Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Cat® Rental Power ofrece grupos electrógenos diésel que no se limitan a proporcionar una energía fiable, sino que además cumplen con las últimas normativas sobre emisiones Stage V de la EU.
Diseñados para funcionar, certificados para cumplir con la normativa
Este Grupo Electrógeno XQP20 cumple el estándar de emisiones Stage V de la UE. Puede cumplir diferentes requisitos de carga de diversas regiones y aplicaciones, como minería, fabricación, petróleo y gas, y construcción.
Obtener más informaciónEste Grupo Electrógeno XQP115 cumple el estándar de emisiones Stage V de la UE. Cada uno de los modelos aporta flexibilidad al facilitar el cambio entre 50 y 60 Hz, lo que permite que una sola máquina satisfaga diversos requisitos de carga en diferentes regiones y aplicaciones, entre las que se encuentran la minería, la fabricación, las de petróleo y gas y la construcción.
Obtener más informaciónEste Grupo Electrógeno XQP200 cumple el estándar de emisiones Stage V de la UE. Cada uno de los modelos aporta flexibilidad al facilitar el cambio entre 50 y 60 Hz, lo que permite que una sola máquina satisfaga diversos requisitos de carga en diferentes regiones y aplicaciones, entre las que se encuentran la minería, la fabricación, las de petróleo y gas y la construcción.
Obtener más informaciónEste Grupo Electrógeno XQP310 cumple el estándar de emisiones Stage V de la UE. Cada uno de los modelos aporta flexibilidad al facilitar el cambio entre 50 y 60 Hz, lo que permite que una sola máquina satisfaga diversos requisitos de carga en diferentes regiones y aplicaciones, entre las que se encuentran la minería, la fabricación, las de petróleo y gas y la construcción.
Obtener más informaciónEl Grupo Electrógeno XQP550 cumple el estándar de emisiones Stage V de la UE. Como característica exclusiva, se ha introducido la tecnología de transmisión de ventilador de embrague, gracias a la cual, ya no es necesario que el ventilador funcione de forma continua a la máxima velocidad y potencia. De este modo, se ahorra más combustible a la vez que se reduce el nivel de ruido; esta característica resulta ideal para el funcionamiento con cargas reducidas, con temperaturas más frías y, más importante aún, por la noche, cuando los niveles de ruido son más perceptibles.
Obtener más informaciónEn menos de 15 minutos, el director de ingeniería de alquiler Gareth Osborne explica todo lo que necesita saber sobre las normativas de emisiones Stage V de la UE. Descubra qué productos se ven afectados, el motivo de esta legislación y cómo estos cambios suponen un impacto para los dueños de los equipos.
¿Qué regulan las normativas de la UE? ¿Qué impacto tienen estas regulaciones sobre los productos de energía eléctrica? Descubra todas las respuestas en este webinario. Un experto en energía eléctrica le explicará cómo Caterpillar puede ayudarle a desarrollar una solución que funcione para usted.