Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Los sistemas combinados de calor y electricidad ofrecen una solución rentable y sostenible para los invernaderos. Gracias a la generación simultánea de energía térmica y energía eléctrica, un sistema CHP puede producir una tasa de eficiencia del combustible superior al 90 % frente a la eficiencia típica de las calderas del 40 % al 50 %. El retorno de la inversión general de estos sistemas suele ser menor que 3 o 4 años.
Cualquier motor Cat que utiliza gas natural como combustible se puede configurar específicamente para aplicaciones con recuperación térmica. El motor impulsa un generador Cat de invernaderos comerciales para producir electricidad, mientras que el agua de las camisas o los circuitos de enfriamiento de escape pasan por intercambiadores de calor para transferir el calor residual del motor a un tanque de retención de agua caliente. El agua caliente se almacena y utiliza para mantener el invernadero caliente. Se pueden usar catalizadores de oxidación para eliminar el monóxido de carbono, y se emplea un sistema de SCR basado en urea para reducir el NOx a unas pocas partes por millón. El resultado es un gas de escape tan limpio que puede transportarse en tubos a las raíces de las plantas del invernadero como fertilizante, lo que potencia las cosechas del agricultor.
Como el dimensionamiento basado en la carga térmica es el impulsor clave, la electricidad producida en un invernadero suele exceder la demanda local. Muchos países de Europa incentivan la generación de energía eléctrica de alta eficiencia a través de créditos de producción, y la mayor parte de la electricidad producida se exporta a la red local. En otras partes del mundo, los agricultores de invernaderos se están inclinando por soluciones similares debido a la inseguridad de la red y motivos económicos.
Caterpillar ofrece propuestas personalizadas de paquetes de sistemas CHP, que incluyen los equipos mecánicos y controles necesarios para obtener la energía térmica del motor y transferirla a una instalación de invernadero. Además, ofrece el postratamiento requerido de las emisiones de escape, un equipo de conmutación en paralelo de grado industrial y controles para vender el exceso de electricidad generada a la red eléctrica local.
Los ahorros de costos totales en energía que ofrecen estos sistemas logran más que compensar los costos de posesión y operación totales, lo que permite un retorno de la inversión en solo dos o tres años, según los precios y las políticas de energía locales.
Debido a la tecnología que se utiliza para la producción abundante en invernaderos, AS Grüne Fee Eesti es un importante consumidor de potencia eléctrica en el sur de Estonia. Los Grupos Electrógenos Cat G3516A producen el 75 % de la energía necesaria para gestionar el invernadero. Los grupos electrógenos funcionan en paralelo con la red, y AS Grüne Fee Eesti compra el 25 % de la energía necesaria a la empresa de servicios públicos local.
Más informaciónSeacliff recolecta desperdicios vegetales y animales de granjas e invernaderos cercanos, generando suficiente biogás para alimentar una planta de energía diseñada y suministrada por el distribuidor Cat® local, Toromont Cat Power Systems. En este momento, en la instalación se pueden procesar hasta 40.000 toneladas métricas de desechos orgánicos por año, que aumentarán a 100.000 toneladas métricas una vez que se complete la fase II. En ese momento, Seacliff tendrá el digestor anaeróbico productor de energía más grande de América del Norte.
Más informaciónLos Grupos Electrógenos Diésel C18 están desarrollados para aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 500 a 750 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos C18 abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de emisiones y estrategia de combustible de la EPA de EE.UU. para emergencias fijas (Tier 2).
Más informaciónNuestros Grupos Electrógenos Diésel C32 producen potencia fiable de 830 a 1.250ekW a 60Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de la EPA para emergencias fijas (Tier 2).
Más informaciónCaterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.
Más informaciónCaterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.
Más información