VisionLink Subscription
VisionLink Subscription

VisionLink® 予約オプション

ビジネスは顧客ごとに変わるものであることを私たちは理解しています。4つの異なった VisionLink® 予約オプションによって、皆様はご自分のビジネスにとって意味のあるコストでちょうど必要とするものを手に入れることができるのです。追加的にアドオンのオプションを取ることは、さらに特殊な要求に対しても利用可能になることを意味しています。



 

CONNECT

 

VisionLink Connect がコアとなるテレマティクスデータを与えてくれるので、Cat® アセットや運営費用の制御に関する重要な質問に対して自分で答えることができます。
 



VisionLink Connect の予約が次の点で助けとなります:

/


資産の位置と稼働時間についての毎日の情報から

効率を増大させる

/


燃料使用と、稼働時間 vs. アイドル時間の追跡によって

燃料コストを削減する

/


メンテナンスリマインダと診断アラートコードを用いて

予定外のダウンタイムを削減する

/


拡張されたリポートに含まれた

CO2エミッションを見積もる


 


毎日のリポート作成  
 


 



 

CONNECTPRO

 

VisionLink ConnectProには、Connectの特性に加えてさらにしっかりした監視データが含まれており、それゆえCatその他のアセットブランドやオペレーションコストのより良い制御についての重要な質問に対して、自分で答えることができるようになります。



VisionLink CONNECTPro の予約には次のものが加わります:

/


資産の稼働時間および位置を直ちにリクエストすることで

今すぐにアップデートを行う

/


燃料およびDEFレベルの追跡によって

燃料切れを防ぐ

/


カスタマイズの可能なデジタルスイッチ入力によって

機械の出来事を監視する


 

/


リモートの不可能な能力によって

現場の安全性をコントロールする

/


エンジンのスタート/停止時間の追跡によって

稼働時間を最大にする


 


 


毎日のリポート作成  
 



 



 

PERFORMANCE

 

VisionLink のパフォーマンスには、Connect および ConnectProの特徴が含まれ、加えて一層包括的なデータ収集と頻繁になったリポート作成が含まれ、オペレーションについての重要な質問にも自分で答えることができ、またスマートな意思決定を素早く行うことができるようになります。




VisionLink のパフォーマンス予約には次のことが加わります:

/


データリポートのレビューと応答をより頻繁にすることで

現場の効率を最適化する

/


リアルタイムでエンジンのスタート/停止を追跡することで

オペレーションコストを低減する

/


先進的な仕方でブレークダウン、分析、マッピングを用いて

さらに効率よく利用する

/


重大警報および非重大警報をリアルタイムで出すことで

費用対効果の高い形でメンテナンスを計画する


 


高頻度のリポート作成オプション

地域別移動電話システム:1時間10分間隔          衛星:4時間間隔
 



 



 

PERFORMANCEPRO

 

VisionLink Performance には、Connect、ConnectPro、Performance の特徴が含まれ、加えてさらに包括的なデータが含まれているので、生産や高効率の素早い実現についての重要な質問に対しても自分で答えることができます。



VisionLink PerformancePro の予約には次のものが加わります:

/


現場全体にある複数の機械のデータセットを統合したデータ分析とリポート作成を更に頻繁に行うことで

現場の生産性が高まる

/


分析のためのサイクル分割データを開発する一方で、正確な有効荷重、ロケーション、タイム詳細を組み込むことで

トラッキング結果が改善される

/


生産性 KPI およびベンチマークのデータ分析およびプログレスレポート作成への統合を基に

改善のための認識が得られる


 


高頻度でリポート作成を行うオプション

地域別移動電話システム:10分間隔
 



 

情報の追跡

Track および TrackPro はアセットのロケーションを監視します。それはVisionLink の予約に応じ、様々な時間間隔で追跡することができ、その中にパワータイプのアセットもノンパワータイプのアセットも含まれます。これらの追加オプションは、皆様のためにカスタマイズを進めるもう一つの方法です。

情報の追跡
情報の追跡

APIの統合


車両群の中にCat 機器とは別の機器が含まれている場合にも、なお VisionLink を利用することができます。 APIs を利用することで、VisionLink はその他の OEM アセットから収集したデータを統合することができ、その管理のために必要なひとつの場所を提供します。
 

ディーラーにご相談ください
 

VisionLink は皆様のために何ができるか。

ダウンロード可能な資料をお手元において、VisionLink の特徴と利点についてさらに詳しくご検討ください。

ここで進んでください
VisionLink は皆様のために何ができるか。
VisionLink は皆様のために何ができるか。



 

VisionLinkのデモ製品をリクエスト

下の申込用紙に必要事項を記入して、VisionLinkについての知識を深めてください。VisionLinkのサインアップが済むと、皆様のオペレーションが必要とすることにどの予約がもっとも合っているかについて、ディーラーからいっそう詳しい情報が伝えられます。

アドレスが推奨されていません