VisionLink®:
知ることから始まる

VisionLink®:知ることから始まる
VisionLink®:知ることから始まる



 

VisionLink® は機械管理の効率を最大化します

お客様のお持ちの機械に何があったかご存知ですか?保有機械の大小、多い少ないを問わず、VisionLink® が、機械管理に必要なアクションを伝えてくれます。インターフェースが一新され、燃料効率の改善や、アイドル時間の削減、機械の故障個所の通知、機械のほか全ての資産の状況を見える化し、お客様利益の最大化を実現します。VisionLink は、お客様が、保有機械について知るためのお手伝いをします。
 

/

グホコーポレーションは、VisionLinkを活用し先進的な経営を行っている家族経営の土木会社です。VisinonLinkを使用する前は、機械管理をもっと簡単にしたい、というお悩みをお持ちでしたが、、、

/

南アフリカのヨハネスブルクを拠点とする WBHO は、多分野に及ぶビジネスで賞を獲得している建設会社です。この WBHO の先進的なメンテナンスプログラムに VisionLink® がどのように関わり、機器の維持および運転をサポートしているかをご覧ください(7月24日)。

/

VisionLink は、Duininck 建設の現場監督たちに、現場で外に出ることなしに、機械を用いて車両群を監視できるようにするのです。その結果、会社は400台のアセット全てに対して、さらに成功率の高い予防メンテナンスプログラムを開発したのです。

/

Blattner Energy は VisionLink を用いてマニュアルプロセスの削減に取り組んでいます。VisionLink はその自動リポート機能によって、通常よりもずっと早くエラーコード情報を取得して適切な人々に届け、そのビジネスの能率を高めて、リモートアセットの稼働を助ける働きをします。

/

VisionLink はGoodmanson 建設が成長し、その車両群を管理するのを助けてきました。リモート監視は、正確なパフォーマンスと機械の状態についての情報をそれを最も必要とする人々にタイムリーに送りながら、機械が稼働し続けるのを可能とします。

/

VisionLink がどのようにして車両群の管理から推測による作業を取り除くかを学んでください。車両群のサイズや装置の製造者が違っていても、VisionLink は、あらゆるアセットから得られる認識をデスクトップPCまたはモバイルデバイスに適切に送ることによって、日々の仕事をよりスマートに、情報を基に決定を下すお手伝いをします。

/


更新されたユーザーインターフェース

VisionLink がこれまでよりも使いやすくなりました最高クラスの新しいインターフェースによって、わずかのクリックで優れた制御が可能になっています。

・ タイムラインとカレンダービューが追加されたことで、メンテナンス計画とスケジュール管理が容易になりました。

・ 新しい問題と課題が、それが最も必要なところでポップアップされます。

・ 注意事項を管理したり、ファイルを未決事項やスケジュール事項、終了事項として点検イベントに加えたりすることができます。

・ 点検技術者のために週ごとの注文スケジュールを作ることができます。

・ 作業の更新を直接アプリで通信したり管理したりすることができます。

見た目も新しくなり、機能性が効率化されたことで、VisionLink がこれまで以上にアセットデータを利用できるようになり、短時間でもパフォーマンスが一段と向上されました。




混合車両群の能力

Cat 機器と非Cat 機器を含めて、ブランドが何であれ、またアセットが接続されていると接続されていないとに関わらず、あるいは所有されたものであるか、レンタルされたものであるか、リースされたものであるかにもかかわらず、VisionLink はあらゆる車両群と接続して、制御を容易にしてくれます。アセットグループや仕事現場、プロジェクトに応じて、望むがままに組織し、カスタマイズすることができます。車両群の全体からアセットの個別機種に至るまで、何でも監視し、追跡し、分析することができます。

加えて、新しいフィルタオプションも簡単に使用することができ、アセットとリスト、データの範囲その他を特殊化することができる能力が与えられています。

今まさに接続しようとしているのか、あるいはすでにエキスパートレベルのユーザーであるのかに関わらず、VisionLink は皆様のレベルに応じて、その知識を活かすことができるパワーを与えてくれます。

/



/


容易なコミュニケーション & 協力

データ及び結果を組織内でシェアする能力により、VisionLink は電子メールのやり取りを減らし、仕事を倍増させる手助けをします。

・ 「Needs Review」機能が重要な情報と認識を前面に出し、中心に置いてくれます。課題を素早くレビューして割り当て、解決または完了した課題を退けることができ、またその他のことに割り振られた課題の展開を監視することができます。

・ 注意事項を管理したり、ファイルを未決事項やスケジュール事項、終了事項として点検イベントに加えたりすることができます。

・ アプリ内の通知は、ユーザーや組織の優先事項に向けてカスタマイズすることができます。

ユーザーにライセンス要件がない場合にも、ツール内のデータや結果を必要に応じて多くの人々と共有することができます。




問題の核心を識別して行動を起こす

VisionLink は、オペレーションを通してアセットを可視的にすることができ、他方、能率の悪い所を除去するのを助け、生産の改善のための機会を探すのを助ける警報を鳴らします。

・ 改善された KPIs とターゲット設定によって、過剰または過少労働のアセットを識別します。

・ 超過したアイドル閾値の管理とリポート作成によって、アイドルタイムを削減します。

・ アセット対アセットの関係を時間的にシリーズ化する改善されたチャートを用いることで、問題を一瞥できるようにスポット化します。

・ 改善された分析を使用して、必要なメンテナンスを正確に予言し、スケジュールの調整をして破壊的なダウンタイムを避けます。

VisionLink のパワーは、必要としているときに必要な情報を提供することにあります。それは、何が起ころうとしているかについて詳細を知って、素早く対応し、仕事現場が回り続けるようにする手助けをするパワフルなツールです。

/



/


どこからでもデータにアクセスできる

進行中であれば、連絡を取り合ってください。VisionLink は、皆様がお持ちのデータおよびどこかから収集した車両群に関する認識に-その完全な機能性と共に-皆様のノートPCまたはモバイルデバイス上でアクセスすることを可能にします。

VisionLink に関して何が新しくなったのかについての実演をCat ディーラーに求めてください。知のパワーを自由にできるようにするために、どうしてお金を払う価値があるかをご自分で確認してください。




現場にあるすべてを結びつける

 

仕事現場でどのような機器を使用しようとも、VisionLink はそれを最も効果的に監視し、追跡し、管理する助けになります。所有する機械を接続することも、また-どの製造者のものであれ-他の所有するアセットやレンタルしたアセット、あるいはリースしたアセットを、工場やアフターマーケットのテレマティクスハードウェアを用いて接続することもできます。

 

Bell

Genie

Bomag

Hitachi

JCB

CNH

Hyundai

Bobcat

John Deere

Liebherr

Senquip

Vermeer

Doosan

Kobelco

Multiquip

Tadano

Volvo

Wirtgen

Hydrema

Komatsu

Roadtec

Takeuchi

Weiler

FleetWatcher

Machine Max 

TrackUnit

Weiler Watch


 

GlobalStar

PowerFleet

Trimble Geo Manager


 

LHP

SolarTrack

Verizon

ZTR

 


 

 

 



もっと詳細を知りたいですか?

VisionLink がどのようにして新たな知や作業をする助けとなるかを、Cat ディーラーが教えてくれるでしょう。