Cat® Command per il caricamento è ora disponibile per le pale gommate Cat di medie dimensioni

Allontanando l'operatore dalla macchina, Command per il caricamento offre il controllo a distanza semiautonomo delle pale gommate Cat 950 - 982 di nuova generazione per aumentare il livello di sicurezza negli ambienti più pericolosi.

Fatti salienti

  • Cat Command per il caricamento supporta ora le pale gommate Cat 950, 962, 966, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982 e 982 XE di nuova generazione.
  • Command mantiene elevata la produttività della macchina nei cantieri di demolizione, bonifica ambientale, nei porti e in tutti gli ambienti di lavoro in cui si maneggiano fertilizzanti, trucioli e segatura.
  • Disponibile nelle configurazioni con o senza linea di vista
di

 

IRVING, Texas, 12 novembre - Caterpillar annuncia che Cat® Command per il caricamento è ora disponibile per tutte le pale gommate di medie dimensioni, esclusi i modelli GC. Allontanando l'operatore dalla macchina, Command per il caricamento offre il controllo a distanza semiautonomo delle pale gommate Cat 950 - 982 di nuova generazione per aumentare il livello di sicurezza negli ambienti più pericolosi.

  • Espansione del funzionamento a distanza: Cat Command per il caricamento supporta ora le pale gommate Cat 950, 962, 966, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982 e 982 XE di nuova generazione.
  • Sicurezza migliorata: consentendo all'utente di comandare la macchina dal comfort di un luogo sicuro, Command mantiene elevata la produttività nei cantieri di demolizione, bonifica ambientale, nei porti e in tutti gli ambienti di lavoro in cui si maneggiano fertilizzanti, trucioli e segatura.
  • Opzioni per il funzionamento a distanza: disponibili nelle configurazioni con e senza linea di vista.
  • Integrazione totale: perfetta integrazione negli impianti idraulico ed elettronico della pala per comandi fluidi e una risposta rapida.
  • Comando versatile: consente di passare facilmente tra il funzionamento a distanza e il funzionamento manuale in cabina.
  • Pacchetto installato dal dealer: l'hardware Command viene fornito in un pacchetto caratterizzato da un profilo basso che il dealer installa sul tettuccio senza saldature o unione di fili.
  • Console ergonomica: i comandi di base della macchina come l'avviamento e l'arresto della pala nonché lo scarico e il richiamo e il sollevamento e l'abbassamento della benna sono facilmente accessibili attraverso il layout di comando della console ergonomica. Gli input dell'operatore vengono inviati direttamente all'elettronica della macchina dalla console di Command.
  • Funzionalità di sicurezza: le funzionalità di sicurezza integrate arrestano tutti i movimenti della pala gommata quando viene premuto l'interruttore di arresto a distanza o A-stop, quando viene persa la comunicazione wireless, quando viene rilevato un guasto grave o quando la console di Command viene inclinata di oltre 45˚ rispetto alla normale posizione operativa.
  • Stazione Command: per la configurazione senza linea di vista, la stazione Command per il caricamento consente di connettere più macchine a uno o più cantieri. L'utente può comandare una macchina alla volta dal cantiere o da chilometri di distanza. È compatibile con altre offerte Command per le attrezzature Cat, inclusi dozer ed escavatori.

 

Per ulteriori informazioni su Cat Command per il caricamento per le pale gommate di medie dimensioni, contattate un dealer Cat o visitate www.cat.com.

 

di

Cat Command per il caricamento è ora disponibile per le pale gommate di medie dimensioni.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Cat Command per il caricamento è ora disponibile per le pale gommate di medie dimensioni.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Cat Command per il caricamento è ora disponibile per le pale gommate di medie dimensioni.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Cat Command per il caricamento è ora disponibile per le pale gommate di medie dimensioni.

Visualizza immagine in dimensione intera
di

Cat Command per il caricamento è ora disponibile per le pale gommate di medie dimensioni.

Visualizza immagine in dimensione intera

Scaricate il comunicato stampa e le immagini 

Scaricate ora

 

 

# # #

Informazioni su Caterpillar:
dopo aver registrato vendite e ricavi per $ 67,1 miliardi nel 2023, Caterpillar Inc. è il principale produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia e il settore estrattivo, di motori a gas naturale e diesel per dumper a telaio rigido, turbine a gas industriali e locomotive elettriche diesel. Da quasi 100 anni aiutiamo i clienti a costruire un mondo migliore e più sostenibile e siamo impegnati a ridurre le emissioni di carbonio. I nostri prodotti e servizi innovativi, supportati dalla nostra rete di dealer globale, offrono un valore straordinario che contribuisce al successo dei nostri clienti. Caterpillar è presente in ogni continente e opera principalmente attraverso tre segmenti primari: edilizia, risorse ed energia e trasporti, fornendo servizi finanziari e correlati attraverso il segmento dei prodotti finanziari. Visitate il sito Web caterpillar.com o iscrivetevi ai nostri canali social all'indirizzo caterpillar.com/en/news/social-media.html.

Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

 

 

Comunicati stampa:

Amy Doughty
Caterpillar Trade Press Media Representative

Amy.Doughty@cat.com

 
Numero del comunicato: 230PR24 - NOVEMBRE 2024
Per la distribuzione in: Nord America, Sud America, Europa, Giappone, Australia, Nuova Zelanda


 

 

 

Tecnologia di comando a distanza Cat® Command

La tecnologia di comando a distanza Cat® Command sta trasformando i cantieri di tutto il mondo. Quando si movimentano materiali pericolosi o si lavora in condizioni non sicure, il comando a distanza allontana l'operatore dal pericolo. Gli operatori possono lavorare a chilometri di distanza dal cantiere, al sicuro dai rischi, ma con il pieno controllo delle operazioni e obiettivi di fatturato sempre più ambiziosi.

Ulteriori informazioni
Comando a distanza Cat® Command
Comando a distanza Cat® Command

Ultime notizie sui prodotti

Ricevete nella posta le storie più recenti.

Iscrivetevi ora