In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Questo nuovo modello Caterpillar integra caratteristiche standard di ultima generazione, garantendo un maggiore risparmio di carburante e costi di manutenzione ridotti. Inoltre, innalza ulteriormente gli elevati standard dell’azienda in termini di comfort e controllo per l’operatore.
IRVING, Texas, 7 marzo 2025: Caterpillar ha scelto il bauma per presentare l’escavatore grande con pala frontale Cat® 395, la prima configurazione a pala frontale dell’azienda da 15 anni a questa parte.
Progettato per soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti del settore minerario e dell’estrazione, questo nuovo modello Caterpillar integra caratteristiche standard di ultima generazione, garantendo un maggiore risparmio di carburante e costi di manutenzione ridotti. Inoltre, innalza ulteriormente gli elevati standard dell’azienda in termini di comfort e controllo per l’operatore.
Vincent Migeotte
Consulente senior Prodotti e Vendite
Caterpillar
Tra le priorità nella progettazione del 395 FS spiccavano tre obiettivi fondamentali: una potenza di scavo e di strappo eccezionale, cicli di carico rapidissimi e il riempimento ottimale della benna.
I nostri clienti hanno più volte sottolineato l’esigenza di una macchina che non solo garantisca prestazioni eccellenti, ma che le mantenga costanti nel tempo.
Il 395 FS risponde a queste richieste con una forza di scavo massima a terra fino all’altezza della macchina, abbinata a un’elevata forza di strappo sul tagliente della benna, assicurando una penetrazione superiore del materiale e un riempimento ottimale della benna.
A ciò si aggiunge naturalmente la capacità della benna: la macchina è compatibile con volumi di benna fino a 6,5 m3 o con una densità massima del materiale fino a 1,85 t/m3. In questo modo gli operatori ottengono un notevole aumento della produttività.
Vincent Migeotte
Consulente senior Prodotti e Vendite
Caterpillar
I valori Caterpillar di durata, affidabilità e manutenibilità sono alla base della progettazione del 395 FS, come dimostrano il carro rinforzato ad alta resistenza, le protezioni aggiuntive dei cilindri e i filtri del carburante e dell’olio idraulico a lunga durata, pensati per ridurre costi e tempi di fermo. Inoltre, tutti i modelli di nuova generazione condividono componenti comuni, garantendo un servizio clienti capillare e un’assistenza di prim’ordine da parte dei dealer Cat.
Vincent Migeotte
Consulente senior Prodotti e Vendite
Caterpillar
I comandi in cabina, progettati in funzione dell’operatore, sono facilmente accessibili e consentono una migliore penetrazione del materiale, operazioni di carico rapide e una pulizia agevole del suolo. All’interno, la cabina è equipaggiata con un sedile ergonomico, display touchscreen, climatizzatore, isolamento acustico e sistema di riduzione delle vibrazioni, tutti elementi che migliorano il comfort e l’efficienza durante il lavoro.
Nel corso dell’ultimo secolo, Caterpillar è cresciuta di pari passo con i suoi clienti per contribuire a creare un mondo migliore e più sostenibile. Per raggiungere ciò che desiderate, avete bisogno di macchinari affidabili e sicuri. Ecco perché continuiamo a fornire ai nostri clienti macchine e attrezzatura di livello superiore che garantiscono affidabilità, versatilità ed efficienza a ogni parco macchine. Qualunque sia il compito da svolgere, potete operare in tutta sicurezza, poiché le vostre attrezzature Cat e il dealer Cat locale hanno l’obiettivo di soddisfare le vostre esigenze per compiere il lavoro al meglio. Quando i nostri clienti scelgono i nostri prodotti, servizi e soluzioni, sanno di poter contare su 100 anni di esperienza e competenza.
Per ulteriori informazioni sull’escavatore grande 395 FS, contattare un dealer Cat o visitare: www.cat.com
Motore |
Cat C18 |
Potenza netta - ISO 14396 |
405 kW (542 hp) |
Peso operativo - Braccio FS da 4,6 m (15 ft 9 in), Avambraccio FS da 3,48 m (11 ft 42 in), benna FS da 6,5 m³ (8,5 yd³), doppi pattini a costola da 650 mm (26 in), contrappeso da 15.450 kg (34.060 lb) |
93.300 kg (212.300 lb.) |
Emissioni |
È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. |
*La potenza netta è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d’aria, sistema di scarico e alternatore con velocità del motore a 2.200 giri/min.indicata La potenza indicata è testata secondo lo standard specificato in vigore al momento della produzione.
# # #
Informazioni su Caterpillar:
dopo aver registrato vendite e ricavi per $ 64,8 miliardi nel 2024, Caterpillar Inc. è il principale produttore mondiale di attrezzature per l’edilizia e il settore estrattivo, di motori a gas naturale e diesel per dumper a telaio rigido, turbine a gas industriali e locomotive elettriche diesel. Sono 100 anni che aiutiamo i clienti a costruire un mondo migliore e più sostenibile e che siamo impegnati a ridurre le emissioni di carbonio. I nostri prodotti e servizi innovativi, supportati dalla nostra rete di dealer globale, offrono un valore straordinario che contribuisce al successo dei nostri clienti. Caterpillar è presente in ogni continente e opera principalmente attraverso tre segmenti primari: edilizia, risorse ed energia e trasporti, fornendo servizi finanziari e correlati attraverso il segmento dei prodotti finanziari. Visita il sito Web caterpillar.com o iscriviti ai nostri canali social all’indirizzo caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
Caterpillar lancerà sul mercato il nuovo motorgrader Cat® 140 basato sulla piattaforma Next Generation.
Maggiori informazioniCaterpillar ha apportato delle migliorie al suo escavatore strada-ferrovia M323F ed ha annunciato un nuovo modello basato sulla piattaforma Next Generation.
Maggiori informazioniOperare senza problemi in cantieri di scavo e di demolizione angusti o limitati è l'idea di Caterpillar alla base del braccio ad angolo variabile (VAB) a richiesta, ora disponibile per l'Escavatore idraulico Cat® 340
Maggiori informazioniCat® 330 UHD è una macchina altamente versatile, con funzionalità senza compromessi e maggiore sicurezza per interventi di emergenza, operazioni urbane e cittadine.
Maggiori informazioni