Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Où les équipements de construction commandés à distance et semi-autonomes sont-ils les plus utiles en fin de compte ? Fred Rio, chef de produit numérique et technologique dans le secteur de la construction pour Caterpillar Inc. a suivi de près le développement de ces technologies émergentes. Voici où il pense qu'elles seront les plus efficaces.
Durée de lecture estimée : 5 minutes
Alors que l'industrie poursuit ses efforts pour produire des équipements lourds autonomes, il est utile de prendre un peu de recul par rapport aux merveilles de la technologie pour réfléchir à quelques questions très importantes:
Les réponses à ces questions peuvent se résumer à trois mots : Ennuyeux, sales et dangereux.
Une tâche qui peut être décrite par l'un de ces trois adjectifs est la candidate idéale pour la technologie autonome : l'opérateur quitte la cabine et travaille dans un environnement plus sûr et plus confortable.
Dans certains cas, notamment lorsque deux ou trois de ces adjectifs s'appliquent, l'utilisation de machines entièrement autonomes (où l'opérateur n'intervient plus du tout) peut être indiquée.
Les technologies de construction commandées à distance ou semi-autonomes gagnent du terrain et contribueront en fin de compte à rendre ces tâches peu attractives plus sûres et plus intéressantes. Cela résout également un problème récurrent dans le secteur de la construction : le manque persistant de conducteurs d’engins qualifiés.
Les entrepreneurs vous diront qu'il est très difficile de trouver, d'attirer et de retenir des personnes capables de faire fonctionner des équipements lourds... ou qui veulent même apprendre à le faire. La commande à distance, cependant, finira par attirer de nouvelles recrues qui seront plus disposées à transformer un emploi dans le secteur de la construction en une carrière à long terme.
Comment ? Le confort et la variété sont deux facteurs importants. Au lieu d'exiger des opérateurs qu'ils passent 10 à 12 heures par jour sur la même machine et le même chantier, les emplois de demain dans le secteur de la construction seront très différents :
Grâce à de multiples flux vidéo, à des capteurs embarqués et à des commandes tactiles, le travail de construction pourra intéresser à la fois la génération des joueurs de jeux vidéo et les travailleurs plus âgés qui n'ont peut-être plus l'endurance (ou l'envie) de travailler sur des chantiers exigeants.
Examinons maintenant les applications qui entrent dans la catégorie « ennuyeux, sale et dangereux » afin de déterminer quelles machines de construction autonomes sont non seulement plus intéressantes pour les opérateurs, mais aussi plus lucratives pour les entrepreneurs.
Le compactage du sol entre certainement dans la catégorie des tâches « ennuyeuses ». Lors du compactage, il faut passer et repasser sur une surface donnée. Le compacteur doit maintenir une trajectoire fixe avec des chevauchements prédéterminés entre les passages pour fournir un sol compacté de manière uniforme.
Pour les opérateurs, la répétition de cette tâche, qui s'étend sur plusieurs quarts de travail, peut rapidement mettre leur concentration à rude épreuve. Pour une machine autonome, cependant, il s'agit d'une application idéale :
L'une des technologies sur lesquelles travaille Caterpillar est un système de guidage/suivi qui associe un compacteur de sol autonome à une pelle pilotée ou commandée à distance. Une fois que le tracteur a terminé de niveler une section, l'opérateur déclenche le compacteur pour qu'il commence à travailler sur cette section.
L'opérateur peut alors passer à la section suivante du site pendant que le compacteur poursuit son travail. L’opérateur du tracteur ne doit se consacrer au compacteur qu'en cas d'alerte.
Il existe un certain nombre de travaux qui entrent dans la catégorie « sale », mais l'un des travaux les plus sales est l’évacuation de cendres volantes sous la chaudière d'une centrale électrique. Tous les éléments d'une application cauchemardesque se retrouvent ici :
Les avantages de garder l'opérateur hors de la cabine dans cette situation sont évidents. Travailler à partir d'un poste de conduite intérieur confortable et propre, qui peut se trouver à des kilomètres de distance, rendrait le travail beaucoup plus sûr et plus facile.
Cela nous amène à un autre adjectif : la distance. La technologie actuelle de communication de données permet à un opérateur de faire fonctionner une machine à distance depuis pratiquement n'importe quel endroit du monde. Elle élimine les longs trajets vers les sites d’intervention éloignés, permet aux employés de vivre où ils le souhaitent et leur permet de passer d'une machine et/ou d'un site à un autre en quelques secondes.
Dans la dernière application que nous examinons aujourd'hui, la question de la distance joue un certain rôle. Mais pas seulement.
Associated Terminals, une société de gestion de terminaux de barges, possède un certain nombre de terminaux de déchargement répartis sur les 193 kilomètres de la rive du Mississippi. En installant un poste de commande à distance à un endroit central, leurs opérateurs d'équipement n'ont pas besoin de parcourir le fleuve entre les terminaux. La sécurité de l'opérateur est cependant le principal facteur qui a incité l'entreprise à opter pour des équipements commandés à distance.
L'application consiste à descendre des chargeuses sur pneus compactes, des tracteurs et des pelles dans les cales d'énormes barges fluviales. La tâche de l'opérateur consiste à rassembler les matériaux en vrac pour que les grues à portique puissent les charger. Cette tâche cumule divers risques.
L'utilisation d'équipements commandés à distance et l’installation des opérateurs dans un environnement climatisé à des kilomètres de là constituent une solution idéale.
Les bénéfices nets de ces trois applications sont quelque peu difficiles à mesurer. L'objectif derrière la commande à distance et l'équipement autonome Cat est de les rendre au moins aussi productifs que les machines pilotées par des hommes, si ce n'est plus.
Cependant, il existe d'autres avantages que l'efficacité de la production. Dans le cas du compactage autonome, le principal avantage est une qualité constante. Comme une machine autonome ne s'ennuie jamais et ne s'écarte jamais de la trajectoire qui lui a été assignée, vous obtenez un compactage uniforme sur l'ensemble de la zone de travail.
Dans le cas des applications de cendres volantes et de terminaux de barge, le gain se situe au niveau de la sécurité et du confort de l'opérateur. Pour l'application des barges en particulier, les opérateurs peuvent également se déplacer facilement d'un site à l'autre. Ils passeront moins de temps à attendre que la grue à portique décharge le gros du matériel. Lorsqu'un site est prêt à fonctionner, ils peuvent changer de site et de machine sans quitter leur poste de conduite universel.
L'élimination des adjectifs « ennuyeux, sale et dangereux » cumule les avantages.
Mieux encore, il ne s'agit pas de possibilités fantaisistes. Les technologies pour ces trois applications sont en cours de développement ou ont déjà été mises en pratique. Une autre veille technologique consacrée à l'application des terminaux à barges sera bientôt disponible.
Pendant ce temps, commencez à réfléchir aux domaines dans lesquels il serait judicieux d'utiliser des équipements de construction automatisés sur vos chantiers. Car lorsque les travaux deviennent propres, intéressants et sûrs, les bénéfices augmentent également.
Vous êtes ici pour trouver des idées pour développer votre activité. Parcourez les articles suivants pour découvrir des informations sur les machines et des conseils et astuces d'experts pour tirer le meilleur parti de chaque chantier.
La technologie a rendu notre vie plus facile, elle permet d’atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité dans notre travail.
En savoir plusNous vous présentons les 5 accessoires d'aménagement paysager les plus utiles à votre flot.
En savoir plusDécouvrez le projet de barrage de Kühtai : des travaux estimés à 1 milliard €, un emplacement d’exception à 2 200 mètres d’altitude au cœur des Alpes autrichiennes et un déploiement de machines Cat inédit sur le chantier.
En savoir plusLe carburant étant constamment en tête de vos dépenses d'exploitation annuelles, il importe peu que le prix du carburant augmente ou diminue. Toutes les économies que vous réalisez en matière de consommation de carburant se répercutent directement sur vos résultats.
En savoir plus