Generadores para el sector de la agricultura

Generadores para el sector de la agricultura
Generadores para el sector de la agricultura

Agricultura

de

GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE RENTABLE

Rock Creek Dairy, una granja de Bettencourt que cuenta con 9.000 vacas, recibió quejas por parte de los residentes locales a causa del olor. Para reducir tanto el olor como las emisiones de metano provenientes de las vacas de Rock Creek, se instaló un sistema digestor anaeróbico. Dos Grupos Electrógenos 3520C Cat®, diseñados específicamente para funcionar a biogás, convierten el gas en electricidad. Entre otros numerosos beneficios, esta tecnología resolvió los problemas del olor y las emisiones de metano, mientras produce energía para la instalación y la red local.

 

La energía para sostener su mundo y sus operaciones.

Lo que las generaciones pasadas consideraron desperdicios hoy es un combustible económico. Los gases derivados de los procesos agrícolas, alimenticios e industriales se capturan para crear biogás agrícola que alimenta a los generadores de combustibles de baja energía Cat. La energía que usted genera es potencia casi gratuita para su instalación. Es tecnología que sirve para reducir los costos de inversión y la emisión de gases nocivos. Los granjeros se valen de nuestros generadores de respaldo y emergencia de alquiler para mantener sus operaciones en funcionamiento sin problemas durante los cortes de energía costosos. Desde granjas lecheras hasta instalaciones de invernaderos, los generadores para granjas Cat proporcionan energía a todas sus aplicaciones agrícolas.  

Opte por vender la energía adicional al servicio público de electricidad con nuestro equipo de conmutación, incluso los controles basados en el controlador lógico programable (PLC, Programmable Logic Controller), a fin de poner en paralelo los generadores de la granja del sector agrícola para la red local.

Ya sea para hacer una estimación, una instalación o una revisión de mantenimiento programada, nuestra red de distribuidores globales está disponible para mantenerlo en funcionamiento de manera eficiente a fin de que pueda continuar ejecutando una operación exitosa.

Solicite una consulta con el distribuidor

 

Una alternativa viable para la producción de potencia eléctrica

El biogás duradero y rentable puede generar un gran ahorro a largo plazo, además de ser ecológico. El biogás, que se obtiene como un subproducto de muchos procesos industriales, agrícolas y alimenticios, se utiliza hoy en día como una fuente de combustible para generadores con motor. Al aprovechar los recursos de biogás con la tecnología comprobada de Caterpillar, en los proyectos de biogás agrícola e industrial puede lograr lo siguiente:

  • reducir las emisiones de carbono a través de la descomposición del metano presente en la naturaleza;
  • recuperar valiosas superficies de suelo, que se suelen utilizar para purificar el agua residual orgánica;
  • eliminar problemas de olor y plagas debido a la descomposición del material orgánico.

Cómo funciona

El biogás agrícola, que consiste en esencia en metano y dióxido de carbono, se produce mediante la descomposición anaeróbica de los desperdicios orgánicos. En lugar de permitir que los desperdicios se descompongan de manera no controlada y se liberen gases a la atmósfera, estos se contienen en un ambiente privado de oxígeno, como piscinas cubiertas o depósitos de acero superficiales. De allí se extrae el metano, que se quema para generar electricidad o calor.

Debido a las impurezas e inconsistencias en el biogás, por lo general se requiere un tratamiento previo. Sin embargo, la utilización de un motor a gas diseñado específicamente para funcionar a biogás puede reducir la inversión en el tratamiento previo. Los generadores para granjas de combustibles de baja energía Cat están diseñados para controlar las variaciones en el contenido de metano del combustible típico de las operaciones de biogás.

Los motores a biogás Cat suelen incluir una bomba de ventilación para el cárter a fin de eliminar los posibles gases ácidos de escape.

Bettencourt Dairy
Bettencourt Dairy

 

Cómo funciona la generación de energía distribuida y la potencia de respaldo

Cuando se produce energía a nivel local sin recuperación térmica del motor, Caterpillar ofrece radiadores para enfriar de forma adecuada el aceite y el agua de las camisas del motor, junto con los circuitos de agua del posenfriador. Los equipos de conmutación en paralelo Cat se emplean para permitir que los grupos electrógenos operen solos o en conjunto con una fuente de energía del servicio público local.

Aunque los sistemas de emergencia a combustible diésel siempre serán la solución para los sistemas de respaldo de emergencia para seguridad personal, ha habido un gran aumento en el uso de los sistemas de potencia de respaldo a gas natural en los últimos años. Por lo general, se instalan con un interruptor de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch) o un control del equipo de conmutación puesto en paralelo en el caso de varios grupos electrógenos. Estos sistemas detectan cuándo hay un corte, inician de forma automática el sistema de potencia de respaldo y transfieren la energía a la fuente de emergencia. Cuando la energía de la red se restablece, el sistema de control cambia de forma automática a la fuente principal y detiene el grupo electrógeno de emergencia.

 

Los grupos electrógenos Cat® ayudan a convertir el biogás en energía limpia

Los gases derivados de los procesos agrícolas, alimenticios e industriales se capturan para crear biogás agrícola que alimenta los generadores de combustible de baja energía Cat. Estos generadores para granjas se diseñan para manipular las variaciones del contenido de metano del combustible típico de las operaciones de biogás. La energía que usted genera es potencia casi gratuita para su instalación.

Obtener más información
biogás
biogás

Testimonios

Productos destacados en historias de clientes

  • C18 (60 Hz)
    Clasificación máxima
    600ekW
    600ekW
    Clasificación mínima
    500 ekW
    500 ekW
    Estrategia de emisiones y combustible
    Bajo consumo de combustible
    Bajo consumo de combustible

    C18 (60 Hz)

    Los Grupos Electrógenos Diésel C18 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 500 a 600 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros grupos electrógenos C18 abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de la EPA para emergencias fijas (Tier 2).

    Más información
  • G3512 con RESPUESTA RÁPIDA
    Clasificación de respaldo de gas
    750ekW a 0,8pf
    750ekW a 0,8pf
    Tipo de combustible
    Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
    Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
    Estrategia de emisiones y combustible
    Grupo electrógeno con certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia
    Grupo electrógeno con certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia

    G3512 con RESPUESTA RÁPIDA

    Caterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con grupos electrógenos de respuesta rápida diseñados para ofrecer rendimiento, fiabilidad y rentabilidad inigualables.

    Más información
  • G3520C
    Clasificación continua
    2.050 ekW
    2.050 ekW
    Tipo de combustible
    Gas natural, biogás, gas de carbón
    Gas natural, biogás, gas de carbón
    Máxima eficiencia eléctrica
    40.10%
    40.10%

    G3520C

    Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

    Más información

Variedad de productos de potencia eléctrica

Cat Connect para
Corriente Eléctrica

Sepa cómo funciona su operación desde cualquier lugar. Cat Connect ofrece la información que necesita para tomar decisiones bien fundamentadas y oportunas.

Más información
Cat Connect
Cat Connect

Folletos y
testimonios

Tenemos una biblioteca informativa de bibliografía de productos, informes técnicos, historias de clientes y más. Encuentre lo que está buscando.

 

 

Ver la biblioteca
Información de la industria
Información de la industria

Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

El equipo de Electric Power de Caterpillar ahora tiene dos herramientas disponibles para dimensionar los grupos electrógenos en cualquier aplicación. 

Dimensionar y seleccionar
Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos
Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

Localizador de distribuidores

Su distribuidor Cat asume el compromiso de maximizar su éxito al ayudarlo a sacar el mayor provecho de las operaciones con soluciones, servicios y respaldo en el sitio.

Más información
distribuidores
distribuidores

Boletín de noticias sobre corriente eléctrica

Regístrese para conocer las últimas novedades sobre productos Cat y temas de la industria que están enfocados en ayudarlo a aprovechar al máximo su inversión. 

Registrarse
Boletín informativo EP
Boletín informativo EP

Novedades sobre corriente eléctrica

Lea las últimas noticias de corriente eléctrica y artículos relacionados con los productos de corriente eléctrica Cat de la mano de personas especialistas, sobre temas importantes para su negocio.  

 

Obtenga más información
Novedades sobre aplicaciones de corriente eléctrica
Novedades sobre aplicaciones de corriente eléctrica