Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Ubicación: Crossfield, Alberta, Canadá
Problema comercial del cliente: mantener condiciones adecuadas para el crecimiento, la cosecha y el envasado
Solución: Grupo Electrógeno Diésel Cat® C18
Distribuidor Cat®: Finning Canada
Desde sus humildes comienzos en 1961, Highline ha crecido hasta convertirse en el agricultor de hongos orgánicos más grande de Canadá. Con 10 granjas en todo Canadá, Highline produce más de dos millones de libras de hongos por semana.
Con pasión por la calidad y la innovación, Highline ha estado a la vanguardia de muchos avances tecnológicos en la industria de los hongos de América del Norte. Las técnicas de cultivo altamente desarrolladas han permitido que Highline cultive todos los hongos blancos, champiñones y portobellos sin usar pesticidas ni fungicidas que se requiere habitualmente en el cultivo de hongos.
El cambio es la clave para el crecimiento sostenido y el éxito de Highline. Se presenta de muchas formas, como la adopción de tecnología punta en crecimiento o el desarrollo de procesos para hacer las cosas mejor. A veces, esto significa agregar productos nuevos y diferentes empaques.
Highline Mushrooms, que produce 130.000 libras de hongos a la semana, no puede permitirse el lujo de perder la energía que sustenta un proceso de cultivo muy sensible en su granja de Crossfield, Alberta.
En la granja, al norte de Calgary, 16 salas de cultivo requieren temperaturas y niveles de humedad muy específicos en las distintas fases del proceso de cultivo, según el director interino de la granja, Mark O'Brien.
"Sin energía, no podemos controlar las temperaturas, que son fundamentales en el proceso de cultivo", dice O'Brien. "Es un tipo muy específico de entorno, una ciencia muy exacta, y controlar las temperaturas en las salas de cultivo es fundamental. Realmente puede dañar nuestra calidad si no hay refrigeración".
Hasta hace poco, la energía de respaldo para la granja era proporcionada por un grupo electrógeno a diésel Cat de 670 kW de 1976 que el agricultor adquirió usado. Cuando la unidad finalmente se agotó en febrero de 2029, Highline adquirió un grupo electrógeno de alquiler temporal de su distribuidor Cat, Finning Canada.
"Recibimos una llamada de Highline Mushrooms que decía que necesitaban reemplazar su generador de respaldo original, y pudimos enviarles de inmediato una unidad de alquiler", dijo Bryce Burgeson, el representante de ventas de energía eléctrica de Finning que realizó la llamada. "Y también teníamos el grupo electrógeno de repuesto que necesitaban en nuestro inventario".
Originalmente, Highline solo quería un modelo de repuesto del mismo grupo electrógeno Cat, pero como tenía 43 años, la versión moderna de ese grupo electrógeno no entraría en el recinto existente, un contenedor de envío.
"Afortunadamente, tenía en existencias algo que incluyo era mejor para las necesidades de Highline", dijo Burgeson. "Hemos recibido el nuevo grupo electrógeno Cat C18 de alta densidad".
La potencia de salida del nuevo generador C18 ha aumentado de 600 a 750 kilovatios de potencia de respaldo. Anteriormente, una unidad más grande como un grupo electrógeno de 12 voltios y 27 litros, C27, se hubiera necesitado para brindar tanta potencia. Esta potencia de salida alta ahora se puede obtener con el motor de 18 litros y seis cilindros Cat C18.
El nuevo grupo electrógeno de alta densidad C18 fue el primero de su clase que se vendió en Canadá, y le proporciona a Finning una ventaja significativa sobre las otras marcas en el mismo rango de potencia.
"En comparación con otras marcas con una potencia de salida similar, el C18 es eficiente sin impactar en la capacidad de energía, y tiene una huella menor, mayor ahorro de combustible y, lo más importante, menores costos iniciales de capital, lo cual es un gran beneficio para el cliente", indicó Burgeson.
La granja de hongos de Crossfield tiene dos grandes calderas y un enfriador, que reciben energía del generador C18 junto con el resto de la carga eléctrica de la granja.
"Si se corta la energía, sin un generador, no podemos hacer nada productivo aquí en la granja", afirma O'Brien. "No podemos cosechar, no podemos controlar el entorno en nuestras salas de cultivo y no podemos empacar y preparar nuestro producto".
Highline Mushrooms experimenta dos o tres cortes de energía anualmente, que pueden durar de cuatro a seis horas o más.
"Después de que pusimos en marcha nuestra nueva unidad en abril de 2019, hubo una terrible tormenta de nieve de varios días y la red eléctrica se cortó durante un día y medio", mencionó O'Brien. "Para nosotros, la sincronización era buena. Pusimos en marcha la nueva unidad y todo salió sin problemas. Sin esa energía, no habríamos podido controlar la temperatura en nuestras áreas de cultivo. Nuestro nuevo Cat C18 pasó la primera prueba con mucho éxito".
Después de la falla del grupo electrógeno heredado, Highline requirió un grupo electrógeno de repuesto sin demora, y Finning tenía el nuevo C18 que entraba en el contenedor existente. Los técnicos de Finning ayudaron a identificar y asistir con las modificaciones necesarias del recinto para que pueda alojar el nuevo grupo electrógeno C18.
"No tuvimos que esperar 16 semanas para tenerlo", dijo O'Brien. "Teníamos que hacerle cambios al contenedor y no nos dimos cuenta de esto hasta que aparecieron los muchachos de Finning. Por lo tanto eso nos retrasó algunas semanas. Cuando apareció el técnico, nos pusimos a trabajar y comenzamos a hacer esos cambios. El técnico era muy bueno y trabajó muy bien con nuestro maestro electricista para completar las modificaciones necesarias".
La granja de hongos de Crossfield está planeando agregar 16 salas de cultivo adicionales. O'Brien dice que los planes prevén la adición de otro grupo electrógeno Cat para respaldar la nueva área, así como toda la granja si el otro grupo electrógeno no está disponible. El nuevo generador incluirá un interruptor de transferencia automática y un recinto de fábrica.
"El generador Cat es una red de seguridad para nosotros", dice O'Brien. "Es algo que no nos puede faltar".
Descargar el perfil energético
Los Grupos Electrógenos Diésel C18 están desarrollados para aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 455 a 600 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos C18 abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de emisiones y estrategia de combustible de la EPA de EE.UU. para emergencias fijas (Tier 2).
Más informaciónLos Grupos Electrógenos Diésel C18 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 455 a 500 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Los motores están certificados según los niveles de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Más información