Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Se requiere que los rellenos sanitarios modernos instalen sistemas de recolección de gases para capturar y destruir los gases metanos que se producen naturalmente en los residuos sanitarios. Estos gases se queman en un estallido. En lugar de eliminar los gases de relleno sanitario con simplemente quemarlos, Caterpillar puede ayudarlo a convertirlos en combustible renovable al proporcionarle generadores de metano que pueden producir energía eléctrica de los rellenos sanitarios.
El gas del relleno sanitario se produce naturalmente cuando los residuos orgánicos se descomponen en el relleno sanitario. Está compuesto de metano, dióxido de carbono y cantidades menores de compuestos orgánicos sin metano. Como una aplicación importante y en crecimiento dentro de la mezcla de generación de energía del mundo, los sistemas de gas de relleno sanitario a energía recopilan, procesan y tratan este gas para usarlo para generar electricidad. Dos enfoques comunes a la recopilación del gas de relleno sanitario incluyen la extracción de pozos y los recolectores horizontales o zanjas.
Las municipalidades generalmente usan sopladores o vacío para dirigir el gas desde un sitio de recolección a través de una red de tuberías hasta una instalación central. En la mayoría de los rellenos sanitarios de desperdicios sólidos municipales, el metano y el dióxido de carbono se destruyen en un sistema de recolección y control de gas o quemador público. La alternativa sustentable es desviar el gas de relleno sanitario del estallido para usarlo en generadores de metano Cat que producen electricidad.
El combustible desviado se seca y a veces se refina para mejorar las impurezas como:
Después del tratamiento del combustible, el metano se introduce en un generador de gas Cat como combustible. Estos generadores están específicamente diseñados para la operación en rellenos sanitarios con:
El equipo de conmutación Cat con controles basados en PLC se suministra para poner en paralelo los generadores y la red eléctrica local para exportar energía renovable con prima al servicio público de electricidad local
La transformación de los desperdicios domésticos en un producto comercial valioso es una necesidad actual. Se espera que el proyecto de la central eléctrica mejore la ventilación del gas metano del relleno sanitario, al tiempo que proporciona una fuente de combustible ecológica para generar electricidad. La central eléctrica generó beneficios sociales, ecológicos y económicos para el cliente.
Más informaciónEnerdyne Power Systems es uno de los desarrolladores de gas de relleno sanitario a energía con más experiencia en la costa este. Las municipalidades y las empresas de gestión de rellenos sanitarios que se asocian con Enerdyne lo hacen para ser proactivos dentro de la comunidad en términos de reducción de las emisiones nocivas de gases de relleno sanitario.
Más informaciónCon base en Plymouth, Indiana, Homestead Dairy tiene 1.800 vacas lecheras y 1.700 vacas que vienen de tres instalaciones cercanas para el ordeño. Debido al éxito continuo, la cantidad de estiércol de vaca aumentó, y el olor afectó directamente en los residentes cercanos. Decidieron construir una planta de conversión de desperdicios en energía de biomasa para transformar el estiércol en potencia eléctrica, y Homestead Dairy se asoció con el distribuidor Cat local Michigan Cat para personalizar un sistema de generación de energía renovable.
Más informaciónGranger Energy Services fue la primera empresa en Michigan en implementar un uso práctico del gas de relleno sanitario para producir energía renovable. Utiliza gas metano para producir energía de carga básica muy fiable. Con cuatro Grupos Electrógenos Cat® G3520C, Granger puede generar ahorros anuales de energía que equivalen a calor para más de 34.500 hogares y la electricidad suficiente para abastecer a más de 3.800 hogares. Además, el software Cat ET monitorea cada aspecto de la operación del grupo electrógeno.
Más informaciónCaterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.
Más informaciónCaterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con grupos electrógenos de respuesta rápida diseñados para ofrecer rendimiento, fiabilidad y rentabilidad inigualables.
Más informaciónCaterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.
Más informaciónDesde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.
Más información