ÜBERNEHMEN SIE
DAS KOMMANDO

demolition construction
demolition construction

 

 

 
Technologie-Monitor
 

Kontrollierte Abbrucharbeiten zählen zu den idealen Anwendungsbereichen ferngesteuert betriebener Schwermaschinen. Einstürzende Wände, herabfallender Bauschutt – beim Abbruch lauern viele Gefahren auf die Arbeiter.  Was wäre, wenn man solche Aufgaben gefahrlos aus sicherer Entfernung erledigen könnte? Cat® Command-Fernsteuerungstechnologie macht‘s möglich!

Ungefähre Lesedauer: 2 Minuten

 

 

 

OSHA, DIE US-BEHÖRDE FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ, BERICHTET, DASS IM LAUF DER LETZTEN 5 JAHRE MINDESTENS 100 PERSONEN BEI ABBRUCHARBEITEN UMS LEBEN KAMEN.

 

 

 

Mit Fernsteuerungstechnologie von Cat Command können sich Maschinen dorthin wagen, wo es für Menschen zu gefährlich ist. Abbruchunternehmen können mit einem kleinen, tragbaren Command-Konsolensystem starten oder ihre Abbruchmaschinen von jedem beliebigen Ort mit einer Command-Station bedienen. Beide maximieren die Sicherheit, da sie es Bedienern ermöglichen, Abbruchmaschinen in sicherer Umgebung zu betreiben – vor Ort oder buchstäblich auf der anderen Seite der Welt.

Das folgende Video zeigt, wie fernbediente Command-Systeme bei Abbrucharbeiten erfolgreich eingesetzt werden.

v.

Fernbedienungs-Konsole vor Ort

In ihrer einfachsten Anwendung bietet das Command-Konsolensystem Steuerung mit Blickkontakt auf eine Maschine. Ein Bediener kann einen Dozer, Radlader oder Bagger von Cat aus einer Entfernung von bis zu 335 Metern präzise bedienen. Die Konsole zeichnet sich durch geringes Gewicht und Kompaktheit aus und wird mit einem Gurt an den Schultern getragen. Der Bediener kann sich so positionieren, dass er die Baustelle oder sein Arbeitsgerät optimal im Blick hat. 

Mit der Command-Konsole starten Sie preisgünstig in die Welt der Fernsteuerung. Für dieses System ist keine Kommunikations-Infrastruktur vor Ort nötig. Ein fernbedienter Dozer kann bei kurzfristigen Einsätzen oder Aufräumarbeiten nach Notfällen unschätzbare Dienste leisten. 

Fernbediente Arbeitsstation

Im Einsatz über größere Distanzen hinweg, bietet die Cat Command-Bedienerstation Zuverlässigkeit und viele nützliche Features. Zum einen simuliert sie für den Bediener mit zahlreichen Video-Feeds das Arbeiten in einer Kabine mit bequemen Sitz und zahlreichen, realistisch gestalteten Hebeln, Tasten und Pedalen. 

Die Vorteile einer Command-Station gehen über bloße Sicherheit weit hinaus. Bediener können in geschlossenen, büroähnlichen Räumen unweit ihres Wohnortes arbeiten und brauchen nicht mehr an ferne Einsatzorte zu pendeln. Außerdem können Sie ohne Zeitverluste zwischen einzelnen Maschinen und sogar Einsatzorten wechseln.  

Und weil die Fahrerkabine leer bleibt, können nicht eingesetzte Maschinen abgestellt werden. Das spart Kraftstoff. Man muss den Motor ja nicht laufen lassen, damit es in der Kabine weiter schön warm ist.

Sicher. Bewährt. Einsatzbereit.

Unabhängig davon, ob Gebäude abschnittsweise oder durch kontrollierte Explosion zum Einsturz gebracht werden, bietet Cat durch sein Stabilitäts-Monitoring-System mit präziser, individuell anpassbarer Hydrauliksteuerung die ideale Lösung für Abbrucharbeiten. Nie war die Zeit günstiger, sich für Fernbedienung zu entscheiden. Fernbediensysteme von Cat Command haben sich branchenübergreifend bewährt – in Hoch-, Tief oder Bergbau. Sie sind leicht in der Anwendung, schützen Ihre Belegschaft und erleichtern ihr die Arbeit – auch bei anspruchsvollsten Abbrucharbeiten.

 

Mehr Über Automatisierte Baumaschinen Von Cat 

Cat Command-Technologien für den Bau verfügen über fernbediente und halbautonome Maschinensysteme, die Ihrem Unternehmen ganz neue Möglichkeiten erschließen.

Mehr über Cat Command
More about Cat® Automated Construction Equipment
More about Cat® Automated Construction Equipment

MIT ENEWS AUF DEM NEUESTEN STAND

Branchenwissen, nützliche Tipps und Sonderangebote – von uns direkt in Ihre Mailbox.

Anmelden

THEMENVERWANDTES

Sie besuchen diese Seite, weil Sie Ihr Unternehmen mit neuen Ideen verbessern wollen. Lesen Sie weiter und erfahren Sie durch Einblicke und Tipps von Fachleuten, wie sich jeder Auftrag noch besser nutzen lässt.