AUTOMATISIERUNG UND AUTONOMIE

AUTOMATISIERUNG UND AUTONOMIE: WO LIEGT DER UNTERSCHIED?

 

 

Google macht Schlagzeilen mit selbstfahrenden Fahrzeugen. Die Autohersteller folgen dem Trend und statten ihre Fahrzeuge mit Fahrerassistenz, automatischer Bremssteuerung, Fahrspurwechsel, Fahrstrecken- und Parklenksystemen aus. Je mehr die Diskussion vom fahrerlosen Auto in Richtung Mainstream geht, desto undeutlicher wird die hierbei verwendete Sprache. Was die einen AUTONOMES FAHREN nennen, heißt bei den anderen AUTONOMIE – und umgekehrt.

Auch bei Caterpillar verwenden wir die Begriffe als seien sie austauschbar. Das stiftet Verwirrung: bei Kunden, Lieferanten und Kollegen. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben wir beide Begriffe im Folgenden genauer definiert.

Automatisierung (Substantiv): eine Reihe verbundener Funktionen, die eine Maschine automatisch durchführt. Bei Automatisierung wird davon ausgegangen, dass der Betreiber vor bzw. nach der automatisierten Arbeitssequenz erforderliche Schritte zum Abschluss der Aufgabe selbst durchführt. Um Arbeiten halb- bzw. vollautonom durchzuführen, sind zahlreiche Automatisierungssequenzen erforderlich.

Halbautonom (Adjektiv): beschreibt zahlreiche automatisierte Sequenzen, die eine Maschine ohne menschlichen Input bei der Durchführung von Aufgaben durchführen kann. Beim halbautonomen Betrieb von Maschinen wird davon ausgegangen, dass der Betreiber einige Aufgaben selbst durchführt.

Autonomie (Substantiv): Entwicklungsstufe, auf der Maschinen die programmierten Arbeitsgänge unter bestimmten Umständen ohne menschliche Eingaben oder Orientierung durchführen können. Wenn von diesem Maschinentyp die Rede ist, verwenden wir das entsprechende Adjektiv: „autonom“. Anwendungsbeispiel: die bei manchen Bergbaubetrieben eingesetzten autonomen Trucks.

 

Autonomie von A bis Z

 
LEVEL
Konzept
DEfinition
0 Menschliche Bedienung Der Betreiber steuert die Maschine jederzeit. 
1 Automatisierung (funktionsspezifisch) Der Bediener hat die Gesamtkontrolle über die Maschine und ist für ihren sicheren Betrieb verantwortlich; er kann der Maschine aber eine begrenzte Kontrolle über spezifische Funktionen (wie z.B. die Bewegungen von Schaufeln oder Schilden) übertragen.
2 Halbautonom Die Maschine führt eine Reihe genau definierter Aufgaben ohne Zutun eines Bedieners durch. Der Bediener übernimmt die anderen Aufgaben.
3 Autonom Die Maschine führt sämtliche für sie definierten Aufgaben ohne Zutun eines Bedieners durch und übernimmt auch alle sicherheitsrelevanten Erdbewegungs-Arbeiten.



WARUM IST DAS WICHTIG?

Wenn Ihnen technische Begriffe unklar sind – und Sie das verunsichert –, werden Sie sich mit Ihrem Maschinenlieferanten wohl nicht so leicht Gedanken über mögliche Alternativen machen. Mögliche Folge: Sie verpassen Gelegenheiten, um Ihre Sicherheit, Effizienz und Rentabilität zu verbessern.

Es ist also ratsam, sich mit den Begrifflichkeiten vertraut zu machen und offen für Neues zu sein. Mit Blick auf die Zukunft raten wir aber auch, sich zum Thema AUTONOMES FAHREN zu informieren, sich vorerst aber auf AUTOMATISIERUNG zu konzentrieren.

AUTONOMES FAHREN ist ein Trend, der ganz real auf uns zurollt. Vorerst zwar nicht. Und auch nicht auf jeder Baustelle.

Doch die AUTOMATISIERUNG ist schon da. Hier und heute. Mit großem Gewinn-Potenzial für Ihr Unternehmen.

Welchen Bereichen widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Ressourcen?

 

FOKUSBEREICH AUTOMATISIERUNG

 

AUTOMATISIERUNGSFÄHIGE PROZESSE:

Das Konzept: 

Die Vorteile:

Grade Control Präzisere Planiervorgänge zu niedrigeren Kosten

- Verbesserte Sicherheit

- Mehr Produktivität

- Niedrigere Kosten

- Schonung von Kraftstoff- und Materialreserven

- Schnellere Projektbearbeitung

- Unterstützung weniger erfahrener Kollegen bei effizientem Arbeiten

- Maximierung der Nutzung des Maschinenparks

- Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit

- Optimierte Lebensdauer von Komponenten

- Diebstahlvermeidung

- Präzisiere Angebotserstellung

Compaction Control Schnelleres, genaueres Erfüllen der Leistungsvorgaben
Nutzlastmessung und -monitoring Saubere Messung von Materialien; Optimieren der Produktivität von Lade- und Transportsystemen
Erkennung von Personen und Gegenständen Senken von Unfall- und Verletzungsrisiken
Fernbedienung von Maschinen Effizienter Maschinenbetrieb an sichereren Standorten
Zusammenstellung und Analyse von Maschinendaten Einsatz von Maschinendaten zur effizienten Standortverbesserung

Besser arbeiten – mit Cat Technologie

Cat Technologie zahlt sich aus. Mehr Einblicke in Ihre Maschinen und Abläufe als je zuvor.

Kontakt aufnehmen
Cat Technology


 

Themenverwandtes

Sie besuchen diese Seite, weil Sie Ihr Unternehmen mit neuen Ideen verbessern wollen. Lesen Sie weiter und erfahren Sie durch Einblicke und Tipps von Fachleuten, wie sich jeder Auftrag noch besser nutzen lässt.