新しいVisionLink®は機械管理を合理化します
新しいVisionLink®は機械管理を合理化します

新しいVisionLink®は機械管理を合理化し、一元化された全保有機械ソリューションを提供します

VisionLinkはブランドを問わずすべての機械およびアタッチメント資産を管理します

 

全世界向けリリース: 2023年3月
リリース番号: 98PR23

新しいVisionLink®は、資産追跡用の統合された全保有機械管理ソリューションを提供し、機械のアップタイムを最大化して稼働率を最適化します。プラットフォームの一新された直感的なインターフェイスを利用して、メーカーに関係なく保有機械全体を効果的に管理できます。資産インサイトが改善され、所有、リース、レンタルしている機器およびアタッチメントからより幅広いデータを取得できるようになり、会社はより豊富な情報に基づいて資産管理上の意思決定を行うことができます。

新しいVisionLinkはクラウドベースで、デスクトップ、タブレット、およびモバイルデバイスからアクセスでき、My.Cat.Com、CAT®アプリ、および以前のバージョンのVisionLinkアプリケーションを1つの一元化された機械管理用のソリューションに集約しています。お客様は、簡素化されたプロセスですべてのユーザアカウント、個人設定、アカウントコンフィギュレーション、および機械サブスクリプションを以前のプラットフォームから新しいVisionLinkにシームレスに移行できます。

移動中でも現場でもデータにアクセスできる新しいVisionLinkモバイルアプリは、CATアプリに取って代わります。AndroidとiOSプラットフォームの両方でダウンロードでき、主要な測定基準、資産の位置、燃料レベル、アイドル時間などの最新情報を、すべてスマートフォンから確認できます。スマートフォンの主要な機能をすべて利用し、機動性を念頭に置いて設計されています。

アップタイムと稼働率を最適化

さまざまな機能が更新され、お客様が日々遭遇する多様な状況で役立ちます。VisionLinkの新しい「ニーズレビュー」機能では、お客様の対処が必要な重要部分への案内や、タスクをスケジュールするワークフローが提供されているため、お客様は重要な要素に集中できます。「ニーズレビュー」の一部である新しい「タスク管理」機能により、お客様は手軽にタスクを作成したり、タスクを一から作成したりできます。タスクの割り当てが可能になり、タスクの進行状況と完了が記録されます。

新しいVisionLinkは強力なプラットフォームで、機械の状態、故障コード、S∙O∙S℠液体分析、および点検を監視してメンテナンスを計画できます。すぐに資産の整備が必要なときに通知を受け取るよう、主要な作業者にアラートを割り当て、休車時間を防ぐことができます。また、お客様は新しいVisionLinkモバイルアプリを使用して、Catディーラから直接サービスを依頼したり、部品を注文したりできます。

作業ごとに保有機械を管理し、アプリ内での名前を選択して機械に割り当てることができます。使いやすいダッシュボードにより、プロジェクト、グループ、およびジオフェンスごとに資産を管理できます。さらに、作業者にアクセスレベルを指定することで、VisionLinkにアクセスできる人員を決定できます。カスタマイズされたレポートを生成して、自動的に並べ替え、あまり使用されていない機械を特定したりなどのタスクに使用できます。

テクノロジの統合

お客様の資産管理と生産性向上を容易にするため、VisionLink®のさらなる進化を発表できることをうれしく思います。新しいVisionLink®には、CAT® Productivityを改名したVisionLink Productivityも含められています。当社のデジタル製品およびその機能と統合を合理化することで、高品質で一貫性のある顧客体験を実現いたします。CAT Productivityの改名は、強化された新しいVisionLinkへの統合の第一歩です。

VisionLink Productivityは、実用的な情報に基づいて作業現場のパフォーマンスを分析し、生産性を改善できるクラウドベースのアプリケーションであり、ビジネスの効率を向上させて、最終的に収益性の増加を実現します。資産のブランドを問わず任意の規模の運用に合わせて拡張でき、モバイル、タブレット、デスクトップを介してどこからでもアクセスできます。

現在のVisionLinkは、複雑さを軽減し、あらゆる規模のお客様に適切な機能の組合せを提供するよう合理化されたサブスクリプションレベルをご用意しています。新しいVisionLinkは引き続き中核となるテレマティクスデータ標準を提供し、各機械について、毎日の機械の位置、稼働率、燃料消費量、メンテナンス通知、Caterpillarの広範なデジタルエコシステムとの統合など、資産に関する重要な問いに答えることができます。 

新しい強力なVisionLinkプログラムの詳細については、Catディーラに問い合わせるか、https://www.cat.comをご覧ください。 

 

 

プレスリリースと画像をダウンロード 

今すぐダウンロード

 

 

/

作業現場で使用されるVisionLink®モバイルアプリ。

フルサイズの画像を表示
/

作業現場で使用されるVisionLink®保有機械管理。

フルサイズの画像を表示
/

オフィスで使用されるVisionLink®保有機械管理。

フルサイズの画像を表示

製品とサービスのニュース

Caterpillarから発表された最新の製品とエンジンをご確認ください。

最新ニュースを見る

 

# # #

 

編集者へ注記: Caterpillar製品およびサービスのリリースは、地域によってその時間間隔が異なります。製品情報は、関連する地域で製品やサービスが入手可能であることを、その地域独自のディーラネットワーク、工場、マーケティング子会社から確認した後に公開するように万全を期しておりますが、編集者の方には、製品の在庫や仕様についてCATディーラにお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK、それらの各ロゴ、VisionLink、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCAT "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

©2023 Caterpillar All Rights Reserved 

 

 

プレス向けお問い合わせ

Caterpillar情報誌・メディア担当者

北アメリカ・南アメリカ

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

ヨーロッパ、アフリカ、中東地域

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

読者からのご要望

www.cat.com/requestCatinfo