In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Gli attuali processi di movimento terra e livellamento di precisione richiedono molta manodopera e non possono prescindere dall'intervento umano né dall'uso di strumenti. Mantenere costante il livellamento tra i picchetti è un compito impegnativo anche per gli operatori esperti. AccuGrade GPS riduce la necessità di manodopera e aiuta l'operatore a rispettare il piano di lavoro, effettuando sterri e riporti precisi e riducendo così il costo dei materiali.
Il sistema di controllo AccuGrade GPS è la soluzione migliore se il cantiere presenta profili anziché piani a pendenza singola o doppia. Il sistema AccuGrade 3D utilizza la tecnologia GPS per confrontare la posizione della lama con un piano computerizzato tridimensionale del sito e segnala all'operatore o all'impianto idraulico di sollevare o abbassare la lama per poter realizzare i requisiti di progetto.
Le soluzioni di tecnologia avanzata GPS trasferiscono il piano di lavoro in cabina consentendo all'operatore di esercitare un maggiore controllo e garantiscono più precisione, più produttività e costi di esercizio inferiori.
Il sistema di controllo del livellamento AccuGrade GPS è un sistema ad alta tecnologia di controllo della macchina e guida assistita, che consente all'operatore di eseguire le operazioni di livellamento con maggiore precisione senza dover ricorrere a picchetti di rilievo. I dati di progetto digitali, le funzioni di guida dell'operatore in cabina e i dispositivi automatici di controllo della lama permettono di livellare più rapidamente, garantendo maggiore produttività, costi di esercizio inferiori e maggiore redditività.
AccuGrade GPS è studiato per una vasta gamma di applicazioni di sterro del settore dell'edilizia, dallo sbancamento in grandi quantità caratterizzato da elevati ritmi produttivi, al livellamento di precisione che impone tolleranze severe.
Grazie al sistema AccuGrade GPS, stando a bordo della macchina è possibile creare progetti planari piani, con pendenza semplice o doppia come fondazioni, parcheggi, strade e autostrade. In caso di strutture 3D complesse, come campi da golf e strade con sopraelevazioni, i progettisti possono disegnarle in ufficio e quindi caricarle nel sistema mediante una scheda compact flash.
Da oltre 25 anni, Caterpillar fornisce componenti e sistemi elettrici ed elettronici al settore del movimento terra. Si tratta di soluzioni tecnologiche concrete, che aggiungono valore ai prodotti Cat e accrescono la produttività e la redditività dei clienti. Il vostro dealer Cat sarà lieto di consigliarvi i sistemi più idonei per le applicazioni e saprà indicarvi come ottenere assistenza competente e qualificata.