In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione in Nord America, Europa, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud: novembre 2022
Numero di distribuzione: 351PR22
Il nuovo escavatore idraulico Cat® 352 unisce una maggiore potenza a un contrappeso più pesante per poter utilizzare strumenti più grandi. Il risultato è una produzione e un potenziale di profitto superiori.
"Progettato per le grandi opere, l'escavatore 352 assicura prestazioni uniche nella sua categoria", dichiara Brian Abbott, global product manager per gli escavatori idraulici grandi di Caterpillar. "Può essere dotato di benne ad alta capacità per scavare e caricare tonnellate di materiale con un minor numero di passate o di martelli grandi per i lavori in cava più impegnativi".
L'escavatore 352 offre una scelta di sottocarri fissi o variabili. Il sottocarro variabile si ritrae a una larghezza di 2.390 mm (7 ft, 10"), rendendo più facile il trasporto. Quando viene espanso, è più largo di 150 mm (6") rispetto al sottocarro fisso per garantire maggiore stabilità.
Sono disponibili diversi assetti per la cabina. L'opzione Deluxe viene fornita con un sedile con sospensioni pneumatiche riscaldato. L'opzione Premium viene fornita con un sedile con sospensioni pneumatiche riscaldato e aerato. Entrambe sono dotate di una console inclinabile a sinistra per poter entrare e uscire dalla macchina con maggiore facilità. Il sistema Cat Stick Steer, disponibile a richiesta, consente di manovrare l'escavatore con maggiore facilità, anche con una mano sola, mentre il controllo della velocità di crociera agevola gli spostamenti della macchina.
L'escavatore 352 è dotato di un avvio a pulsante senza chiave con un telecomando a distanza Bluetooth®. Il motore può anche essere accesso tramite un codice di accesso con ID operatore. L'ID operatore unico consente di salvare e ripristinare rapidamente le preferenze relative al pulsante del joystick, alla risposta e alle configurazioni per i singoli operatori. Il monitor touchscreen ad alta risoluzione consente di spostarsi rapidamente tra i comandi della macchina e di accedere facilmente al manuale per l'operatore digitale.
Tecnologia Smart
La tecnologia Cat Grade di serie migliora la produttività dell'escavatore del 45%. Cat 2D Grade indica la profondità e la pendenza sul monitor in cabina con allarmi acustici, mentre la tecnologia Cat Grade Assist di serie consente di mantenere il livello scavando tramite una sola leva. Eseguendo l'aggiornamento a Cat Grade con Advanced 2D o Grade con 3D si ha la possibilità di creare e modificare i progetti e di completare con maggiore efficienza lavori di livellamento più complessi. Tutti i sistemi Cat Grade sono compatibili con radio e stazioni base dei più importanti fornitori di tecnologia di terze parti.
Gli operatori possono memorizzare fino a quattro scostamenti di profondità e pendenza per raggiungere il grado di pendenza desiderato senza inclinometro. Assicurando stime del peso in tempo reale senza far oscillare il braccio, la tecnologia Cat Payload di bordo consente di raggiungere il carico utile voluto per migliorare l'efficienza operativa. Può essere combinata a VisionLink® per gestire a distanza i target di produzione. Cat Swing Assist arresta automaticamente l'escavatore ai punti impostati dall'operatore nei lavori di scavo fossati e carico di dumper, migliorando la sicurezza e risparmiando combustibile. La funzione di arresto automatico del martello avvisa gli operatori dopo 15 secondi di funzionamento continuo e lo spegne dopo 30 secondi per evitare che si usuri inutilmente.
Il motore da 330 kW (443 CV) e l'impianto elettroidraulico consentono di movimentare con efficienza i materiali più difficili. Auto dig boost aumenta la penetrazione della benna dell'8% quando incontra resistenza nel taglio, mentre Auto heavy lift aumenta la capacità di sollevamento dell'8%, funzione molto utile per il sollevamento di carichi pesanti come sabbiere e tubazioni. Le opzioni idrauliche ausiliarie consentono di utilizzare un'ampia gamma di attrezzature Cat, aumentano la versatilità.
Tre modalità motore abbinano la potenza dell'escavatore alle esigenze del lavoro. La modalità Smart adatta automaticamente il motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo per ridurre il consumo di combustibile. La modalità Power eroga la potenza massima per soddisfare le esigenze delle operazioni più impegnative. La modalità Eco riduce la velocità del motore a 1.500 giri/min costanti per ridurre il consumo di combustibile.
Prestazioni affidabili, manutenzione semplice
L'escavatore 352 offre prestazioni affidabili in quasi tutti gli ambienti. La risoluzione dei problemi da remoto e l'aggiornamento flash da remoto consentono ai dealer di connettersi alla macchina prima di andare in cantiere per eseguire la diagnosi dei codici guasto e aggiornare il software operativo. Product Link™ raccoglie automaticamente i dati operativi della macchina essenziali come la posizione, le ore di lavoro, il consumo di combustibile, i tempi di fermo, gli avvisi di manutenzione, i codici diagnostici e le condizioni della macchina e li condivide tramite il Web e le app per dispositivo mobile.
L'escavatore supporta temperature ambiente elevate fino a 52 ˚C (125 ˚F), l'avviamento a freddo fino a -18 ˚C (0 ˚F) e può essere impiegato fino a 4.500 m (14.764 piedi) sopra il livello del mare. Prolungando la vita utile dei componenti della macchina, il riscaldamento automatico dell'olio idraulico permette di lavorare più velocemente alle basse temperature.
Il filtro della presa d'aria con prefiltro assicura un'elevata capacità di contenimento della polvere, mentre una ventola idraulica a elevata efficienza raffredda il motore a richiesta per ridurre il consumo di combustibile. I filtri dell'aria, dell'olio e del combustibile a lunga durata si combinano a intervalli di assistenza di 1.000 ore sincronizzati per ridurre i tempi di fermo. Gli intervalli prolungati eliminano i costi di manodopera di nove sostituzioni dei filtri dell'olio e del combustibile e il costo dei ricambi per 27 filtri dell'olio e del combustibile su 10.000 ore macchina rispetto a molti modelli della concorrenza della stessa categoria.
Per informazioni sul nuovo escavatore idraulico Cat 352, contattate il dealer Cat locale o visitate: https://www.cat.com.
Motore |
Cat® C13B |
Potenza netta – ISO 9249, kW (CV) |
330 (443) |
Peso operativo*, kg (lb) |
50.500 (111.300) |
Peso operativo**, kg (lb) |
51.500 (113.500) |
Profondità massima di scavo*, mm (piedi/pollici) |
8.210 (26'11") |
Profondità massima di scavo**, mm (piedi/pollici) |
7.080 (23'3") |
Sbraccio massimo a terra*, mm (piedi/pollici) |
12.150 (39'10") |
Sbraccio massimo a terra**, mm (piedi/pollici) |
11.310 (37'1") |
Altezza max di carico*, mm (piedi/pollici) |
7.420 (24'4") |
Altezza max di carico**, mm (piedi/pollici) |
7.380 (22'3") |
La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore
*Sottocarro fisso, braccio MONO, avambraccio MONO R3.9TB (12'10"), benna GDC da 3,30 m3 (4,32 yd3), pattini a tripla costola da 900 mm (35") e contrappeso da 9,8 mt (21.605 lb)
**Sottocarro variabile, braccio MONO, avambraccio MONO R2.9TB (9'6"), benna SD da 2,50 m3 (3,27 yd3), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 9,8 m (21.605 lb)
###
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuno dei propri territori a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer locali la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi loghi, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" 2 Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
©2022 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Comunicati stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |