In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Per la distribuzione nel mondo, esclusa la Cina: luglio 2024
Numero comunicato: 181PR24
La piattaforma Web online di Caterpillar, VisionLink® Productivity, è stata migliorata con l'introduzione di tre nuove funzionalità: E-Ticketing, Cat Grade e Cat Compact e Operator Coaching. Questa piattaforma unificata fornisce ai responsabili informazioni dettagliate sull'utilizzo delle attrezzature e sulla produttività del cantiere. L'applicazione scalabile basata sul cloud raccoglie e riepiloga i dati provenienti dalle macchine dotate di un dispositivo Cat Product Link™ per le quali è stato sottoscritto un abbonamento, consentendo di integrare perfettamente in una sola piattaforma i parchi macchine composti da attrezzature di produttori diversi.
VisionLink Productivity semplifica la gestione dei dati grazie ai suoi dashboard di facile utilizzo. Questi dati includono un riepilogo completo sulle attività del cantiere e informazioni dettagliate con indicatori delle prestazioni chiave (KPI, Key Performance Indicator). La piattaforma analizza i dati telematici standard, ad esempio la posizione della macchina, il consumo di carburante e i tempi di funzionamento al minimo, fornendo una panoramica chiara delle prestazioni della macchina. Per un'analisi più approfondita, i dati di livello avanzato raccolti dalle macchine dotate dei sistemi Cat Payload, Grade e Compact forniscono dettagli più specifici sul lavoro.
Cat Grade e Cat Compact
VisionLink Productivity integra ora i dati di Cat Grade 3D e Cat Compact nella propria piattaforma di reporting dalle solide funzionalità. Grazie all'utilizzo della connettività Cat Grade, la piattaforma consente la distribuzione perfetta di file di progetto 3D e di aggiornamenti su tutte le macchine presenti in cantiere, eliminando la necessità di caricamenti tramite USB. VisionLink Productivity migliora ulteriormente la precisione mediante le correzioni GNSS per la convalida della posizione, eliminando la necessità di dover installare una stazione base con costi di configurazione elevati per progetti di breve durata. Inoltre, la connettività Grade riduce al minimo i tempi di fermo delle macchine poiché nella maggior parte dei casi non è più necessario inviare un tecnico sul sito per la diagnosi di problemi relativi a Grade, migliorando così la produttività complessiva del cantiere.
I dashboard di riepilogo di Cat Compact indicano la quantità di lavoro completato per ciascuna giornata e calcola il volume di riempimento. Grazie all'utilizzo dell'algoritmo Cat Compaction (CCA, Cat Compaction Algorithm) o di quello Landfill Compaction (LCA, Landfill Compaction Algorithm), viene indicata inoltre la percentuale di area coperta alla compattazione di destinazione. La densità di compattazione del materiale di discarica è visibile quando gli operatori inseriscono i valori dei pesi per ciascuna giornata.
Formazione dell'operatore
Operator Coaching è un potente strumento che consente agli operatori di ottenere competenze, efficienza e produttività di livelli superiori, a prescindere dalla propria esperienza. Operator Coaching monitora le operazioni mediante due categorie di suggerimenti: efficienza operativa e integrità della macchina. Durante il funzionamento della macchina, l'operatore riceve una notifica onboard quando viene rilevata un'azione con un suggerimento corrispondente, in modo da fornirgli tutte le informazioni necessarie per ottimizzare le proprie prestazioni. Ciò consente di migliorare l'efficienza operativa e di aumentare la durata del ciclo di vita della macchina.
Quando viene eseguita l'associazione alle funzionalità VisionLink Productivity offboard, i responsabili possono visualizzare da remoto quali suggerimenti di coaching sono stati attivati dai rispettivi operatori. Ciò consente ai responsabili del sito di monitorare i miglioramenti nel corso del tempo e di fornire una formazione mirata su aree specifiche in base alle esigenze dell'operatore e alle operazioni complessive. I dashboard, gli elenchi e le mappe consentono una rapida visualizzazione dell'ora e della posizione di ciascun suggerimento di coaching e del numero di suggerimenti proposti.
Funzionalità E-Ticketing di Cat Payload
La nuova funzionalità E-Ticketing offre la massima praticità, eliminando la necessità di dover generare ticket stampati o manuali mediante sistemi Cat Payload onboard. Il personale di pertinenza può ora ricevere una copia elettronica dei ticket tramite e-mail, con informazioni dettagliate su benne, carico utile totale, dumper e tipo di materiale. I ticket possono essere recuperati rapidamente tramite ID o numero oppure mediante l'applicazione di filtri in base al tipo di materiale o al nome del dumper. Gli indicatori delle prestazioni chiave (KPI, Key Performance Indicator) monitorati da E-Ticketing includono il numero di ticket, la percentuale media del dumper, il numero di passaggi per ticket e il carico utile totale dei ticket.
Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di VisionLink Productivity, contattate un dealer Cat o visitate: www.cat.com.
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi loghi, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità aziendali e dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2024 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Europa, Africa, Medio Oriente |