In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
In uscita in tutto il mondo: Marzo 2024
Numero comunicato: 104PR24
Le attuali fresatrici a freddo Cat® PM310, PM312 e PM313 sono caratterizzate da numerosi miglioramenti progettuali che contribuiscono a migliorare le prestazioni della macchina, il comfort operativo e la potenza di fresatura. La serie PM300 eccelle nelle applicazioni medio-piccole in cui è richiesta una macchina compatta, altamente maneggevole e con elevate capacità produttive.
Gli ultimi modelli PM300 integrano il motore Cat C9.3B che offre un aumento della potenza lorda e una maggiore coppia disponibile, in base ai test di prestazione standard.
Con una potenza nominale lorda di 256 kW (343 CV), il Cat C9.3B è disponibile in configurazioni che soddisfano i seguenti standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Stage V o Brazil MAR-1, equivalenti agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA.
Il motore Cat C9.3B è caratterizzato da una minore complessità e da impianti elettronici, di alimentazione e dell'aria migliorati. L'accesso facilitato ai filtri dell'olio motore semplifica la manutenzione, mentre i filtri del motore a cartuccia in più pezzi riducono gli sprechi e i costi di sostituzione.
Aggiornamenti delle prestazioni e del comfort
L'ultimo design della serie PM300 include una riprogettazione della scossalina di transizione tra il convogliatore primario e quello di carico, che migliora il contenimento del materiale e riduce l'accumulo sul telaio anteriore della macchina. L'ulteriore contenimento del materiale è ottenuto grazie ai miglioramenti apportati alla piastra laterale destra, alla tenuta della camera al convogliatore e alla tenuta del nastro trasportatore di carico. I deflettori dei cingoli anteriori, posizionati davanti ai motori di trazione, offrono un'ulteriore protezione dall'impatto e dall'accumulo di detriti, migliorandone la durata.
Gli operatori possono ora seguire il tagliente da entrambi i lati della macchina grazie all'aggiunta di una linea di guida regolabile sullo schermo della telecamera di sinistra. Il personale a terra può inoltre controllare la capacità di saltare gli ostacoli dai comandi posteriori per migliorare l'efficienza della fresatura.
Le opzioni di luci di lavoro e di illuminazione stradale a LED ad ampia dispersione per i modelli PM310, PM312 e PM313 migliorano la sicurezza e la visibilità durante la fresatura e il trasporto in cantiere. Con la possibilità di essere riposto quando non in uso, un deflettore di scarico a richiesta reindirizza i gas di scarico lontano dagli edifici e dal personale a terra per migliorare l'ambiente di lavoro. Il condotto per l'abbattimento delle polveri a richiesta è stato riprogettato per aumentare ulteriormente la tenuta e l'aspirazione.
Per ulteriori informazioni sui più recenti aggiornamenti delle fresatrici a freddo Cat PM310, PM312 e PM313, rivolgetevi a un dealer Cat o visitate il sito Web www.cat.com.
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi loghi, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità aziendali e dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
©2023 Caterpillar. Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti della stampa commerciale Caterpillar Americhe Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente |