Se vedi bene allora il cantiere è sicuro.

Se vedi bene allora il cantiere è sicuro
Se vedi bene allora il cantiere è sicuro

Sistemi di telecamere Cat®

La visibilità scarsa è una delle cause principali di infortuni in cantiere. Ma c’è una buona notizia: i sistemi di telecamere Cat® ti aiutano a ridurre le zone ceche e migliorare la consapevolezza degli operatori su persone e macchine in zona. Scegli fra tre opzioni: Cat Detect con Telecamera Smart, Telecamere Surround o Telecamera Posteriore.

Cat Detect con Telecamera Smart

Resistenti telecamere intelligenti monitorano le persone mentre si spostano intorno all’attrezzatura e avvertono gli operatori delle situazioni sempre diverse del cantiere. Se le persone si avvicinano alla macchina, la frequenza e l’intensità degli allarmi audio e video in cabina aumentano, riducendo la “stanchezza da allarmi”. 

Continua a leggere >


Veri e propri vantaggi per la tua attività

• L’aumento della visibilità riduce le interazioni indesiderate uomo/macchina.

• Meno necessità di avere persone dedicate al controllo di chi transita in cantiere riduce il rischio e i costi della manodopera.

• Una maggior fiducia degli operatori può far aumentare produttività, precisione e velocità.

Operator Walking by a Machine
Operator Walking by a Machine

È facile migliorare la sicurezza in cantiere

• La telecamera intelligente cerca attivamente le persone dietro la macchina, così hai un altro paio d’occhi a controllare.

• Un touch screen ad alta definizione fornisce più di una visuale intorno alla macchina e comunica all’operatore quando rileva una persona dietro la macchina.

• Notifiche intelligenti informano gli operatori della presenza di persone in zona. La frequenza e intensità degli allarmi audio e video aumenta man mano che le persone si avvicinano alla macchina.

Personnel Detection Monitor Display
Personnel Detection Monitor Display

Semplicità di implementazione su tutta la flotta

Cat Detect con Telecamera Smart è un upgrade universale che resiste a condizioni difficili e di adatta alle necessità di macchine e operatori. Puoi installarlo su qualunque macchina, di Cat o altre marche, con un sistema a corrente continua da 12 o 24 Volt.

Smart Camera Installation
Smart Camera Installation

Guardalo in azione

Aumenta il livello di sicurezza della tua attività con Cat Detect con Telecamera Smart. Guarda il video per scoprire la semplicità di installazione, uso e manutenzione.


 

 

Cat Detect con Telecamere Surround

Cat Detect con Telecamere Surround offre agli operatori di attrezzatura un’ottima visuale dei dintorni. Più consapevolezza di cosa succede in cantiere li aiuta a lavorare con più fiducia e così il personale che lavora a terra è più sicuro.

Continua a leggere >


I vantaggi sono innegabili

• Meno zone cieche e più consapevolezza degli operatori aiutano a ridurre il contatto indesiderato con altre macchine, oggetti e persone in cantiere.

• Un aumento delle attività sicure aiuta a prevenire gli infortuni e i relativi tempi di fermo.

• Meno necessità di avere persone dedicate al controllo di chi transita in cantiere riduce il rischio e i costi della manodopera.

• Una maggior fiducia degli operatori migliora produttività, precisione e velocità.

Confident Operator in Front of Machine
Confident Operator in Front of Machine

Raggiungi i tuoi obiettivi di sicurezza

• Tre o quattro telecamere resistenti e a prova di vibrazione sono montate sull’esterno della macchina.

• Scegli dove puntare le telecamere (verso il fronte, il retro e/o i lati della macchina, o verso benne e accessori) per aumentare la visibilità.

• Le immagini in tempo reale forniscono agli operatori una visuale in contemporanea di tutte le telecamere, per una panoramica precisa intorno alla macchina, oltre a una visuale dedicata e più grande sul lato sinistro del display.

Surround Vision Monitor Display
Surround Vision Monitor Display

Una soluzione per tutta la flotta

Cat Detect con Telecamere Surround è un sistema che resiste a condizioni difficili e di adatta alle necessità di macchine. È facile da installare sulla tua attrezzatura, di Cat come di altre marche, e si può installare su qualunque macchina con un sistema a corrente alternata da 12 o 24 Volt.

Multiple Machines Working
Multiple Machines Working

Guardalo in azione

Sfrutta un paio di occhi in più per la tua attività con Cat Detect con Telecamere Surround. Guarda il video per scoprire come questo semplice upgrade di sicurezza può aiutare a ridurre le zone ceche, aumentare la fiducia degli operatori e tanto altro.


 

 

Cat Detect con Telecamera Posteriore

Cat Detect con Telecamera Posteriore presenta una telecamera ad alta definizione che fornisce una visuale dietro la macchina e uno schermo touch screen in cabina che è come un paio d’occhi in più per gli operatori. Più visibilità significa meno rischio e più produttività in cantiere.


Trasforma il tuo progetto di sicurezza in realtà

• Meno zone cieche e più consapevolezza degli operatori aiutano a ridurre il contatto indesiderato con altre macchine, oggetti e persone in cantiere.

• Un aumento delle attività sicure aiuta a prevenire gli infortuni e i relativi tempi di fermo.

• Meno necessità di avere persone dedicate al controllo di chi transita in cantiere riduce il rischio e i costi della manodopera.

• Una maggior fiducia degli operatori migliora produttività, precisione e velocità.

Rear view of D6 Dozer
Rear view of D6 Dozer

Scopri come funziona

• Una telecamera ad alta definizione sul retro della macchina fornisce una visuale della parte posteriore.

• Uno schermo in cabina fornisce agli operatori una visuale ad alta risoluzione, così notano anche i dettagli più piccoli, ma essenziali.

• La trasmissione in tempo reale mostra agli operatori cosa succede proprio mentre accade per una reazione velocissima.

• Le opzioni di visualizzazione consentono agli operatori di scegliere se vedere sempre la visuale sul retro o solo quando la macchina è in retromarcia.

Rear Vision Monitor Display
Rear Vision Monitor Display

Una semplice aggiunta che fa la differenza nella sicurezza

Aggiungi Cat Detect con Telecamera Posteriore a tutta la flotta, di Cat o di altre marche, per aumentare con facilità la produttività in cantiere. Puoi installarlo sui sistemi a corrente continua da 12 e 24 Volt.

Rear Camera
Rear Camera

 

 

 

 

Tanti modi per arrivare a un cantiere sicuro

Ecco un altro upgrade di sicurezza facile da installare che può fare la differenza: il Promemoria per cintura di sicurezza Cat.

Scopri di più
Seat Belt Reminder Beacon and Belt
Seat Belt Reminder Beacon and Belt

 

 


Scopri altre possibilità per migliorare la sicurezza con Cat Detect

Scopri la tecnologia Cat per l'edilizia

Le tecnologie Cat per l'edilizia sono in costante evoluzione: sistemi avanzati, funzionalità innovative e opportunità sempre nuove. Iscriviti alle eNews Cat Technology per ricevere informazioni sulle novità più recenti e lavorare in modo più produttivo, intelligente e sicuro.

Non perdere nessun aggiornamento
Hand Holding Phone Showing Technology Enews Sign Up Page
Hand Holding Phone Showing Technology Enews Sign Up Page