Se c’è un’applicazione ottimale per le attrezzature pesanti con controllo a distanza, sono i lavori di demolizione programmati. Muri instabili, detriti in caduta e polveri pericolose: chi lavora in questo settore affronta continuamente dei rischi. E se gli operatori potessero controllare le attrezzature da demolizione a distanza di sicurezza, lontano da rischi e pericoli? Si può fare. Con le tecnologie di controllo a distanza di Cat® Command.
Tempo di lettura previsto: 2 minuti
Le tecnologie Cat Command di controllo a distanza consentono alle macchine di arrivare dove le persone non dovrebbero andare. Le imprese di demolizione possono partire in piccolo con un sistema di console Command portatili, oppure controllare l’attrezzatura di demolizione da remoto con una postazione Command. Entrambe massimizzano la sicurezza perché consentono agli operatori di gestire le macchine di demolizione da un luogo sicuro: in loco o letteralmente all’altro capo del mondo.
Guarda il video qui sotto per vedere all’opera i sistemi Command di controllo a distanza.
Iniziando in piccolo, il sistema di console Command consente di comandare una singola macchina tramite un collegamento LOS (line of sight). Un operatore può controllare con precisione un dozer, una pala gommata o un escavatore Cat fino a 335 m di distanza. Leggera e comoda da portare, questa console che si aggancia alle spalle permette agli operatori di posizionarsi in modo da sfruttare la visuale migliore del cantiere o dell’attrezzatura.
La console Command è un modo piuttosto conveniente per prendere confidenza con il mondo del controllo da remoto. Questo sistema non necessita di infrastrutture di comunicazione in loco. E anche un dozer con controllo a distanza può fare la differenza per lavori a breve termine o di emergenza.
Per attività su grandi distanze, la postazione Cat Command offre funzionalità sofisticate e testate sul campo. Questa postazione offre all’operatore una simulazione di cabina con una serie di feed video, un comodo sedile e un’intera gamma di comandi per mani e piedi con sensazioni realistiche.
I vantaggi della postazione Command vanno oltre la sicurezza. Gli operatori possono lavorare in uno spazio al chiuso, simile a un ufficio, senza dover raggiungere cantieri lontani. Possono anche cambiare macchina o addirittura cantiere in tempo reale, senza tempi di fermo.
E dato che la cabina è vuota, una macchina ferma può essere spenta per risparmiare carburante. Non c’è bisogno di tenere il motore acceso per mantenere la cabina a una temperatura piacevole.
Per chi lavora in questo settore – dalla demolizione di una struttura pezzo dopo pezzo a un’esplosione controllata – il sistema di monitoraggio della stabilità e i comandi idraulici precisi e personalizzabili rendono l’attrezzatura Cat perfetta per ogni tipo di demolizione. E non c’è mai stato un momento migliore per iniziare “da remoto”. I sistemi di controllo da remoto Cat Command hanno dimostrato il loro valore in vari settori, dall’edilizia al settore minerario. Sono facili da gestire e pronti a offrire a chi lavora con te sicurezza, comfort e controllo sui tuoi lavori di demolizione più impegnativi.
Sei qui per trovare idee su come far crescere la tua attività. Continua a leggere per avere informazioni sulle macchine e consigli degli esperti e ottenere di più da ogni lavoro.
Ecco un breve elenco di alcune delle efficienze più comuni portate dalla tecnologia.
Maggiori informazioniVeri clienti, veri risultati.
Maggiori informazioniConoscere le parole della tecnologia per essere connesso.
Maggiori informazioniÈ da molto che la tecnologia fa aumentare la produttività nel settore delle costruzioni.
Maggiori informazioni