In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Mentre prosegue la carenza di operatori, l’attrezzatura con controllo a distanza offre una soluzione davvero promettente.
Dan Hellige, responsabile marketing Cat a livello mondiale per le tecnologie digitali e per l’edilizia, osserva come i sistemi da remoto possano aiutare ad attrarre una nuova generazione di operatori verso l’edilizia.
Tempo di lettura previsto: 5 minuti
Il settore dell’edilizia sta per assistere a una grande rivoluzione. Una volta pensare ad attrezzature pesanti manovrate tramite una connessione dati a lunga distanza sembrava fantascienza, ma i progressi nei comandi da remoto e nella tecnologia autonoma hanno reso tutto questo realtà.
L’uso di sistemi come la Universal Operator Station Cat® – una “cabina virtuale” che comprende un comodo sedile, un set di comandi completo, un feedback realistico a livello tattile e un feed video multi-schermo - ha permesso di guidare molti tipi di macchine edili praticamente da ogni angolo del mondo.
Si tratta di tecnologie testate e verificate. Un operatore in Illinois può facilmente comandare una macchina in Italia, facendole eseguire i comandi in tempo reale. Tutto questo funziona così bene che molte aziende hanno già iniziato a usare questo sistema negli Stati Uniti.
Il controllo a distanza da remoto offre nuove possibilità, finora inesplorate, alle imprese edili. Consentendo agli operatori di lavorare dove vogliono, mentre trascorrono il turno in un ambiente silenzioso, sicuro e confortevole, questa tecnologia può rivoluzionare l'assunzione e il mantenimento degli operatori in squadra in tutto il settore.
Pensa a tutti quei talenti – potenziali operatori – che hanno già trascorso anni, se non decenni, vivendo all’interno di ambienti virtuali. Per la loro stessa natura, i video game hanno perfezionato abilità essenziali per generazioni di persone intelligenti e motivate.
Queste capacità possono essere applicate direttamente all’attrezzatura controllata a distanza. La generazione dei video game è abituata a manipolare oggetti e materiali tramite comandi virtuali e feedback online. E da qui il salto è breve per arrivare all'esperienza immersiva di una postazione operatore da remoto completamente accessoriata.
Ora prova a immaginare la giornata di lavoro del tutto diversa di un operatore da remoto.
Invece di dover raggiungere ogni giorno un cantiere che potrebbe distare molti chilometri da casa (e che si sposterà, una volta completato il progetto), i nostri operatori possono recarsi in un centro comandi ubicato comodamente in un centro abitato nelle vicinanze. In alcuni casi la postazione operatore potrebbe addirittura essere a casa del dipendente, eliminando completamente i tempi di viaggio.
Una volta al lavoro, non c’è più bisogno di attrezzarsi con numerosi dispositivi di protezione individuale (DPI), o addirittura di indossare una giacca se piove. Gli operatori non dovranno recarsi su un cantiere pieno di fango, freddo e potenzialmente pericoloso. Entreranno in uno spazio equivalente a un ufficio: caldo, silenzioso, ben illuminato, con bagni e altri servizi a portata di mano.
E invece di fare su e giù da attrezzature di grandi dimensioni (proprio il momento in cui si verifica la maggior parte degli infortuni con perdita di ore uomo), i nostri operatori si sederanno su un sedile ad altezza pavimento, di fronte a una serie di schermi.
Di solito il feed video da remoto offre una visione migliore dell’area di lavoro rispetto alla cabina della macchina. Una volta in movimento, non ci sono movimenti fastidiosi, vibrazioni o polveri contro cui combattere e le funzionalità di automazione dei compiti aiutano gli operatori a raggiungere risultati di ottima qualità.
Alla fine del turno tornano a casa puliti, senza essere sfiniti e pronti per trascorrere del tempo di qualità lontano dal lavoro. Come ha detto un operatore: “Adesso posso farmi la doccia prima di andare al lavoro e non dopo.”
Ti accorgi di come questa esperienza può aiutare ad attrarre e mantenere gli operatori migliori.
Una delle prime aziende che ha adottato le attrezzature controllo a distanza da remoto è stata Associated Terminals, in Louisiana, che gestisce una serie di terminal con chiatte lungo le rive del Mississippi meridionale. Per aiutare le operazioni di scarico, questa impresa cala dozer, pale gommate ed escavatori nelle stive profonde tre piani di gigantesche chiatte fluviali.
Il semplice fatto di raggiungere ogni chiatta è pericoloso per gli operatori. Così, con l’aiuto dell’attrezzatura con il controllo a distanza Cat Command, l’azienda ha istituito la regola “Nessuno sulla chiatta”. Mentre le macchine consolidano i materiali nella stiva, gli operatori lavorano in un ufficio centralizzato sulla terra ferma.
Uno dei vantaggi di questa soluzione è che gli operatori non devono muoversi in auto tra le varie postazioni dei terminal, che si estendono per quasi 200 km lungo le rive del fiume. Possono passare da una macchina e da un luogo all’altro in modo facile e istantaneo, minimizzando i propri tempi di fermo.
Un altro aspetto positivo del lavoro da remoto è che gli operatori con esperienza possono prolungare la propria carriera. Quando un dipendente è stato trasferito su compiti più leggeri dopo un infortunio al piede, è potuto tornare a lavorare per interi turni dalla sua postazione di lavoro da remoto.
Questo esempio dimostra di nuovo che il controllo a distanza da remoto può aiutare a migliorare la carenza di operatori. Uno strumento che favorisce il mantenimento degli operatori esistenti riduce il turnover, minimizza i costi di formazione e permette alla tua azienda di utilizzare l’incredibile esperienza dei tuoi operatori migliori.
Per Associated Terminals, e sicuramente anche per tanti altri potenziali clienti, il vantaggio principale dell’attrezzatura pesante con controllo a distanza è la sicurezza. Meno persone lavorano su un cantiere trafficato, più è improbabile che ci siano infortuni con lesioni che comportano la perdita di ore uomo.
Ci sono anche vantaggi a livello di costi: gli operatori possono passare in tempo reale da una macchina e da un cantiere all’altro durante lo stesso turno. Con meno tempi di fermo dovuti agli operatori puoi utilizzare meno persone per raggiungere gli stessi obiettivi.
Il controllo a distanza da remoto è un vantaggio anche per gli operatori. Possono guadagnare di più perché sono responsabili di più macchine contemporaneamente. E possono costruirsi ottime carriere come Responsabili dei sistemi dell’attrezzatura. Invece di concentrarsi su un’attività per turno, possono gestire tanti lavori in luoghi diversi e su varie tipologie di macchine.
Quando le attrezzature autonome saranno disponibili, il loro lavoro di responsabili si amplierà ancora di più. Mentre comandano una macchina da remoto, possono impostare compiti in autonomia per le altre, come far partire un compattatore su un percorso auto-guidato o attivare un escavatore per preparare autonomamente delle fondamenta.
Tutti questi fattori contribuiranno a trasformare le attività dell’attrezzatura edile in un lavoro diverso rispetto al passato. E questo, a sua volta, sarà di richiamo per un tipo di dipendente diverso. Inoltre questo contribuirà a mantenere gli operatori sicuri, in salute e motivati per una lunga carriera produttiva.
Sei qui per trovare idee su come far crescere la tua attività. Continua a leggere per avere informazioni sulle macchine e consigli degli esperti e ottenere di più da ogni lavoro.
Ecco un breve elenco di alcune delle efficienze più comuni portate dalla tecnologia.
Maggiori informazioniVeri clienti, veri risultati.
Maggiori informazioniConoscere le parole della tecnologia per essere connesso.
Maggiori informazioniÈ da molto che la tecnologia fa aumentare la produttività nel settore delle costruzioni.
Maggiori informazioni