In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Dove saranno più utili le attrezzature edili semi-autonome e con controllo a distanza? Fred Rio, reponsabile prodotto del settore digitale e tecnologia per l’edilizia di Caterpillar Inc., ha osservato da vicino gli sviluppi di queste nuove tecnologie. Ecco dove pensa che funzioneranno meglio.
Tempo di lettura previsto: 5 minuti
Mentre il settore continua a produrre attrezzatura pesante autonoma, può avere senso fare un passo indietro rispetto agli sviluppi tecnologici e porsi un paio di domande importanti:
Le risposte a queste domande possono essere condensate in tre parole: Ripetitivo, Repellente e Rischioso.
Un’attività che possa essere descritta con una di queste “3 R” rappresenta un candidato ideale per la tecnologia autonoma che toglie l’operatore dalla cabina e lo porta in un ambiente più sicuro e confortevole.
In alcuni casi, soprattutto quando ci sono due o più “R”, l’applicazione potrebbe essere adatta per un’attrezzatura completamente autonoma, cioè macchine che non hanno bisogno di nessuna guida da parte dell’operatore.
L’ascesa delle attrezzature con controllo a distanza e delle tecnologie edili semi-autonome arriverà a trasformare quei lavori poco piacevoli in compiti più sicuri e interessanti. Questo aiuterà ad affrontare un problema costante nel settore dell’edilizia: la continua mancanza a livello globale di operatori di attrezzatura qualificati.
Gli appaltatori ti diranno che è molto difficile trovare, attrarre e mantenere chi sa manovrare le attrezzature pesanti... o che vuole imparare a farlo. Tuttavia, il controllo a distanza da remoto porterà all’assunzione di nuove persone, più disposte a trasformare un lavoro nell’edilizia in una carriera a lungo termine.
Come? La comodità e la varietà sono due leve importanti. Invece di chiedere agli operatori di girare sulla stessa macchina nello stesso cantiere per 10-12 ore al giorno, i lavori edili di domani saranno molto diversi:
Con feed multi-video, feedback dai sensori di bordo e comandi tattili, il lavoro edile ha il potenziale di attrarre sia la generazione dei video game sia i lavoratori più anziani che potrebbero non avere più la resistenza (o la voglia) di faticare in cantiere.
Osserviamo da vicino alcune delle applicazioni vere e proprie che rientrano nelle “3 R” – ripetitivo, repellente e rischioso – per capire quali attrezzature edili automatizzate potrebbero offrire un’esperienza di lavoro migliore all’operatore e un valore reale all’appaltatore.
Sicuramente la compattatura del terreno appartiene alle attività “ripetitive”. Il lavoro di un compattatore è passare sopra allo stesso terreno più e più volte. Il compattatore deve seguire un percorso preimpostato con sovrapposizioni predeterminate tra una passata e l’altra per arrivare a un terreno compattato uniformemente.
Per gli operatori, ripetere questo lavoro per un intero turno può far loro perdere velocemente la concentrazione. Ma per una macchina autonoma si tratta del compito ideale:
Una delle tecnologie a cui sta lavorando Caterpillar è un sistema “leader/follower” che abbina un compattatore per terreno autonomo a un dozer con operatore o controllo a distanza. Quando il dozer ha finito di livellare una zona, l’operatore attiva il compattatore affinché lavori proprio lì.
A questo punto l’operatore può proseguire a livellare la zona successiva del cantiere mentre il compattatore prosegue la sua attività. L’unica occasione in cui l’operatore del dozer deve recarsi dal compattatore è se c’è una richiesta di assistenza.
Tra tutti i lavori che rientrano nella categoria “repellente”, uno dei peggiori in assoluto è la pulizia delle ceneri volanti sotto il generatore di vapore di una centrale termoelettrica. Ci sono tutti gli elementi per un’applicazione da incubo:
In una situazione del genere, i vantaggi di tenere l’operatore fuori dalla cabina sono lampanti. Lavorare da una postazione operatore comoda, pulita e al chiuso, potenzialmente a chilometri di distanza dal cantiere, renderebbe il lavoro molto più facile e sicuro.
E questo ci porta a un’altra “R”: raggio, ovvero la distanza. Le moderne tecnologie di comunicazione di dati permettono a un operatore di comandare una macchina da remoto da praticamente ogni parte del mondo. Eliminano i lunghi viaggi per il lavoro, consentono ai dipendenti di vivere dove vogliono e di passare da una macchina e/o da un cantiere all’altro in pochi secondi.
Il raggio, ovvero la distanza, gioca un ruolo nell’ultima applicazione che analizzeremo, ma non è tutto.
Associated Terminals, un’azienda di gestione di terminal con chiatte, ha una serie di terminal di scarico per circa 200 km lungo le rive del fiume Mississippi. Con l’installazione di una postazione operatore da remoto in un ufficio centralizzato, i loro operatori di attrezzatura non devono più spostarsi lungo il fiume tra i terminal. Ma la ragione principale che ha portato l’azienda a passare all’attrezzatura con controllo a distanza è la sicurezza degli operatori.
In questa applicazione pale gommate compatte, dozer ed escavatori sono calati nelle stive di enorme chiatte fluviali. Il compito dell’operatore è raccogliere materiale sfuso in modo che le gru a cavalletto possano portarlo fuori. Si tratta di un lavoro pieno di pericoli.
L’uso di attrezzatura con controllo a distanza e lo spostamento degli operatori in un ambiente a clima controllato a chilometri di distanza sono stati la soluzione ideale.
Può essere difficile misurare i vantaggi economici di queste tre applicazioni. Lo scopo del controllo a distanza e delle attrezzature autonome Cat è di renderle produttive come le macchine con operatore, se non di più.
Ma ci sono altri vantaggi oltre alle efficienze di produzione. Nel caso della compattazione autonoma, il vantaggio principale è la qualità costante. Una macchina autonoma non si stanca mai e non devia dal percorso assegnato, ottenendo un livello di compattazione costante per tutta l’area di lavoro.
Per quanto riguarda le applicazioni delle ceneri volanti e del terminal con chiatte, il vantaggio è la sicurezza e la convenienza per gli operatori. Soprattutto per l’applicazione con le chiatte, gli operatori possono spostarsi facilmente da un cantiere all’altro. Trascorreranno meno tempo aspettando che la gru a cavalletto scarichi il materiale. Quando un cantiere è pronto, possono cambiare macchine e posizione senza spostarsi dalla propria postazione Universal Operator Station.
Eliminare le “3 R” – ripetitivo, repellente e rischioso – offre benefici a cascata.
E la parte più bella è che non stiamo parlando di fantascienza. Le tecnologie per queste tre applicazioni sono in fase di sviluppo oppure sono già state messe in pratica. Presto uscirà un altro articolo dedicato alla tecnologia sulle applicazioni per di terminal che utilizzano chiatte.
Nel frattempo, prova a pensare dove sarebbe utile applicare attrezzature edili automatizzate sui tuoi cantieri. Perché diminuire le “3 R” corrisponde a far crescere i tuoi profitti con la “R” migliore, la ricchezza.
Sei qui per trovare idee su come far crescere la tua attività. Continua a leggere per avere informazioni sulle macchine e consigli degli esperti e ottenere di più da ogni lavoro.
Ecco un breve elenco di alcune delle efficienze più comuni portate dalla tecnologia.
Maggiori informazioniVeri clienti, veri risultati.
Maggiori informazioniConoscere le parole della tecnologia per essere connesso.
Maggiori informazioniÈ da molto che la tecnologia fa aumentare la produttività nel settore delle costruzioni.
Maggiori informazioni