tecnologia
tecnologia

Cinque motivi per aggiungere la tecnologia alle cose da fare

 

 

L’obiettivo è fare di più al costo più basso. Sembra semplice, ma sappiamo tutti che le sfide sono tante: mancanza di operatori qualificati, attrezzatura sul cantiere sbagliato, materiale non consegnato e chiamate a vuoto sono solo alcuni dei problemi. La buona notizia è che, in qualche modo, la tecnologia ci ha semplificato la vita e può migliorare l’efficienza nel nostro lavoro.

 

1. Meno persone per fare più lavoro.

Le macchine guidate da laser e da satellite possono raggiungere le specifiche di livellamento e compattazione senza neanche un perito o una persona che verifichi. Un ulteriore aumento dell’efficienza proviene dalla maggiore velocità con cui le macchine completano il lavoro. 

Technology
Technology

2. La precisione dell’operatore migliora.

Con l’ampia gamma di tecnologie automatizzate che “assistono” l’operatore con benne e lame, gli operatori sono veloci e precisi... indipendentemente dagli anni di esperienza.

Operator's hand
Operator's hand

3. La sicurezza migliora.

Le tecnologie di monitoraggio e individuazione sia per operatori sia per macchine aumentano la consapevolezza di tutto quello che si muove sul cantiere. Quando “vedono” un potenziale rischio, lo possono evitare.

Operator Smiling with Tablet
Operator Smiling with Tablet

4. Il monitoraggio dell’attrezzatura è a portata di clic.

Si possono controllare posizione, prestazioni, consumo carburante e addirittura tempi di fermo dell’attrezzatura su qualsiasi dispositivo wireless. Si può ottimizzare il rifornimento. Si possono evitare i guasti all’attrezzatura. Si possono ridurre i costi dell’attività.

Close-up of Operator Holding Phone
Close-up of Operator Holding Phone

5. Si può rispondere alle richieste di informazioni tramite canali multipli.

Gli smartphone e i tablet consentono a chiunque in cantiere di accedere a informazioni essenziali sui progetti, compresi piani e specifiche. Connessi al cloud o a internet, gli stessi dispositivi permettono alle squadre di accedere a ulteriori risorse, come regolamenti e permessi, per trovare le risposte che cercano e rispettare le tempistiche. 

Two Operators Looking at a Phone
Two Operators Looking at a Phone

 



Migliora con la tecnologia Cat

Le tecnologie Cat parlano da sole. Potrai conoscere la tua attrezzatura e le tue attività come non hai mai fatto.

Connettiti
Cat Technology
Cat Technology

Articoli collegati

Sei qui per trovare idee su come far crescere la tua attività. Continua a leggere per avere informazioni sulle macchine e consigli degli esperti e ottenere di più da ogni lavoro.