Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Client : AltaLink
Localisation : Calgary, Alberta, Canada
Problématique du client : Maintien de l’alimentation grâce à une centrale électrique temporaire
Solution : Groupes électrogènes de location XQ2000 (6), surveillance à distance des actifs Cat® Connect
Concessionnaire Cat® : Finning Canada
En tant que l'une des plus grandes sociétés de transport d’électricité du Canada, AltaLink est responsable de la maintenance et de l'exploitation d'environ 12 000 km de lignes de transport et 280 sous-stations dans la province de l'Alberta – qui constituent la majeure partie de l'infrastructure de transport d'électricité à haute tension de l'Alberta.
Dans le cadre de l'un de ses plus grands projets à ce jour, AltaLink a remplacé l'été dernier une ligne haute tension vieillissante dans le parc national de Banff – le premier parc national du Canada et l’un des joyaux du réseau de parcs du pays. Banff, qui fait partie des Rocheuses canadiennes, est une destination touristique populaire.
Lake Louise et toute la zone à l'ouest de la ville de Banff sont alimentés par une seule ligne de transport qui longe la rivière Bow. Cette ligne de 59 km dessert tous les résidents et les entreprises vivant à l'ouest de Banff, y compris les sites touristiques le long de la Bow Valley Parkway, le village de Lake Louise, ainsi que les stations de ski Sunshine et Lake Louise.
« La ligne a été construite dans les années 1960 et de nombreuses structures avaient atteint la fin de leur durée de vie utile, avec un impact sur la fiabilité de l'électricité, il était donc nécessaire de la remplacer », a déclaré Brent Sandhu, chef de projet senior chez AltaLink, dont le siège est à Calgary.
« Les arbres potentiellement dangereux qui se trouvent le long de la ligne et qui entrent en contact avec elle lors des tempêtes représentent la plus grande cause de pannes dans la région », a-t-il ajouté, soulignant que de nombreuses pannes de courant ont été causées par des interférences sur la ligne au cours des 12 à 14 dernières années.
Lancé au début du printemps 2019, le projet a consisté à remplacer les structures et le câble de la ligne de 59 km par de nouvelles structures plus hautes et à enlever les arbres susceptibles de tomber sur la ligne.
Au cours de l'été 2019, le projet a entamé une étape importante impliquant le remplacement des structures et des câbles dans la zone montagneuse qui ne permettait pas l’installation d'une ligne temporaire pour maintenir l’alimentation dans les localités à l'ouest de Banff pendant que les équipes travaillaient au remplacement de la ligne.
La région avait besoin d'une autre source d'énergie du 1er juillet au 30 septembre. AltaLink a fait appel au concessionnaire Cat Finning Canada pour fournir 10 MW d'énergie à une centrale temporaire installée juste à l'est de l'autoroute transcanadienne, aux abords de Lake Louise. L'installation comprenait six groupes électrogènes diesel de location Cat XQ2000, qui fonctionnaient 24h/24 et 7j/7 et étaient reliés à un poste de commutation électrique temporaire qui alimentait une sous-station voisine.
La solution clé en main fournie par Finning comprenait l'ingénierie et la conception, ainsi que l'exploitation et la maintenance de l'installation pendant toute la durée du projet. Pour garantir la fiabilité, les groupes électrogènes ont été surveillés à distance au siège de Finning à Edmonton par une équipe d'analystes de surveillance de l’état utilisant la technologie de surveillance à distance des actifs (RAM) Cat Connect. Afin de minimiser le bruit émanant du site, des conteneurs d'expédition ont été positionnés autour du périmètre orienté vers l'ouest.
« AltaLink voulait que nous fournissions l'électricité et que nous n'ayons pas à nous en préoccuper afin qu'ils puissent se concentrer sur le remplacement de la ligne électrique », a déclaré Mike Kuzminski, un responsable industriel de la division Rental Power de Finning. « Nous étions chargés de mettre en œuvre l'ingénierie de base pour nous assurer que nous pouvions gérer toutes les charges électriques. Nous devions fournir une centrale électrique capable de fonctionner à 100 % pendant une période de trois mois », ajoute M. Kuzminksi. « Ainsi, avec l'équipement de production d'énergie que nous avons fourni par l'intermédiaire de Caterpillar, notre système de ravitaillement sur site, et avec des opérateurs sur place 24h/24 et 7j/7, nous avons vraiment été en mesure d’apporter une solution clé en main complète pour fournir à AltaLink exactement ce qu'ils voulaient. »
Pour assurer une fiabilité à 100 %, Finning a garanti le temps de fonctionnement de l'installation grâce à l’utilisation de la fonction RAM qui permet une collecte en temps réel et une surveillance à distance des données de performance du site dans les applications d'énergie distribuée et de location.
« Sur un projet comme celui-ci, la fiabilité et le temps de fonctionnement sont primordiaux, et grâce à la télésurveillance Cat, vous pouvez repérer les codes de défaillance et savoir à l'instant même que quelque chose s'est produit », explique Amber DeJong, représentant de Cat Rental Power pour la région ouest de l'Amérique du Nord. « Vous pouvez surveiller la charge de chaque groupe électrogène et contrôler les niveaux de carburant. »
Grâce à une interface web facile à utiliser cette technologie aide les opérateurs d'équipement et les concessionnaires Cat à suivre et à gérer le fonctionnement du système grâce aux données, à la visualisation, aux rapports et aux alertes où que vous soyez dans le monde. Grâce à la fonction RAM, les concessionnaires et les clients du secteur de l'énergie peuvent :
« Le tableau de bord de surveillance à distance des actifs Cat RAM est un moyen convivial de consulter l'état de fonctionnement actuel des groupes électrogènes », explique DeJong. « Vous pouvez parcourir et passer d’un écran à un autre, examiner les différents générateurs, unité par unité, ou en groupe. Vous pouvez surveiller l'ensemble de la flotte du concessionnaire, ou simplement surveiller un site spécifique ou un client spécifique ou un groupe de clients. »
La division des systèmes d’alimentation de Finning Canada utilise la surveillance de l’état depuis 2016. Elle a commencé avec deux analystes de surveillance de l’état et a évolué pour accueillir six analystes qui surveillent en permanence les performances des groupes électrogènes des clients dans tout l'ouest du Canada depuis un bureau dédié à Edmonton.
Finning surveille actuellement les groupes électrogènes de 63 clients qui sont connectés via la technologie Cat RAM, explique Olivier Viel, un responsable de la surveillance de l'état chez Finning.
Avec six générateurs XQ2000 alimentant la centrale électrique temporaire de 10 MW près de Lake Louise, ainsi que des transformateurs et deux réservoirs de carburant diesel de 75 000 litres, il était important de disposer d'une capacité de secours supplémentaire pour garantir une alimentation ininterrompue de la zone.
« Nous avions non seulement nos opérateurs sur place qui s'assuraient que l'entretien et les vérifications quotidiennes étaient effectués correctement, mais nous avions également un système de surveillance de l'état des unités en temps réel à Edmonton », explique M. Kuzminski.
« Nos analystes à Edmonton peuvent fournir des informations en temps réel à nos techniciens au cas où ils verraient un problème que nous pourrions reconnaître à l'avance et qui serait susceptible d’entraîner un arrêt », ajoute M. Kuzminski. « Ils jouent donc un rôle important quant à notre niveau de fiabilité ».
En cas de défaillance, les analystes de la surveillance de l’état ont la capacité de la détecter immédiatement et d’en informer le client ou un technicien Finning sur le terrain.
« Et au cas où un élément échapperait à l’un de nos techniciens pendant qu'il est sur le site, un appel téléphonique leur sera adressé ou à moi-même et nous examinerons plus en détail les problèmes et les corrigerons si nécessaire », explique Nathan Biederstadt, superviseur du service sur site pour Finning Power Systems à Calgary.
« Le fait que notre flotte soit connectée à un système de surveillance à distance des actifs nous permet d'avoir une deuxième paire d'yeux pour surveiller l'équipement et fournir un statut en temps réel à notre équipe présente sur le terrain », ajoute Kuzminski. « Cela nous permet de planifier la maintenance préventive en sachant quel est l'état des unités. »
Selon Brad Roshau, analyste de la surveillance de l’état au bureau de Finning à Edmonton, le plus grand avantage pour le client est la surveillance à distance de la flotte qui permet de dépanner en direct les problèmes qui peuvent survenir sur un groupe électrogène.
« Bon nombre de clients ne surveillent pas activement leur équipement pour détecter les problèmes, alors nous le surveillons à distance pour eux », dit Roshau. « Nous sommes en mesure de traiter les problèmes avant qu’ils n’engendrent de réelles difficultés et ne provoquent un arrêt inattendu. Nous pouvons entrer contacter directement notre client et protéger son équipement en l'informant de ce qui se passe et faire intervenir un de nos techniciens pour réparer le moteur sans délai. »
Finalement, la surveillance à distance des actifs Cat Connect est une forme d'assurance pour un client qui loue un système d’alimentation ou qui dispose d'une installation permanente.
« Les clients peuvent se concentrer sur leur activité principale », explique Roshua. « Et nous sommes là pour nous garantir que leur système d'alimentation ou leur unité de location reste dans un état de fonctionnement optimal. »
Une énergie électrique fiable, c'est l'âme de votre entreprise. Les groupes électrogènes mobiles garantissent que vous n'en manquerez jamais. Connectez une unité à vos bâtiments. Utilisez-en une sur un site isolé. Connectez plusieurs unités en parallèle. Nos groupes électrogènes de location ont été conçus pour faciliter le transport et favoriser une installation rapide
En savoir plus