Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Cliente: UNC REX Healthcare
Ubicación: Raleigh, Carolina del Norte, EE.UU.
Problema comercial del cliente: Ampliación de las capacidades de potencia de respaldo para dar soporte al creciente campus médico
Solución:
Dos grupos electrógenos diésel Cat® C175-16
Un grupo electrógeno Cat 3516
Un grupo electrógeno Cat C175-20
Distribuidor Cat®: Gregory Poole Power Systems
Con sede en Raleigh (Carolina del Norte), UNC REX Healthcare es un sistema sanitario privado sin fines de lucro que cuenta con un hospital de cuidados intensivos, cinco centros de bienestar, dos centros de enfermería especializada y otros numerosos centros médicos en todo el condado de Wake.
UNC REX Healthcare fue el primer hospital del Triángulo en ser designado hospital Magnet, que reconoce la calidad de la atención al paciente, la excelencia de la enfermería y las innovaciones en la práctica profesional de la enfermería. En 2017, UNC REX Healthcare recibió una calificación de cinco estrellas por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, lo que lo sitúa entre el 9,1 por ciento de los mejores hospitales del país.
A mediados de la década de 2010, los responsables de UNC REX Healthcare planificaron una ampliación de varios años en su campus médico de Raleigh, que incluía la construcción del nuevo North Carolina Heart & Vascular Hospital, de ocho plantas y 306.000 pies cuadrados. Para satisfacer la creciente demanda de energía necesaria para apoyar el más alto nivel de atención, los líderes decidieron construir una nueva planta de energía de 17.000 pies cuadrados que reutilizaría los equipos de potencia de respaldo ya en uso, añadiendo nuevos grupos electrógenos diésel con una densidad de potencia líder en la industria.
Los responsables de UNC REX Healthcare adquirieron dos grupos electrógenos diésel Cat C175-16 para la planta de energía, que se unieron a un grupo electrógeno Cat 3516 trasladado desde el sótano del hospital existente. Posteriormente, se añadió un grupo electrógeno Cat C175-20 para dar soporte al Hospital Cardiovascular. La alta densidad de potencia del grupo electrógeno diésel Cat C175-20 de 4 MW es una ventaja clave para la potencia de respaldo que se utiliza en muchas instalaciones grandes y de misión crítica, como los centros de datos y los hospitales.
"Tenemos una larga y continua relación de sociedad con nuestro distribuidor Cat, Gregory Poole", dijo Jeff Carter, director de instalaciones, construcción e ingeniería biomédica en UNC REX Healthcare. "Hemos tenido una muy buena relación con ellos durante muchos años y estaba prácticamente decidido que íbamos a utilizar generadores Cat al principio de este proyecto".
La planta de energía puede generar 12,25 MW de energía, más que suficiente para cubrir toda la carga eléctrica del campus.
"Si perdemos nuestra fuente de energía principal, estos generadores se activarán automáticamente en 10 segundos o menos y proporcionarán toda la energía al hospital", señaló Carter.
De ocho a diez veces al año, cuando amenazan las inclemencias del tiempo, el personal de operaciones de UNC REX Healthcare sigue los protocolos de funcionamiento en caso de tormenta, cambiando a las fuentes de energía propias del centro.
"Durante una tormenta, un edificio de oficinas u otras empresas pueden ver reducido el suministro de energía, pero nosotros no podemos porque somos un hospital", afirma Michael Brailsford, director de operaciones de planta y energía de UNC REX Healthcare. "Tenemos médicos que están operando y otros procedimientos en marcha, como personas en soporte vital, por lo que debemos mantener un flujo de energía lo más constante posible".
Además, UNC REX Healthcare tiene un acuerdo con Duke Energy para generar el 75 % de su propia carga cuando la compañía eléctrica lo solicite. Estas peticiones suelen hacerse durante los períodos de frío o calor ambiental extremos, cuando hay una mayor demanda de energía de la red.
El personal de las instalaciones de UNC REX Healthcare comprueba semanalmente los grupos electrógenos para asegurarse de que funcionen correctamente. Cada dos semanas, el personal realiza una prueba de carga básica en la que se utiliza el 30 % de la capacidad de cada uno de los grupos electrógenos, haciendo funcionar tres a la vez. En semanas alternas, aíslan la carga del campus de la red y hacen funcionar los grupos electrógenos durante una hora a plena carga.
Mientras que el personal de UNC REX Healthcare realiza el mantenimiento de rutina, todo el mantenimiento programado regularmente lo lleva a cabo Gregory Poole Power Systems como parte de un Convenio de Respaldo al Cliente (CSA, Customer Support Agreement) con el hospital.
"Tenemos operadores con conocimientos básicos del mantenimiento que hay que hacer en los grupos electrógenos, pero Gregory Poole tiene técnicos de servicio altamente calificados que pueden venir y trabajar en estos motores en cualquier momento. Los conocen a la perfección", observó Carter.
Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516 producen potencia fiable de 1.450 a 1.750 ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.
Más informaciónNuestros Grupos Electrógenos Diésel C175-16 producen potencia fiable de 2.500 a 3.365 ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno cuenta con la certificación de bajo consumo de combustible de la EPA de EE.UU. solo para uso fijo de emergencia (normas de emisiones equivalentes a Tier2 para uso fuera de carretera).
Más informaciónNuestros Grupos Electrógenos Diésel C175-20 producen potencia fiable de 3.150 a 4.000 ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno cuenta con certificación de bajo consumo de combustible de la EPA de EE.UU. solo para uso fijo de emergencia.
Más información