Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Cliente: Hangzhou Municipal Solid Waste Treatment Company Ltd.
Ubicación: Hangzhou, Zhejiang, China
Solución: Cat® G3516
Distribuidor Cat: Lei Shing Hong Machinery
A fines de la década de 1990, el gobierno chino implementó reformas para ayudar al crecimiento de la economía en rápida expansión del país. Una de estas reformas fue un plan energético que ayudaría a garantizar una red eléctrica más robusta y consistente. Para lograrlo, el gobierno ofrece incentivos fiscales a la producción de electricidad. Además de mejorar el acceso a la electricidad, los funcionarios del gobierno querían aumentar el uso de fuentes de combustibles renovables en lugar de seguir dependiendo de las centrales eléctricas de carbón.
Una fuente fácil de combustible renovable es el metano de los rellenos sanitarios, un subproducto de la descomposición de los desperdicios de dichos rellenos. En las últimas décadas, China ha recurrido al uso de rellenos sanitarios, que están diseñados específicamente para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y el suelo circundante con un sistema de revestimiento. En estos emplazamientos, los desperdicios se depositan en áreas específicas, y se compactan y cubren casi a diario. La naturaleza altamente planificada y administrada de estos rellenos sanitarios hace que la recolección de metano sea mucho más fácil que en los rellenos tradicionales.
Hangzhou Municipal Solid Waste Treatment Company Ltd. opera varios rellenos sanitarios en Hangzhou, China. En 1998, una agencia externa de conversión de residuos en energía aprovechó los incentivos fiscales y desarrolló el primer proyecto de generación de energía a partir de gas de rellenos sanitarios de China en uno de los rellenos sanitarios de la Hangzhou Municipal Solid Waste Treatment Company. La agencia contrató al distribuidor Cat® local, Lei Shing Hong Machinery, para que suministrara e instalara dos grupos electrógenos Cat G3516, cada uno con una potencia de 970 kW, y un equipo de conmutación en paralelo.
"Estos grupos electrógenos han estado funcionando con éxito durante más de 10 años y recientemente se sometieron a su primera revisión importante en 2011", indicó Zoey Wang, gerente de territorio de gas de Caterpillar para China. "Los grupos electrógenos G3516 han demostrado tener una fiabilidad y disponibilidad que rivaliza incluso con la mayoría de los motores a gas natural".
Debido al éxito de este proyecto, en 2009 se instalaron dos grupos electrógenos Cat G3516 más, con una potencia nominal de 1.030 kW, en un segundo relleno sanitario y se pusieron en servicio en marzo de 2011. La instalación es muy similar al primer proyecto. Sobre la base de las estimaciones de la producción de gas de relleno sanitario, el cliente espera obtener una capacidad de producción total futura de 8,4 MW.
Las dos centrales eléctricas de relleno sanitario actualmente exportan aproximadamente 4 MW de electricidad a la red local, suficiente para alimentar 20.000 hogares chinos en promedio. A través de Convenios de Respaldo al Cliente con los desarrolladores, el distribuidor Cat, Lei Shing Hong, ha mantenido los generadores funcionando sin problemas, contribuyendo a aumentar la fiabilidad de la red eléctrica local. Debido a que esta fue la primera instalación de generación de electricidad a partir de gas de relleno sanitario en el país, el apoyo de Lei Shing Hong fue fundamental para garantizar el éxito del proyecto.
La línea de Motores G3500 aporta versatilidad, tiempo de trabajo y bajos costos de operación a su aplicación de compresión de gas. Están equipados con la tecnología ADEM A3 que ofrece el máximo rendimiento y seguridad con bajas emisiones. Las aplicaciones ideales para los Motores G3500 incluyen levantamiento por gas, recolección de gas y compresión de gas en boca de pozo. Motor Cat G3516 de gas. Clasificaciones de 492-1.000 bkW (660-1.340 bhp) a 1.200-1.400 rpm, cumplen con NSPS en el sitio con postratamiento y control de la relación aire a combustible proporcionados por el cliente.
Más informaciónMotor de Gas G3516 TA
Más información