Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Cliente: Kalasin Waste to Energy Co., Ltd.
Ubicación: Provincia de Kalasin, Tailandia
Problema comercial del cliente: generación de energía eléctrica para uso interno y venta del exceso de energía a la red eléctrica local
Solución:
• Un Grupo Electrógeno de Gas G3516 Cat® para lograr 1.040 kW de energía
Diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento periódico de un generador de energía eléctrica alimentado por biogás y de su panel de control, así como de sus conexiones eléctricas a la planta de energía
Distribuidor Cat®: Metro Machinery Co., Ltd., Bangkok, Tailandia
Como fuente de combustible para la generación de energía eléctrica, Kalasin Waste to Energy Co., Ltd. buscaba utilizar el biogás producido por las aguas residuales de una empresa de almidón de tapioca local.
Kalasin fue fundada por Clean Thai, una empresa con base en Tailandia que se especializa en la producción de biogás procedente de las aguas residuales agrícolas y de procesamientos. Kalasin sería la encargada de operar la planta de energía que produciría energía a partir del biogás de metano producido por los desperdicios de tapioca de la fábrica de almidón de Kalasin, en la provincia tailandesa de Kalasin. La energía generada se vendería primero a la fábrica de almidón de Kalasin para ayudar a cubrir los requisitos de potencia de la fábrica, y la energía restante se vendería a la red eléctrica loca
La fábrica de Kalasin utiliza el fruto de la tapioca para producir el almidón que se emplea en alimentos y productos medicinales. Los desperdicios orgánicos que se generan a partir del proceso de producción del almidón se dirigen hacia un digestor anaeróbico, donde este genera el gas metano que se empleará como combustible para accionar el grupo electrógeno Caterpillar. Se producen aproximadamente 12.000 Nm³ de gas del digestor diariamente, lo que servirá para alimentar el generador de gas para generar energía eléctrica. La energía eléctrica producida por el generador alimentado por biogás será suficiente para satisfacer todos los requisitos de energía de la planta.
En primer lugar, era necesario realizar una evaluación de la fábrica de almidón de Kalasin para determinar la necesidad general de energía, así como un análisis del metano (tanto de su calidad como de su cantidad) que se generaba a partir de la producción de almidón. Una vez realizada esta evaluación, el distribuidor de Caterpillar local, Metro Machinery Co., Ltd., (Metro) recomendó un motor de grupo electrógeno compatible de combustible de bajo consumo energético y de tamaño apropiado. Kalasin seleccionó el Grupo Electrógeno Caterpillar G3516, en función de la reputación que posee Caterpillar por ofrecer equipos generadores de energía de calidad, y porque el distribuidor de Caterpillar local tenía la capacidad de proporcionar servicio y respaldo. El amplio conocimiento que posee Metro de los sistemas de biogás, así como su experiencia demostrada en las aplicaciones de grupos electrógenos alimentados con metano, también fueron importantes durante el proceso de selección. Kalasin confía que tanto la calidad del grupo electrógeno de Caterpillar como el respaldo del distribuidor, Metro, reducirán al mínimo cualquier tiempo de inactividad y garantizarán un importante rendimiento de la inversión.
El grupo electrógeno Caterpillar de gas se encuentra actualmente en el proceso de instalación en la fábrica de almidón de Kalasin. Una vez que la instalación inicial se complete y la unidad comience a funcionar, se espera que esta produzca más de 1 MW de energía. Kalasin prevé que la unidad satisfará su rendimiento de la inversión objetivo de aproximadamente 16 millones de baht anuales. Actualmente, se encuentran en marcha planes para ampliar este proyecto de biogás y lograr una generación de hasta 9 MW de energía eléctrica en el futuro.
Además del beneficio económico, este sistema evita que el gas generado por los desperdicios se libere al ambiente. Existen inquietudes cada vez mayores respecto del medio ambiente en relación con la migración del metano, ya que se ha calculado que este gas es 20 veces más eficaz en atrapar el calor en la atmósfera que el dióxido de carbono (CO2) en un período de 100 años. Asimismo, toda energía creada por el metano y utilizada en el grupo electrógeno permite equilibrar las emisiones que de otra manera se crearían si la energía eléctrica la suministrara una instalación estándar alimentada por carbón.
Descargar el perfil energético
La línea de Motores G3500 aporta versatilidad, tiempo de trabajo y bajos costos de operación a su aplicación de compresión de gas. Están equipados con la tecnología ADEM A3 que ofrece el máximo rendimiento y seguridad con bajas emisiones. Las aplicaciones ideales para los Motores G3500 incluyen levantamiento por gas, recolección de gas y compresión de gas en boca de pozo. Motor Cat G3516 de gas. Clasificaciones de 492-1.000 bkW (660-1.340 bhp) a 1.200-1.400 rpm, cumplen con NSPS en el sitio con postratamiento y control de la relación aire a combustible proporcionados por el cliente.
Más información