Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
La máquina es el primer diseño de última generación de camiones de obras de la empresa. A diferencia de los modelos 775 anteriores, este vehículo de acarreo con carga útil de 65 toneladas métricas (71 ton EE.UU.) está diseñado para permitir capacidades totalmente autónomas en el futuro.
MÚNICH, Alemania, 7 de abril de 2025―Caterpillar Inc. presenta el nuevo Camión de Obras Cat® 775 en Bauma 2025 en Múnich, lo cual destaca el liderazgo continuo de la empresa en tecnología y capacidades autónomas. La máquina es el primer diseño de última generación de camiones de obras de la empresa. A diferencia de los modelos 775 anteriores, este vehículo de acarreo con carga útil de 65 toneladas métricas (71 ton EE.UU.) está diseñado para permitir capacidades totalmente autónomas en el futuro.
Tony Fassino
Presidente del grupo de Industrias de la Construcción
Caterpillar
Caterpillar está aprovechando sus sistemas de acarreo autónomos (AHS, Autonomous Hauling Systems) actuales, Command para acarreo de Cat® MineStarTM, que ya están en funcionamiento en minas de todo el mundo, y está ampliando los procesos y la tecnología del sistema para satisfacer las necesidades específicas de las operaciones de canteras.
Denise Johnson
Presidente del grupo de Industrias de Recursos de Caterpillar
Caterpillar
Planeamos presentar el Camión Cat 775 de última generación en 2026. Actualmente se están desarrollando funciones autónomas con Command para acarreo de MineStar y se anunciará una fecha de lanzamiento más adelante.
Para ofrecer un rendimiento superior y una operación más segura y cómoda, el 775 cuenta con un nuevo e innovador diseño de bastidor que ayuda a optimizar el peso de la carga útil, una suspensión optimizada para un mejor desplazamiento y manejo, y características de seguridad avanzadas como las cámaras envolventes de 360° y el sistema de radar Cat Detect.
David Holthaus
Ingeniero sénior y líder del equipo del Cat 775
Caterpillar
Con más volumen de la caja, el nuevo bastidor del camión está optimizado para la distribución del peso y la eficiencia estructural. En comparación con el Camión de la Serie 775G, tiene casi un 30 % menos de soldaduras para minimizar el riesgo de grietas y mejorar la vida útil del bastidor. Menos soldaduras internas y la facilidad de reparación del bastidor ayudan a reducir los costos de mantenimiento del nuevo 775 durante una vida útil estimada de 40.000 horas.
La suspensión rediseñada cuenta con un centro de gravedad más bajo. El 775 ha demostrado ofrecer un mejor manejo que los diseños anteriores, y un radio de giro actualizado facilita la maniobrabilidad en el sitio. Además de mejorar la vida útil, el camión genera menos rebotes en los neumáticos y la línea de mando, y el operador siente menos vibraciones y retroalimentación de energía en el camión.
El camión está equipado con un Motor Cat C27 de 615 kW (825 hp) y se ofrece en diferentes configuraciones de emisiones para cumplir con diferentes regulaciones globales. La versión Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V exhibida en Bauma ofrece una mejor eficiencia del combustible que los modelos anteriores, con controles electrónicos avanzados del tren de fuerza que proporcionan ciclos más rápidos y menos necesidades de mantenimiento de la carretera. El desplazamiento y el manejo mejorados del camión permiten alcanzar mayores velocidades en las curvas y conducir en marchas más altas, lo que reduce directamente el consumo de combustible durante el ciclo.
La nueva cabina está diseñada para la eficiencia y equipada con características para automatizar funciones. Las grandes ventanas proporcionan al operador visibilidad del área de trabajo y sus alrededores. Los controles automáticos de temperatura de la cabina y el asiento Deluxe de última generación Cat están diseñados para ayudar a mejorar la comodidad del operador.
Las cámaras envolventes de 360° con detección de objetos alertan a los operadores sobre peligros en las inmediaciones, lo que facilita la operación segura del nuevo 775. Cat Detect combina sistemas de radar y cámara para detectar automáticamente peligros dentro de áreas críticas alrededor del camión, principalmente la parte delantera, la trasera y el radio de giro a cada lado.
Con el nuevo diseño del camión se redujeron múltiples aspectos clave del mantenimiento y servicio. La capacidad de servicio mejorada del modelo de última generación incorpora filtros de intervalo extendido y funciones de bloqueo con acceso a nivel del suelo, y una suspensión a la que se le puede realizar mantenimiento. Su diseño está preparado para la implementación de sistemas de supresión de incendios a fin de simplificar la instalación.
La posibilidad de acceder a datos precisos y analizarlos en tiempo real permite realizar diagnósticos de forma más rápida y mejora la capacidad de predecir y prevenir fallas de la máquina. Las nuevas capacidades para el 775 de actualización y solución de problemas remotas ayudan a mejorar la disponibilidad del camión. La actualización remota proporciona acceso instantáneo a las últimas actualizaciones de software y permite programarlas y ejecutarlas en un momento que no interrumpa el cronograma de producción. La solución de problemas remota permite al distribuidor realizar diagnósticos de forma remota mientras el camión aún está en funcionamiento.
Para obtener más información sobre el nuevo Camión de Obras Cat 775 de última generación, comuníquese con un distribuidor Cat o visite cat.com.
Motor |
Cat® C27 |
Potencia bruta SAE J1995: kW (hp) |
615 (825) |
Peso bruto del vehículo: kg (lb) |
111.811 (246.500) |
Capacidad de carga útil nominal: toneladas métricas (ton EE.UU.) |
65 (71) |
# # #
Acerca de Caterpillar:
con ventas e ingresos por un valor de $64.800 millones en el 2024, Caterpillar Inc. es el principal fabricante del mundo de equipos de minería y construcción, motores diésel y gas natural para camiones de obras, turbinas industriales a gas y locomotoras diésel-eléctricas. Llevamos 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y nuestro compromiso es contribuir a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red global de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que ayuda a los clientes a tener éxito. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, y opera principalmente a través de tres segmentos: industrias de la construcción, industrias de recursos y energía, y transporte. Además, proporciona financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de productos financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales en caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTA PARA LOS EDITORES: Caterpillar lanza productos y servicios en cada una de sus regiones con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, sus plantas y las subsidiarias de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen con un distribuidor Cat la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
VisionLink es una marca registrada de Caterpillar Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.
La nueva línea de rotadores inclinables Cat® ayuda a conseguir importantes ahorros de costos al reducir el número de máquinas y de personal de tierra en la obra.
Más informaciónComo muestra del continuo compromiso de la empresa con las aplicaciones industriales, Caterpillar está fortaleciendo su línea de manipuladores de materiales con el lanzamiento del Manipulador de Materiales Cat® MH3032 de última generación.
Más información"El mejor rendimiento de su clase" es la descripción que Caterpillar da a la Excavadora de Largo Alcance (LRE, Long Reach Excavator) Cat® 395, que facilita el trabajo en aplicaciones de larga distancia, como dragado, limpieza de acequias y mantenimiento de canales y vías fluviales.
Más informaciónCaterpillar Inc. se complace en presentar la máquina Cat® FM528 GF/LL (General Forestry, Aplicaciones forestales generales / Log Loader, Carga de troncos), una excavadora forestal diseñada para ofrecer facilidad de adaptación y eficiencia.
Más información