POTENCIA CONTINUA, INSTALACIÓN SEGURA

cumberland
cumberland

Seguridad que depende de una potencia de respaldo fiable

Ubicación: Crossville, Tennessee, EE.UU.

Problema comercial del cliente: potencia de respaldo fiable para operaciones de prisión a fin de brindar seguridad a los reclusos y el personal

Solución: Grupo Electrógeno a Diésel D300 GC Cat®

Distribuidor Cat®: Stowers Machinery

de

La Cárcel del Condado de Cumberland tiene hasta 212 internos en espera de juicio o sentencia y brinda soporte a los distritos de los alrededores.

de

"La parte más importante de este complejo es la prisión. "Aquí hay internos y personal, por lo que, si no tenemos energía, ponemos al personal y los internos en peligro" —Capitán Tim Claflin.

de

El Grupo Electrógeno a Diésel D300 GC Cat® cabe en el espacio del grupo electrógeno anterior y utiliza los tanques de combustible diésel ya instalados en la prisión.

de

Un integrante del personal de mantenimiento del Condado de Cumberland enciende el grupo electrógeno una vez por semana y realiza inspecciones de rutina.

de

El grupo electrógeno ha estado en funcionamiento varias veces durante cortes programados o cuando la red eléctrica falla debido a tormentas, lo que mantiene protegidos tanto a los reclusos como el personal mediante la conservación de la energía de la instalación.

DEMANDA ENERGÉTICA

La Prisión del Condado de Cumberland es un centro de detención de seguridad media ubicado en Crossville, Tennessee. Bajo la gestión de Cumberland County Sheriff’s Office, el centro aloja hasta 212 internos en espera de juicio o sentencia y brinda soporte a los distritos de los alrededores que no cuentan con centros de detención a largo plazo propios. También posee sistemas de monitoreo y control electrónicos, y oficinas administrativas.

Debido a la importancia de la instalación, el Instituto Correccional de Tennessee requiere que la prisión cuente con una fuente de potencia de respaldo.

"La parte más importante de este complejo es la prisión", comentó el Capitán Tim Claflin, administrador principal de la Prisión del Condado de Cumberland. "Aquí hay internos y personal, por lo que si no tenemos energía, ponemos al personal y los presos en peligro".

En octubre del 2019, el grupo electrógeno a diésel de 28 años de antigüedad que suministraba potencia de respaldo a la prisión y las oficinas administrativas dejó de funcionar, lo que requería una solución inmediata. Reparar la unidad era demasiado costoso, por lo que los funcionarios del Condado de Cumberland buscaron una solución que cupiera en el espacio original y que empleara los tanques de combustible diésel que ya estaban instalados en el centro.

SOLUCIÓN

Los funcionarios del condado escogieron a Stowers Machinery, el distribuidor Cat® local, para suministrar un Grupo Electrógeno a diésel D300 GC Cat de 300 kW para la prisión. Stowers Machinery suministró un grupo electrógeno móvil mientras se instalaba el sistema nuevo, y el distribuidor le brindaría respaldo continuo a través de un convenio de valor para el cliente (CVA).

A fin de adquirir el grupo electrógeno, el Condado de Cumberland se contactó con Sourcewell, un organismo contratante municipal que brinda servicio a organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro. Este ofrece un programa de adquisiciones cooperativas en el que se gestionan los requisitos de solicitud y se ofrece una red de contratos adjudicados.

"El costo era un factor importante, pero creo que, con el tiempo, comprobaremos que tomamos la decisión correcta", enfatizó Claflin.

Los grupos electrógenos a diésel GC Cat están equipados con una combinación optimizada de funciones comunes que brinda excelente valor al cliente y rendimiento con un mínimo espacio. Están diseñados en función de los más altos estándares de fiabilidad y productividad de Caterpillar y ofrecen el mejor respaldo de su tipo de la red de distribuidores Cat.

"En Cumberland County Sheriff’s Office dependen de un sistema de energía fiable para la seguridad de los internos y el personal", afirmó Jason Kaiser, gerente general de Soluciones de Potencia Eléctrica Minorista de Caterpillar. "El grupo electrógeno GC Cat para Cumberland County Sheriff’s Office es una prueba de que podemos ofrecer el rendimiento que nuestros clientes necesitan en un paquete de tamaño adecuado con el que minimizar los costos de adquisición e instalación".

RESULTADOS 

 Encargado en la primavera del 2020, el grupo electrógeno ha estado en funcionamiento varias veces durante cortes programados y cuando se corta la energía de la red eléctrica debido a tormentas.

"Se enciende y ni nos damos cuenta de que está funcionando", comentó Claflin. "Hace exactamente lo que debe hacer, y estamos muy contentos con nuestra elección".

Un integrante del personal de mantenimiento del Condado de Cumberland enciende el grupo electrógeno una vez por semana y realiza inspecciones de rutina, mientras que los técnicos de Stowers realizan inspecciones y el mantenimiento preventivo de forma semestral. 

"Tenemos una excelente relación laboral con Stowers. Estamos muy contentos con ellos y Caterpillar por el producto que adquirimos”, concluyó Claflin. "Nos encanta tener un buen producto que durará y suministrará energía confiable durante los años venideros".

Descargar el perfil energético

Productos destacados

  • D300 GC
    Clasificación máxima
    300 ekW
    300 ekW
    Clasificación mínima
    300 ekW
    300 ekW
    Estrategia de emisiones y combustible
    Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
    Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA

    D300 GC

    Con una producción de corriente eléctrica confiable de 300ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos D300 GC diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos D300 GC están fabricados conforme a las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA.

    Más información

Productos de potencia eléctrica

Cualquier forma y tamaño. En cualquier entorno regulatorio. Cuando necesita potencia, Caterpillar está a la altura del desafío. Nuestros generadores se utilizan en una variedad de aplicaciones.

Ver productos de potencia eléctrica
corriente eléctrica
corriente eléctrica

Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

El equipo de Electric Power de Caterpillar ahora tiene dos herramientas disponibles para dimensionar los grupos electrógenos en cualquier aplicación. 

Dimensionar y seleccionar
genset sizing
genset sizing

Municipalidades

Se le confía la tarea de proporcionar la energía de la que vive su comunidad y con la que se gana la vida. Tanto si se trata de potencia de respaldo para casos de emergencia como de sistemas adicionales para hacer frente a las horas pico, esté presente cuando las personas a las que presta servicio más lo necesiten.

Ver página de Municipalidad
Municipalidades
Municipalidades

LOS DISTRIBUIDORES CAT MARCAN LA DIFERENCIA

Su distribuidor Cat se compromete a maximizar su éxito y lo ayuda a aprovechar al máximo las operaciones con soluciones, servicios y respaldo en el sitio.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR CAT HOY MISMO
distribuidores
distribuidores