Oruga Vs Ruedas En Construcción

Oruga contra ruedas. Es un debate común de minicargadores. Aunque en América Latina y Brasil es más común el uso de minicargadores con ruedas, los minicargadores compactos de oruga son más recomendables para ciertas aplicaciones. Varios factores entran en juego al elegir el minicargador adecuado para su aplicación ... el terreno, la velocidad de desplazamiento, la tracción, las capacidades de manejo de carga y la lista continua. Hemos decidido compartir una “reflexión" para cualquiera de ustedes que esté dispuesto a tomar la gran decisión y hacer la transición de rueda a oruga o cadena.



¿ORUGAS VS RUEDAS?
UNA COMPARACIÓN DE ALTO NIVEL.

Una máquina de orugas es casi siempre la opción preferida en aplicaciones de construcción o paisajismo. Los cargadores compactos de orugas proporcionan más tracción, menos perturbaciones del suelo, una mejor retención del material y capacidades de elevación mejoradas. Las excepciones aquí serían la superficie en la que está trabajando y si necesita o no mayor velocidad de desplazamiento. Por ejemplo, si está trabajando principalmente en concreto o asfalto, una cargadora con ruedas podría ser la mejor opción, ya que estas superficies pueden causar desgaste de la oruga. Además, si está trabajando en proyectos que pueden requerir una mayor velocidad de desplazamiento, como la construcción de carreteras o múltiples proyectos de construcción dentro de una subdivisión, un minicargador de ruedas puede adaptarse mejor a sus necesidades.

 

de

EXPERIENCIAS DE PROFESIONALES DE TODO EL MUNDO COMO TÚ.

Mencionamos el valioso aporte que recibimos de algunos de nuestros seguidores de las redes sociales en otros países acerca del debate. Entonces, escuchemos lo que tienen que decir sobre sus experiencias al manejar cargadores compactos de ruedas y de orugas para diversas aplicaciones:

"Utilizo mi 289D (minicargador de orugas compacta) para una gran cantidad de trabajos en carreteras de grava y tierra. No tendría nada más que orugas. Son mucho más estables a la hora de cargar camiones, especialmente con un cucharón de 2.1 metros equipado. Puedo conducir a través de patios sin dejar marcas, lo que a mis clientes realmente les gusta".

– Austin, propietario de una compañía de excavación, camiones y remoción de nieve en Illinois.

 

de

"Trabajamos principalmente en casas terminadas y proyectos comerciales donde a menudo trabajamos en concreto y asfalto, luego en patios traseros. Entonces, para nosotros, los neumáticos son lo mejor para nuestras necesidades".

– Charlton, propietario de una compañía de paisajismo en Buford, GA.

"Para lo que hago, cada máquina debe tener orugas, excepto la motoniveladora o el camión. Las orugas obviamente tienen mejor tracción; estabilizan cualquier máquina mejor que los neumáticos. Proporcionan una mayor capacidad para subir y bajar pendientes pronunciadas. Tienen un costo de operación más alto pero te dan la capacidad de trabajar en todas las condiciones. A la larga, eso compensará el costo adicional y generará mayores ganancias, especialmente en grandes proyectos de tierra donde la tracción es clave. Los neumáticos flotan y resbalan. En un sitio de trabajo pequeño o mediano con todas las máquinas de orugas, la necesidad de una motoniveladora y un operador adicional se elimina básicamente ".

- Scott, supervisor de construcción en Calgary y fundador de PushySix®.

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES.

Scott nos habla de una preocupación que los dueños de negocios a menudo tienen acerca de seleccionar un cargador de orugas compacto sobre una máquina con ruedas: mantenimiento. Si bien las máquinas de orugas pueden presentar mayores costos de mantenimiento y operación, le permiten trabajar una temporada más larga y completar más trabajos. Debido a que los cargadores de orugas tienen una menor presión sobre el suelo, pueden operar en lugares donde un minicargador no puede hacerlo debido a las condiciones de suelo mojado. Piense en las estaciones lluviosas cuando el suelo está mojado y resbaladizo la mayor parte del tiempo: las cargadoras compactas de orugas pueden seguir adelante y comenzar a trabajar en los sitios de trabajo sin tener que esperar a que el terreno se seque.

Además, cuando se comparan los modelos de minicargadores de ruedas y minicargadores de orugas compactos, la máquina de orugas generalmente proporcionará aproximadamente un 30% más de capacidad de carga de vuelco debido a su tren de rodaje más pesado y a una mayor estabilidad. Por lo tanto, puede usar un cucharón de mayor capacidad y mover más material por pase porque la máquina oruga podrá manejarlo. Esto es especialmente útil para los contratistas que se ocupan de materiales duros pesados, como adoquines y bloques de muros de contención.

Adicionalmente, las máquinas de orugas son especialmente ventajosas en regiones montañosas porque proporcionan una mayor tracción y estabilidad en terrenos inclinados. Si toma la decisión de utilizar una máquina de orugas, le recomendamos que seleccione una cargadora de orugas compacta diseñada con un tren de rodaje suspendido, ya que brinda mayor comodidad al operador y mejor retención de material.

Debido a varios de los ejemplos que describimos anteriormente, podemos decir que la industria definitivamente está experimentando un cambio de las máquinas con ruedas a las cargadoras compactas de orugas en otras partes del mundo, como Estados Unidos o Europa, y podría ser una buena oportunidad para considerar estos dos modelos en Latinoamérica. Sin embargo, aún es importante considerar varios factores al seleccionar el cargador que se ajuste a sus necesidades. Ya sea que elijas una minicargadora de ruedas o una minicargadora de orugas compacta, estas máquinas combinadas con los accesorios correctos te permitirán abordar una variedad de tareas. Para obtener más información y especificaciones sobre estas máquinas, visite cat.com/es_MX/by-industry/construction póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

Nos gustaría continuar la conversación sobre orugas vs ruedas. Cuéntenos más acerca de sus experiencias al manejar cargadores de dirección deslizante o cargadores de orugas compactas para sus proyectos en los comentarios a continuación.

VEA LA LÍNEA COMPLETA DE MINICARGADORES CAT

Manténgase a la cabeza de la competencia con los minicargadores Cat, versátiles y listos para trabajar. 

Más información
Skid Steer Loaders
Skid Steer Loaders






MANTENTE CONECTADO

 

NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO TE OFRECE LAS ACTUALIZACIONES MÁS RECIENTES SOBRE OFERTAS EXCLUSIVAS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE PRODUCTOS, CONSEJOS Y TRUCOS PARA OPERAR TUS MÁQUINAS Y TU NEGOCIO DE MANERA MÁS EFECTIVA Y MÁS. ¡SUSCRÍBETE HOY!                    

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO


ARTÍCULOS adicionales