Conozca Nuestra Nueva Herramienta De Trabajo

HOJA NIVELADORA EN CAJA



Caterpillar se complace en anunciar la disponibilidad de la nueva Hoja Niveladora en Caja para Mini cargadores (SSL), Cargadores Compactos de Orugas y Cargadores Todoterreno (MTL). La capacidad de nivelación productiva llevada a la plataforma de estas máquinas está completa con la introducción de la Hoja Niveladora en Caja.

La Hoja Niveladora en Caja está diseñada para nivelar grandes propiedades comerciales y residenciales, carreteras y espacios de parqueos. Dos modelos, el de 2.1 metros (7 pies) y el de 2.4 metros (8 pies) de ancho están diseñados para esparcir uniformemente material, mantener y crear caminos, cortar a un nivel base y dar forma a terrenos. La Hoja Niveladora en Caja puede ser operada manualmente con el uso de los controles de la máquina y automáticamente con los componentes del Cat® AccuGrade, tales como el láser sencillo, láser doble, GPS y Universal Total Station (UTS). La solución proporcionada por la tecnología puede alcanzar altos niveles de precisión en la nivelación para producir pendientes y diseños definidos por el cliente, aumentando la productividad y reduciendo los costos de operación. Proyectos de campos deportivos, preparación para vaciado de concreto, nivelación en edificios y espacios reducidos, lugares de parqueo, relleno con material pueden ser realizados con la herramienta de trabajo Hoja Niveladora en Caja.

de

CARACTERÍSTICAS:

 

TECNOLOGÍA ACCUGRADE™

La Hoja Niveladora viene estándar lista para trabajar en el modo manual. Requiere de arnés de 14 pines además de los joysticks adecuados. Puede ser equipada con tecnología AccuGrade a través de su distribuidor SITECH® local.

ESTRUCTURA CURVA DE HOJA

La hoja delantera y trasera tienen una estructura curva lo que permite que el material ruede y sea empujado, mejorando la capacidad y el desempeño.

ESPEJOS PARABÓLICOS

Dos espejos parabólicos proveen una visibilidad total de la parte delantera, permitiendo al operador identificar cuánto la hoja está cargando y ver las esquinas de la Hoja Niveladora en Caja.

SISTEMA ELECTRÓNICO CENTRALIZADO

Los componentes electrónicos están centralizados y enrutados de manera sencilla a sus respectivos arneses de vuelta a esta esta ubicación en la herramienta. Por lo tanto, un único arnés se dirige al módulo de control en la cabina.

CUCHILLAS DE CORTE CON INDICACIÓN DE DESGASTE

Las cuchillas de corte que indican el desgaste tienen un 20% más de material de desgaste en parte inferior que penetra en el suelo. Adicionalmente, indican el momento que hay que rotarlas o reemplazarlas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACCESORIOS CAT

Explore todas las herramientas que pueden incrementar la versatilidad de su máquina. 

Más información
Cat Technology
Cat Technology
RUEDAS DELANTERAS

Dos ruedas delanteras están montadas en un eje independiente y con rodamientos para darle estabilidad en las dos direcciones del recorrido. Estas ruedas son llenadas con aire y proveerán soporte a la operación de la hoja.

LADOS DE CORTE Y ALAS EMPERNADAS Y REVERSIBLES

Los lados cortantes y alas empernados mejoran la vida útil de la herramienta. Los lados de corte son reversible y las alas de la caja son reemplazables. Ambos son empernados para reemplazarlos de manera sencilla.

COMPONENTES HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS PROTEGIDOS

La válvula hidráulica y el Modulo de Control Electrónico (ECM) está montado de manera segura en la parte interna dentro del bastidor de la herramienta, quedando protegida de los daños.

MÁSTILES FIJOS ESTÁNDARES

Los mástiles fijos proporcionan un gran rendimiento para las configuraciones con tecnología de láser sencillo o láser doble.

ESCALÓN DENTADO

El escalón dentado está empernado, lo que provee seguridad al entrar y salir de la cabina de la máquina. Adicionalmente, escalones dentados están soldados en la hoja lo que asegura que cualquier instalación o remoción de ajustes en el recibidor se haga de manera segura.

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN

El estudio demuestra como la Hoja niveladora en Caja con AccuGrade y la tecnología y servicios de Cat Connect ayudan a los clientes a ganar más dinero a través de mejoras en tiempo, costos, calidad y seguridad.

El estudio consistió en nivelar una camada de grava de 3 pulgadas de alto en un área de 40’ x 60’ en preparación para un chorreado de concreto. Un contratista privado fue invitado a participar.

Los métodos tradicionales requieren de mano de obra adicional para rastrillar las esquinas y verificar las pendientes mientras el operador nivela con el cucharon de la máquina.

Utilizando la Hoja Niveladora en Caja con la tecnología AccuGrade Dual Slope Laser en un Cargador Compacto de Orugas 299 D2, el mismo trabajo se puede completar con solamente un operador, en vez de 3.

Después de 36 minutos, el Cargador Compacto de Orugas pudo completar la tarea con solo un operador, siendo más productivo, mientras que la Hoja Niveladora en Caja permitió esparcir el material en las dos direcciones de recorrido de la máquina, automáticamente la Hoja Niveladora en Caja niveló el terreno al objetivo propuesto resultando en:

Método tradicional: 1:42 horas; con la Hoja Niveladora en Caja y tecnología AccuGrade: 36 minutos.

  • 67% menos horas hombres
  • 65% menos horas del equipo
  • 226% de mayor precisión de acabado
  • 59% menos consumo de combustible (galones)

La tecnología está proporcionando los medios para que los contratistas de ahora sean más productivos, ahorren en costos y para que completen sus trabajos más rápido de manera segura. La Hoja Niveladora en Caja con Cat AccuGrade para Cargadores Compactos de Orugas ofrece precisión en nivelación y producción más eficiente las cuales son líderes en la industria.

Para más información contáctese con su distribuidor Cat local.





MANTENTE CONECTADO

 

NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO TE OFRECE LAS ACTUALIZACIONES MÁS RECIENTES SOBRE OFERTAS EXCLUSIVAS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE PRODUCTOS, CONSEJOS Y TRUCOS PARA OPERAR TUS MÁQUINAS Y TU NEGOCIO DE MANERA MÁS EFECTIVA Y MÁS. ¡SUSCRÍBETE HOY!                    

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO


ARTÍCULOS adicionales