Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Producida en Brasil y lanzada al mercado el pasado mes de octubre, la nueva generación de miniexcavadoras de tres toneladas fue desarrollada a partir de lo que Caterpillar escuchó de los usuarios de miniexcavadoras de todo el mundo. Y todos querían básicamente lo mismo: una máquina de gran rendimiento con más funciones que ofreciera mayor comodidad, operación sencilla y un mantenimiento fácil.
A partir de ahí, Caterpillar creó una Nueva Generación que viene de serie con características únicas e innovadoras, que da un espectáculo de rendimiento y ofrece una experiencia sin igual.
Puedes operar la máquina de forma tradicional o utilizando el modo de desplazamiento a través del joystick, el Stick Steer. Basta con pulsar un botón y confirmar, y el joystick izquierdo controlará las funciones de desplazamiento y giro de la regla, mientras que el derecho concentra todas las funciones utilizadas al excavar. Desde el monitor, también puedes activar el modo de cuchilla para nivelar, hacer los acabados y cerrar zanjas o activar la función de flotación.
El control de velocidad de crucero, o cruise control, funciona como el que se utiliza en los automóviles y camiones. Se activa pulsando un botón y se puede desactivar de varias maneras, lo que hace que su uso sea muy práctico y seguro.
Y lo mejor: estos recursos no son opcionales. Están en todos los modelos de la Nueva Generación y realmente cambian el concepto sobre el desplazamiento, las maniobras y la operación de las miniexcavadoras, haciendo que tu trabajo sea más sencillo y menos cansador.
Además de ofrecer la opción de cabina abierta, la Nueva Generación brinda una experiencia inigualable de cabina cerrada: espacio, sistemas que mantienen el entorno siempre limpio y agradable, un asiento con suspensión, panel de botones o consola como los modelos más grandes, y una ventana delantera que se abate completamente hasta el techo para mejorar la visibilidad y la comunicación con el exterior.
Desde el monitor se puede controlar todo, desde el aire acondicionado hasta el rendimiento hidráulico y la capacidad de respuesta de la máquina, y puedes configurarlo como quieras. Además, como el nuevo monitor tiene conectividad Bluetooth, puedes recibir llamadas e incluso transmitir audio desde tu teléfono móvil.
La aplicación del monitor de Nueva Generación está disponible en las tiendas de aplicaciones en línea, y cualquier persona puede descargarla en su teléfono móvil, laptop o computadora. Por lo tanto, es fácil conocer todos los detalles e incluso entrenar las funciones antes de entrar en la máquina.
El ángulo de rotación del cucharón, líder en su clase, retiene más material durante la carga y permite una excavación más fácil de pared vertical, sin necesidad de reposicionar la máquina varias veces.
Con la Nueva Generación, no es necesario "hacer un pequeño truco" - que nunca es seguro - para enganchar y levantar una carga. Las máquinas vienen con un cáncamo certificado para que puedas utilizarlas con confianza.
Tanto la 302.7 como la 303.5 salen de fábrica con la línea auxiliar instalada. Por otra parte, ofrecen opciones de fábrica como el pulgar hidráulico y el enganche manual. También existe la opción del enganche hidráulico, que permite cambiar la herramienta sin salir de la cabina y sin ayuda externa.
A muchos clientes les gusta realizar el mantenimiento de sus máquinas ellos mismos, y Caterpillar hace que eso sea más fácil que nunca.
Las miniexcavadoras de nueva generación tienen intervalos de servicio más largos, una batería sin mantenimiento y el mejor acceso de su clase a todos los componentes. Los puntos de control diario se encuentran alrededor de la máquina a nivel del suelo: basta con abrir los paneles laterales y hacer la tarea. Para un mantenimiento más complejo, la cabina es basculante. Inclinarla lleva unos tres minutos y sólo requiere el uso de herramientas manuales.
Ni siquiera todos los diferenciales únicos tienen un impacto significativo en el precio de compra de las máquinas. En otras palabras, obtienes más de lo que pagas y te llevas toda la eficiencia y seguridad de una Cat®.