Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en todo el mundo: marzo de 2024
Número de versión: 104PR24
Las Perfiladoras de Pavimentos en Frío Cat® PM310, PM312 y PM313 actuales ofrecen numerosas mejoras en cuanto al diseño que ayudan a aumentar el rendimiento de la máquina, la comodidad del operador y la potencia de fresado. La serie PM300 destaca en aplicaciones de pequeña a mediana escala en las que se requiere una máquina compacta con una excelente maniobrabilidad y una gran capacidad de producción.
Los últimos modelos de la serie PM300 incorporan el Motor Cat C9.3B, que aumenta la potencia bruta y el par disponible, conforme a las pruebas de rendimiento estándar.
El Motor Cat C9.3B, que ofrece una potencia bruta de 256 kW (343 hp), está disponible en configuraciones que cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de Estados Unidos, Stage V de la UE, Stage V de Corea o MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de Estados Unidos y Stage IIIA de la UE.
El Motor Cat C9.3B tiene una menor complejidad y sus sistemas electrónico, de combustible y de aire se han mejorado. Su mantenimiento se ha simplificado gracias a que se ha facilitado el acceso a los filtros de aceite del motor y, al disponer de unos filtros de tipo cartucho y con múltiples piezas, se reducen los residuos generados y los costes de sustitución.
Mayor rendimiento y comodidad
El último diseño de la serie PM300 incluye una remodelación de la pieza de transición entre los transportadores principal y de carga, que mejora la contención de material y reduce la acumulación de residuos en el bastidor frontal de la máquina. Gracias a una serie de mejoras en la placa lateral derecha, las juntas entre la cámara y el transportador, y las juntas de la correa del transportador de carga, se consigue una mayor contención de material. Los deflectores de la cadena delantera situados delante de los motores de tracción proporcionan una protección adicional frente al impacto producido por los escombros y la acumulación de residuos, lo cual prolonga la vida útil de la máquina.
Los operadores ahora podrán controlar la cuchilla desde cualquier lado de la máquina, gracias a la incorporación en la cámara izquierda de una función de línea de guía en pantalla ajustable. El personal que trabaje sobre el terreno también podrá controlar ahora la función de salto de obstáculos desde los controles traseros para aumentar la eficiencia de fresado.
Las luces de carretera y de trabajo LED de amplia dispersión opcionales para los modelos PM310, PM312 y PM313 mejoran la seguridad y visibilidad durante las operaciones de fresado y transporte en el lugar de trabajo. El deflector de escape opcional, que puede guardarse cuando no se está utilizando, redirige los gases de escape lejos de los edificios y del personal que trabaje sobre el terreno para mejorar el entorno de trabajo. El conducto de reducción de polvo opcional se ha rediseñado para mejorar aún más el sellado y la succión.
Para obtener más información sobre las actualizaciones más recientes de las Perfiladoras de Pavimentos en Frío Cat PM310, PM312 y PM313, póngase en contacto con un distribuidor Cat o visite www.cat.com.
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada región en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, plantas y filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a un distribuidor Cat sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, VisionLink, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2024 Caterpillar. Reservados todos los derechos
Consultas de prensa |
Representantes comerciales de Caterpillar para los medios América Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África y Oriente Medio |