Cat® Command for Loading ahora disponible para las palas de ruedas medianas Cat

Al alejar al operador de la máquina, Command for Loading ofrece un control remoto semiautónomo de la próxima generación de palas de ruedas Cat 950 - 982, diseñadas para aumentar la seguridad operativa en entornos peligrosos.

Elementos destacados

  • Cat Command for Loading es ahora compatible con las palas de ruedas de nueva generación Cat 950, 962, 966, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982 y 982 XE.
  • Command mantiene una alta productividad de la máquina en entornos operativos como la demolición, la recuperación medioambiental, la estiba y la manipulación de fertilizantes, virutas y serrín.
  • Disponible en configuraciones con y sin visibilidad directa.
De

 

IRVING, Texas, 12 de noviembre- Caterpillar anuncia que Cat® Command for Loading se amplía a todas las cargadoras de ruedas medianas, excluidos los modelos GC. Al alejar al operador de la máquina, Command for Loading ofrece un control remoto semiautónomo de la próxima generación de palas de ruedas Cat 950 - 982, diseñadas para aumentar la seguridad operativa en entornos peligrosos.

  • Expansión del funcionamiento remoto: Cat Command for Loading es ahora compatible con las palas de ruedas de nueva generación Cat 950, 962, 966, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982 y 982 XE.
  • Mejora de la seguridad: al permitir al usuario controlar cómodamente la máquina desde un lugar seguro, Command mantiene una alta productividad de la máquina en entornos operativos como la demolición, la recuperación medioambiental, la estiba y la manipulación de fertilizantes, virutas y serrín.
  • Opciones de funcionamiento remoto: disponible en configuraciones con y sin visibilidad directa.
  • Integración total: integrado con los sistemas electrónico e hidráulico de la pala para una respuesta rápida y un control suave.
  • Control versátil: permite cambiar fácilmente entre el funcionamiento remoto y manual en cabina.
  • Paquete instalado por el distribuidor: el hardware de Command viene completo en un paquete instalado por el distribuidor que incluye un diseño de bajo perfil en el techo de la cargadora, que no requiere soldadura ni empalme de cables.
  • Consola ergonómica: se puede acceder fácilmente a los controles básicos de la máquina, como la puesta en marcha/parada de la pala de ruedas, la cremallera/descarga del cucharón y la elevación/descenso, a través de la disposición ergonómica de los controles de la consola. Las entradas del operador se envían directamente a la electrónica de la máquina desde la consola de Command.
  • Funciones de seguridad: las funciones de seguridad integradas detienen todos los movimientos de la pala de ruedas cuando se pulsa el interruptor de parada A o de parada remota, se pierde la comunicación inalámbrica, se detecta un fallo grave o la consola de mando se inclina más de 45˚ respecto a la posición de funcionamiento normal.
  • Estación de Command: para un funcionamiento sin visibilidad directa, la estación de Command for Loading se conecta a varias máquinas en el mismo lugar de trabajo o en lugares diferentes. El usuario puede manejar una máquina a la vez ya sea in situ o a kilómetros de distancia. Es compatible con otras ofertas de Command para equipos Cat, incluidas excavadoras y hojas de empuje.

 

Para obtener más información sobre Cat Command for Loading para palas de ruedas medianas, póngase en contacto con un distribuidor Cat o visite www.cat.com.

 

De

Cat Command for Loading se amplía a las palas de ruedas medianas.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Cat Command for Loading se amplía a las palas de ruedas medianas.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Cat Command for Loading se amplía a las palas de ruedas medianas.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Cat Command for Loading se amplía a las palas de ruedas medianas.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Cat Command for Loading se amplía a las palas de ruedas medianas.

Visualizar imagen a tamaño completo

Descargar el comunicado de prensa y las imágenes

Descargar ahora

 

 

# # #

Acerca de Caterpillar:
Con unas ventas e ingresos en 2023 de 67 100 millones de dólares, Caterpillar Inc. es el principal fabricante mundial de equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural para fuera de carretera, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas. Llevamos casi 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuyendo a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red mundial de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que ayuda a los clientes a alcanzar el éxito. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, operando principalmente a través de tres segmentos principales - Industrias de la Construcción, Industrias de Recursos y Energía y Transporte - y proporcionando financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos Financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestras redes sociales en caterpillar.com/en/news/social-media.html.

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada región en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, plantas y filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a un distribuidor Cat sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.

 

 

Consultas de prensa:

Amy Doughty
Representante de prensa comercial de Caterpillar

Amy.Doughty@cat.com

 
 
Número de versión: 230PR24 — NOVEMBER 2024
Para publicación en: Norteamérica, Sudamérica, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda


 

 

 

Tecnología de control remoto Cat® Command

La tecnología de control remoto Cat® Command está transformando las obras en todo el mundo. Con materiales peligrosos o en condiciones inseguras, el control remoto aparta a los operadores de la máquina y los aleja de los peligros. Los operarios pueden incluso trabajar a kilómetros de distancia de la propia obra, lo que les aleja aún más de los riesgos al tiempo que mantienen un control total... y obtienen beneficios finales.

Más información
Control remoto Cat® Command
Control remoto Cat® Command

Últimas noticias sobre productos

Reciba las últimas noticias directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora