Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur Veröffentlichung in Europa und Nordamerika: Februar 2023
Mitteilungsnummer: 85PR23
Durch die robuste Konstruktion für den zuverlässigen Betrieb bei anspruchsvollen Anwendungen ist der neue Cat®-Bagger 352 mit geradem Ausleger speziell für kleinere Abbrucharbeiten bis zu 5 Stockwerke hoch sowie für Brücken und industrielle Infrastrukturen konstruiert. Die Stiel-/Ausleger-Konfiguration bietet eine höhere vertikale Reichweite von bis zu 12,85 m (42'2'') und 36 % mehr Stielbolzenhöhe im Vergleich zur Konfiguration 352 mit standardmäßiger Reichweite. Mit einem Gewicht von bis zu 6000 kg (13.228 Pfund) für das Anbaugerät verfügt der neue gerade Ausleger 352 jetzt über standardmäßige Cat-Technologien für höhere Vielseitigkeit, Genauigkeit und Effizienz bei Abbrucheinsätzen und Aushubarbeiten.
Durch die neue Konstruktion des Baggers mit optionalem abnehmbaren Kontergewicht von 11,35 Tonnen (25.022 Pfund) werden die Transporteffizienz gesteigert und die Transportkosten gesenkt. Das mechanische Laufwerk mit Spurverstellung verfügt über eine Transportbreite von 2990 mm (9'10'') bei Bedarf und fährt im Einsatzmodus 500 mm (19,7'') aus, um allseitig maximale Stabilität zu gewährleisten. Das neue hocheffiziente hydraulische Gebläse weist eine standardmäßige automatische Umkehrfunktion auf, um die Kerne frei von Schmutz zu halten und die Wartungszeit zu reduzieren.
Einfacher, sicherer und zuverlässiger Betrieb
Der für Abbrucharbeiten konstruierte gerade Ausleger 352 verfügt über verstärkte Ausleger, Stiele und Rahmen, sodass die Maschinenlebensdauer verlängert wird. Der standardmäßige Steinschlagschutz (FOGS, Falling Object Guard System) schützt das Dach und die verstärkte Frontscheibe aus laminiertem P5A vor herabfallenden Materialien während der Abbrucharbeiten und gewährleistet die gute Sicht auf den Einsatzort. Die abgeschrägte Konstruktion des Laufrollenrahmens verhindert, dass sich Schlamm und Schmutz ansammeln und die Ketten beschädigen. Abgedichtete Laufwerksbolzen und Buchsen verringern Fahrgeräusche, wodurch die Lebensdauer des Laufwerks verlängert wird. Die Kettenführungs- und -schutzplatte über die gesamte Länge gehört auch zur Standardausrüstung
Die zugehörige Fahrer-ID-Funktion bietet eine Drucktaste für den Motorstart und programmierbare Joystickfunktionen, die abgerufen werden, wenn der Fahrer die eindeutige ID eingibt. Die standardmäßige Cat-Joystick-Lenkung erleichtert Baggerbewegungen durch die Einhand- und Drucktasten-Bedienung beim Fahren und Richtungswechsel. Die standardmäßige Turbo-Füllautomatik erhöht bei Bedarf die Leistung automatisch für ein besseres Eindringen des Löffels, kürzere Taktzeiten und höhere Nutzlasten. Die Schwerlast-Hubautomatik bietet für die erforderliche Dauer eine Erhöhung der hydraulischen Hubleistung. Cat Lift Assist macht den Fahrer darauf aufmerksam, dass sich die Last innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs des Baggers befindet, um ein Kippen zu verhindern
Zu den standardmäßigen Cat-Technologien zur Steigerung der Betriebsleistung gehört Cat Grade mit 2D, das die Tiefe und die Neigung auf dem Touchscreen-Monitor mit einer Größe von 254 mm (10") in der Fahrerkabine anzeigt. Bei Aushubarbeiten liefert das bordeigene Cat-Wägesystem Gewichtsangaben in Echtzeit, um präzise Ladeziele zu erreichen. Payload kann mit VisionLink® kombiniert werden, um Produktionsziele aus der Ferne zu verwalten. Cat Product Link hingegen liefert wichtige Maschinenbetriebsdaten, wie beispielsweise Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität und Diagnosecodes, und trägt so dazu bei, dass Sie die Effizienz am Einsatzort verbessern und Betriebskosten senken.
Um Objekte und Personen rund um den Bagger in einer einzigen Ansicht zu sehen, sind Heck- und Seitenkamera rechts standardmäßig im geraden Ausleger 352 verbaut. Auf Wunsch ist auch eine Ausstattung für Rundumsicht (360°) erhältlich. Kleinere Kabinensäulen, größere Fenster und serienmäßige Radialdachscheibenwischer- und Waschanlage bieten eine bessere Sicht um die Maschine herum. Der ebenfalls serienmäßige Premiumsitz verfügt über eine Sitzheizung und -kühlung.
Der mühelos durch alle verschiedenen Arten von Material dringende gerade Ausleger 352 verfügt über ein elektrohydraulisches System und wird durch den praxiserprobten Cat-Motor C13B mit 330 kW (443 hp) angetrieben. Standardmäßige Schnellwechsler-, Mittel- und Hochdruckkreise steigern den vielseitigen Betrieb, um ein breites Angebot an Cat-Anbaugeräten für den Abbruch verwenden zu können. Drei Motorleistungsmodi – Smart, Power und Eco – passen die Motor- und Hydraulikleistung an die jeweilige Aufgabe an, um den Kraftstoffverbrauch und die Kosten noch weiter zu verringern.
Einfache Wartung
Bezüglich der Verkabelungstechnologie bietet der neue Cat-Bagger 352 mit geradem Ausleger nun Diagnostik per Fernzugriff und die Aktualisierung von Ressourcen. Mithilfe der Fehlersuche per Fernzugriff kann der Händler Fehlercodes und Maschinenprobleme aus der Ferne diagnostizieren, sodass der Produktionszyklus nicht unterbrochen werden muss. Mit Software-Updates per Fernzugriff können Softwareupdates für die Maschine aufgeschoben werden und zu einem Zeitpunkt installiert werden, der dem Kunden passend erscheint.
Durch die Gruppierung zur vereinfachten Wartung weisen nun alle Kraftstofffilter ein erweitertes synchronisiertes Wechselintervall von 1000 Betriebsstunden auf Alle diese Merkmale tragen zur Verringerung der langfristigen Vorhalte- und Betriebskosten bei.
Langlebige Kraftstoff-, Öl- und Luftfilter reduzieren die Wartungszeiten für den Bagger in der Werkstatt und die Überprüfung des Hydrauliköls ist vom Boden aus möglich und die Wasserablässe für das Kraftstoffsystem sind vom Boden aus erreichbar. Der Fahrer kann sowohl die Filterlebensdauer als auch die Wartungsintervalle von der Fahrerkabine aus kontrollieren. Das verbesserte Hydrauliksystem sorgt für eine optimierte Filterleistung, während Rücklaufsperrventile das Hydrauliköl beim Filterwechsel sauber halten.
Weitere Informationen zum neuen Cat-Bagger 352 mit geradem Ausleger erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler oder besuchen Sie https://www.cat.com.
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |