Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur weltweiten Veröffentlichung: Juli 2024
Mitteilungsnummer: 169PR24
Nach 120 Jahren Erfahrung im Bereich Laufwerke strebt Caterpillar weiterhin stets nach Innovationen, damit Kunden ihre Investition optimal ausschöpfen können. Die proprietären Cat-Kettenverschleißsensoren (CTWS) sind ausschließlich für Cat®-Maschinen und -Laufwerke erhältlich und ermöglichen eine Remote-Überwachung des Laufwerkverschleißes. So kann der Verschleiß besser prognostiziert, die Wartung geplant und die Maschinenverfügbarkeit gesteigert werden.
Der neue CTWS wird über das Cat Wear Management System überwacht und übermittelt wichtige Informationen zum Kettengliedverschleiß drahtlos zur Überwachung von der Maschine zum Händler. Abgestimmte Warnmeldungs-Intervalle – 40 % bei möglicher Drehung von Buchsen, 70 % als Signal für Messung und Bestellung von Ersatzteilen und 100 % bei erforderlichem Austausch – ermöglichen eine bessere Planung der Inspektionen und verschlanken die Bestellung von Ersatzteilen. Der Echtzeit-Kettenverschleißstatus ermöglicht berührungsfreie Kettengliedmessungen, verbessert die Abdeckung der Flotte durch automatische Inspektionen, macht den Kettenverschleiß auch beim Betrieb an abgelegenen Einsatzorten sichtbar und ermöglicht es, Wartungstermine durch optimale manuelle Inspektionen zeitlich besser abzustimmen.
Die innovative Sensortechnologie wurde im Einsatz erprobt und ist über die gesamte erwartete Lebensdauer der Kette hinweg zuverlässig. Über 2000 Cat-Maschinen wurden mit der Technologie ausgestattet. Der kleine elektronische Sensor wird zum Schutz in einem eigenen Fach im Kettenglied installiert. Alle Kettenstränge sind mit einem intelligenten Kettenglied ausgestattet; so verfügt jede Maschine über zwei Sensoren, einen pro Seite. Der CTWS widersteht Hochfrequenz-Stoßlasten und besteht Sensorfunktions- und Umgebungstests. Unter Betriebsbedingungen weist der Sensor eine Batterielebensdauer von bis zu sieben (7) Jahren auf.
Der Verschleißsensor ist serienmäßig bei neuen Cat D5-, D6- und D8-Dozern sowie in einigen Regionen bei den Kettenladern 953 und 963 verbaut. Es ist geplant, zukünftig weitere Modelle der Dozer-Baureihe mit dem Sensor auszustatten. Der Sensor kann bei kompatiblen Dozer-Laufwerken nachgerüstet werden.
Weitere Informationen über die neuen Cat-Kettenverschleißsensoren erhalten Sie beim Cat-Händler oder auf www.cat.com.
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Caterpillar Inc.
© 2024 Caterpillar Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Europa, Afrika, Naher Osten |