Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur weltweiten Veröffentlichung, außer China: Juli 2024
Mitteilungsnummer: 181PR24
Die Online-Webplattform von Caterpillar, VisionLink® Productivity, wurde um drei neue Funktionen erweitert: Cat Grade and Compact, Operator Coaching und E-Ticketing. Mit dieser Datenplattform sollen Bauunternehmen Einblick in die Produktivität und Auslastung der Ausrüstung an Baustellen erhalten. Die skalierbare Cloud-basierte Anwendung erfasst Daten aus allen registrierten Maschinen, die mit einem Cat Product Link™-Gerät ausgestattet sind, und fasst diese zusammen. Somit wird sichergestellt, dass Flotten mit Ausrüstung verschiedener Hersteller zu einer Datenplattform nahtlos zusammengefasst werden.
VisionLink Productivity vereinfacht die Datenverwaltung mit seinen benutzerfreundlichen Dashboards. Dazu gehören eine umfassende Baustellenübersicht und detaillierte Einblicke mit wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs). Die Plattform analysiert Standard-Telematikdaten wie Maschinenstandort, Kraftstoffverbrauch und Leerlaufzeit und bietet so einen klaren Überblick über die Maschinenleistung. Für mehr Detailanalyse beinhalten erweiterte Daten einsatzspezifische Details von Maschinen, die mit den Systemen Cat Payload, Grade und Compact ausgerüstet sind.
Cat Grade and Compact
VisionLink Productivity integriert jetzt die Daten von Cat Grade 3D und Cat Compact in seine robuste Berichtsplattform. Durch Nutzung der Cat Grade Connectivity ermöglicht die Plattform die nahtlose Verteilung von 3D-Projektdateien und -Updates an alle Maschinen auf der Baustelle, wodurch USB-Uploads überflüssig werden. VisionLink Productivity verbessert die Genauigkeit durch GNSS-Korrekturen zur Positionsvalidierung weiter, anstatt eine Basisstation mit hohen Einrichtungskosten für kurze Projekte zu installieren. Grade Connectivity minimiert außerdem die Maschinenausfallzeit, da weniger Techniker vor Ort sein müssen, um Probleme im Zusammenhang mit Grade zu diagnostizieren, was die Produktivität auf der Baustelle insgesamt erhöht.
Die Übersichtsdashboards von Cat Compact zeigen die Menge der an jedem Tag geleisteten Arbeit und berechnen das Füllvolumen. Bei Verwendung des Cat Compaction Algorithm (CCA) oder des Landfill Compaction Algorithm (LCA) wird auch der prozentuale Anteil der abgedeckten Fläche an der Zielverdichtung angezeigt. Die Verdichtungsdichte des Mülldeponiematerials kann angezeigt werden, wenn die Betreiber die Gewichte pro Tag eingeben.
Fahrer-Coaching
Das Fahrer-Coaching ist ein starkes Tool, das die Fahrer aller Erfahrungsniveaus befähigt, ihre Fähigkeiten, ihre Effizienz und ihre Produktivität auf eine neue Stufe zu bringen. Zwei Kategorien von Tipps für Fahrer – Betriebseffizienz und Maschinenzustand – werden nachverfolgt. Während des Maschinenbetriebs erhält der Fahrer eine Onboard-Benachrichtigung, wenn eine Aktion mit einem entsprechenden Hinweis erkannt wird, und kann so seine Verbesserungsreise selbst steuern. Dies trägt dazu bei, die Betriebseffizienz zu verbessern und die Langlebigkeit der Maschine zu erhöhen.
In Verbindung mit Offboard-VisionLink Productivity können Manager aus der Ferne sehen, welche Coaching-Tipps ihre Fahrer aktiviert haben. Auf diese Weise können die Standortleiter die Verbesserungen im Laufe der Zeit verfolgen und die Schulungen auf Bereiche konzentrieren, die den Bedürfnissen des Fahrers und dem Gesamtbetrieb entsprechen. Dashboards, Listen und Karten ermöglichen einen schnellen Überblick über die Anzahl, die Zeit und den Ort der einzelnen Coaching-Tipps.
Cat Payload E-Ticketing
Die neue E-Ticketing-Funktion macht manuelle oder gedruckte Tickets, die von Cat Payload-Systemen an Bord generiert werden, überflüssig. Wichtiges Personal kann nun über E-Mails elektronische Versionen der Tickets mit detaillierten Informationen zu individuellen Schaufeln/Löffeln, Gesamtnutzlast, LKW und Materialtyp erhalten. Tickets können schnell über die ID oder Nummer oder durch Filtern nach Materialart oder LKW-Name abgerufen werden. Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren, die von E-Ticketing verfolgt werden, gehören die Anzahl der Tickets, die durchschnittliche LKW-Rate, die Anzahl der Durchgänge pro Ticket und die gesamte Payload der Tickets.
Weitere Informationen über die neuen Funktionen von VisionLink Productivity erhalten Sie beim Cat-Händler oder auf www.cat.com.
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Caterpillar Inc.
© 2024 Caterpillar Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Europa, Afrika, Naher Osten |