Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur weltweiten Veröffentlichung: März 2023
Mitteilungsnummer: 113PR23
Caterpillar kündigt neue Optionen für das Smart-Grader-Schild und das Smart-Planierschild von Cat® an. Der neue externe Steuerungssatz für die Smart-Grader-Schilde GB120 und GB124 weitet die Einsatzmöglichkeiten für diese Schilde auf SSL- und CTL-Modelle der Cat D- und D2-Serie aus, sodass Kunden mit älteren Modellen ebenfalls die Smart-Schilde nutzen können. Der neue 3D-Maschinensteuerungssatz nutzt bestehende Verbindungen, um auf einfache Weise die automatische Schildsteuerung für das Cat-Smart-Planierschild zu ermöglichen.
Smart-Grader-Schilde
Die Cat-Smart-Grader-Schilde setzen den Standard für die Integration von Maschinen- und Anbaugeräte-Bedienelementen. Diese Smart-Schilde wurden zuvor für Kunden mit SSL- und CTL-Modellen der Cat D3-Serie zur Verfügung gestellt. Der neue externe Steuerungssatz bietet Kunden die Möglichkeit, Smart-Grader-Schilde auf allen Modellen der D-Serie und ausgewählten älteren Cat-Maschinen zu nutzen. Die Bedienung wird vereinfacht, indem die Schilde GB120 und GB124 automatisch erkennen, ob sie mit einem Modell der D3-Serie oder einer Maschine mit externem Bedienelement eingesetzt werden.
Der neue externe Steuerungssatz umfasst einen dritten Joystick für das Anheben/Senken, Neigen, Anwinkeln und das Ausführen von Flügelfunktionen, wie intelligente Bedienelemente für Maschinen der D3-Serie. Zudem enthält er den Kabelstrang, eine RAM®-Befestigung, Halterungen und sämtliche für die Steuerung des Smart-Grade-Schilds notwendige Hardware. Die neuen externen Bedienelemente sind kompatibel mit Cat Grade- und Earthworks GO!- Systemen und bieten auswählbare Modi für rechte, linke und parallele Steuerung. Die standardmäßige Querneigungshilfe und die Proportionalsteuerung aller Funktionen verbessert die Betriebseffizienz.
3D-Maschinensteuerung
Die neue 3D GPS/GNSS-Maschinensteuerung für Smart-Planierschilde auf Cat CTL-Maschinen ist ein wertvolles Werkzeug für Neulinge sowie versierte Fahrer, das den Bediener beim genauen Gradieren von ebenen Flächen, Steigungen, Konturen und komplexen Kurven anleitet. Die Steuerung bietet vertikale und horizontale Positionsbestimmung für Schilde. Alternativ steuert das System das Schild in Relation zu einem im Maschinensteuerungssystem geladenen Entwurf.
Mit der automatischen Schildsteuerung müssen Bediener nicht mehr raten, was die Gradierung sein sollte, wodurch sie ihre Baupläne schneller umsetzen können. Versierte Bediener können mit dem System produktiver arbeiten und diejenigen, die noch nicht viel Erfahrung sammeln konnten, können selbstbewusster arbeiten und sich rasch Gradierungsfähigkeiten aneignen. Unabhängig von der Erfahrung des Bedieners kann das 3D-Maschinensteuerungssystem die Nacharbeit, die Arbeit im Allgemeinen und die beim Projekt eingesetzten Materialien reduzieren.
Die Basisversion des Cat-Smart-Planierschilds ist standardmäßig mit allen für die Installation der 3D-Maschinensteuerungskomponenten erforderlichen Anschlüssen ausgestattet. Softwareaktualisierungen und die Hardware ermöglichen die Bedienung der Maschinensteuerung für bestehende Maschinen und Smart-Planierschilde.
Weitere Details zum neuen Steuerungssatz für Cat-Smart-Grader-Schilde und zur 3D-Maschinensteuerung für Cat-Smart-Planierschilde sind bei Ihrem Cat-Händler und auf https://www.cat.com erhältlich.
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |