Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur weltweiten Veröffentlichung: März 2024
Mitteilungsnummer: 104PR24
Die modernen Cat®- Kaltfräsen PM310, PM312 und PM313 weisen mehrere Designverbesserungen auf, die Maschinenleistung, Fahrerkomfort und Fräskraft steigern. Die Serie PM300 eignet sich ausgezeichnet für Anwendungen in kleinem bis mittlerem Maßstab, die eine kompakte und manövrierfähige Maschine mit hoher Produktionskapazität benötigen.
Die neuesten PM300-Modelle verfügen über den Cat-Motor C9.3B, der gemäß Standard-Leistungstests eine höhere Bruttoleistung und ein höheres verfügbares Drehmoment erbringt.
Der Cat C9.3B bietet eine Bruttonennleistung von 256 kW (343 PS) und ist in Konfigurationen erhältlich, die den Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Stufe V (Korea) oder MAR-1 (Brasilien; ähnlich den Normen EPA Tier 3 [USA] und Stufe IIIA [EU]) entsprechen.
Der Cat-Motor C9.3B weist eine niedrigere Komplexität und verbesserte Elektronik-, Kraftstoff- und Druckluftsysteme auf. Der einfache Zugang zu den Motorölfiltern vereinfacht die Wartung und die mehrteiligen Kartuschen-Motorfilter verringern Abfälle und Austauschkosten.
Leistungs- und Komfortupgrades
Für die aktuelle PM300-Serie wurde der Übergangsgrat zwischen Primär- und Ladeband überarbeitet, um die Materialrückhaltung zu verbessern und die Anlagerung am vorderen Maschinenrahmen zu reduzieren. Weiterhin kann Material durch Verbesserungen der rechten Seitenplatte, der Abdichtung zwischen Kammer und Förderer und der Abdichtung des Ladebands besser zurückgehalten werden. Die vor den Antriebsmotoren befestigten vorderen Kettenabweiser bieten weiteren Schutz vor dem Auftreffen und der Anlagerung von Schmutz, was die Nutzungsdauer steigert.
Fahrer können das Schneidmesser nun von jeder Seite der Maschine aus überwachen, da die linke Kamera um eine anpassbare, auf dem Bildschirm angezeigte Führungslinie ergänzt wurde. Personal auf dem Boden kann nun zudem das Überqueren von Hindernissen von der hinteren Bodenbedienkonsole aus regeln, was die Fräseffizienz steigert.
Die optionalen, breit gefächerten LED-Arbeitsscheinwerfer und LED-Fahrscheinwerfer für die PM310, PM312 und PM313 verbessern die Sicht und die Sicherheit bei Fräsarbeiten ebenso wie beim Verlegen am Einsatzort. Der optionale, einklappbare Abgas-Ablenker leitet Abgase von Gebäuden und Personal auf dem Boden weg und verbessert so die Arbeitsumgebung. Die optionalen Staubminderungskanäle wurden überarbeitet und weisen nun eine bessere Abdichtung und Absaugung auf.
Weitere Informationen zu den neuesten Aktualisierungen bei den Cat-Kaltfräsen PM310, PM312 und PM313 erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler oder auf www.cat.com.
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
© 2024 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost |