VisionLink®:
Wissen macht stark.

VisionLink®: Wissen macht stark
VisionLink®: Wissen macht stark

VisionLink® optimiert Ihr Flottenmanagement

Was haben Ihre Maschinen Ihnen bisher verschwiegen? Ob große oder kleine Flotte – VisionLink liefert Ihnen die nötigen Informationen für die richtigen Maßnahmen. Eine aktualisierte Schnittstelle hilft Ihnen, die Kraftstoffeffizienz zu verbessern, Leerlaufzeiten zu verringern, Fehler an Maschinen zu beheben und die Rentabilität aller Ihrer Maschinen zu steigern. VisionLink – Wissen macht einfach stark.
 

v.

Das preisgekrönte südafrikanische Bauunternehmen WBHO mit Sitz in Johannesburg ist in vielen Sparten der Baubranche aktiv. Erleben Sie, wie VisionLink ein Programm zur vorbeugenden Instandhaltung mitentwickelt hat, durch das der Maschinenpark von WBHO rund um die Uhr einsatzbereit bleibt.

v.

Hier sehen Sie, wie die Guho Corp VisionLink zur Überwachung der Maschinen-Betriebsstunden, von Wartungsplänen und Fehlercodes einsetzt, um Ausfallzeiten und Kraftstoffverbrauch zu senken und die Effizienz zu maximieren.

v.

Mit VisionLink können die Bauleiter von Duininck Construction ihre Flotte überwachen, ohne dafür auf der Baustelle sein zu müssen. Daraus hat das Unternehmen ein verbessertes Programm zur vorbeugenden Wartung für alle 400 Maschinen entwickelt.

v.

Blattner Energy nutzt VisionLink zur Reduzierung manueller Arbeiten. Mit automatischen Berichten übermittelt VisionLink Fehlercode-Informationen viel schneller an die richtigen Personen. Und hilft so, Abläufe zu straffen und die Maschinen in Betrieb zu halten.

v.

VisionLink hat Goodmanson Construction beim Ausbau und Management der Flotte unterstützt. Durch Fernüberwachung können die Maschinen während der Arbeit genaue Leistungs- und Zustandsinformationen rechtzeitig an die Personen übertragen, die diese Informationen benötigen.

v.

Lernen Sie VisionLink kennen und machen Sie dem Rätselraten beim Flottenmanagement ein Ende. Mit VisionLink treffen Sie täglich klügere und fundiertere Entscheidungen, da wichtige Daten von jeder Maschine an Ihren PC oder Ihr Mobilgerät übertragen werden – unabhängig von der Größe Ihrer Flotte und vom Maschinenhersteller.

v.

Aktualisierte Benutzer-Schnittstelle

VisionLink ist nun einfacher zu bedienen als je zuvor. Die neue optimierte Benutzer-Schnittstelle bietet Ihnen mit weniger Klicks mehr Kontrolle.

• Zusätzliche Timeline- und Kalenderansichten erleichtern die Planung und Terminierung von Wartungsarbeiten.

• Neue Themen und Aufgaben werden angezeigt, wo sie am meisten benötigt werden.

• Verwaltung von Anmerkungen und Anfügen von Dateien an laufende, geplante und abgeschlossene Service-Vorgänge.

• Erstellung der wöchentlichen Arbeitsauftragsplanung für Servicetechniker.

• Änderungen bei Arbeiten direkt in der App kommunizieren und verwalten.

Mit neuer Optik und schlankeren Funktionen hilft VisionLink Ihnen, mehr als je zuvor aus Ihren Maschinendaten herauszuholen, damit Sie in weniger Zeit mehr erledigen können.



Geeignet Für Gemischte Flotten

Mit VisionLink haben Sie die Kontrolle über Ihre gesamte Flotte aus Cat-Maschinen und Maschinen anderer Hersteller. Ob connected oder nicht, ob gekauft, gemietet oder geleast. Unterteilt nach Maschinengruppen, Baustelle oder Projekt geben Sie selbst vor, was Sie angezeigt bekommen möchten. Ob einzelne Maschinen oder Ihre gesamte Flotte – Sie können alles überwachen und analysieren und haben Ihre Flotte im Griff.

Darüber hinaus stehen Ihnen neue Filteroptionen für Maschinen, Listen, Zeiträume und mehr zur Verfügung.

Ob Anfänger oder Experte – Wissen durch VisionLink macht einfach stark.

v.



v.

Einfache Kommunikation Und Zusammenarbeit

Durch die Möglichkeit, Daten und Ergebnisse im gesamten Unternehmen weiterzuleiten, verringert VisionLink die Menge an E-Mails und hilft, doppelte Arbeit zu vermeiden.

• Die „Überprüfung fällig“-Funktion rückt wichtige Informationen und Erkenntnisse in den Mittelpunkt. Sie überprüfen Aufgaben zügig und weisen diese zu, beenden abgeschlossene Aufgaben und überwachen den Fortschritt von Aufgaben, die an andere übertragen wurden.

• Verwaltung von Anmerkungen und Anfügen von Dateien an laufende, geplante und abgeschlossene Service-Vorgänge.

• Benachrichtigungen in der App können an den Nutzer und die Prioritäten im Unternehmen angepasst werden.

Ohne Nutzer-Lizenz teilen Sie Daten und Ergebnisse innerhalb des Tools mit beliebig vielen Personen.



Problembereiche Erkennen Und Massnahmen Ergreifen

VisionLink zeigt Maschinen im gesamten Unternehmen an und gibt Warnungen aus, die Ihnen helfen, ineffiziente Vorgänge zu eliminieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Produktion zu suchen.

• Erkennen von Maschinen mit zu hoher oder zu niedriger Auslastung durch verbesserte KPIs und Zielwerte.

• Verringern von Leerlaufzeiten durch Excessive Idle Threshold*-Management und Berichte.

* Schwelle für übermäßige Leerlaufzeit

• Probleme auf einen Blick erkennen durch verbesserte Grafiken für Maschinen und Zeitreihen.

• Verbesserte Analysen, um notwendige Wartungsarbeiten genauer vorherzusagen und Zeitpläne anzupassen, um lästige Ausfallzeiten zu vermeiden.

VisionLink liefert Ihnen die notwendigen Informationen zur richtigen Zeit. Ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Sie besser Bescheid wissen, was los ist, schneller reagieren können und Ihre Baustelle in Bewegung halten.

 

v.



v.

Greifen Sie Auf Ihre Daten Zu. Jederzeit Und Überall.

Bleiben Sie in Verbindung. Auch unterwegs. VisionLink sorgt dafür, dass Sie überall mit Ihrem Laptop oder Mobilgerät Zugriff auf Ihre Daten und Flotten-Informationen haben – bei voller Funktionalität.

Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach einer Vorführung der Neuigkeiten in VisionLink. Sehen Sie selbst, warum es sich auszahlt, die Macht des Wissens in der Hand zu haben.




Alles Auf Der Baustelle Miteinander Verbinden

 

Unabhängig von den Maschinen auf Ihren Baustellen kann VisionLink Ihnen helfen, diese effektiver zu überwachen und alles im Griff zu behalten. Sie können Ihre und andere gekaufte, gemietete oder geleaste Maschinen sämtlicher Hersteller mit Original- oder nachgerüsteter Telematik-Hardware verbinden.
 

Bell

Genie

Bomag

Hitachi

JCB

CNH

Hyundai

Bobcat

John Deere

Liebherr

Senquip

Vermeer

Doosan

Kobelco

Multiquip

Tadano

Volvo

Wirtgen

Hydrema

Komatsu

Roadtec

Takeuchi

Weiler

FleetWatcher

Machine Max 

TrackUnit

Weiler Watch

GlobalStar

PowerFleet

Trimble Geo Manager

LHP

SolarTrack

Verizon

ZTR




Möchten Sie mehr erfahren?

Ihr Cat-Händler zeigt Ihnen gerne, wie VisionLink Ihnen helfen kann, mehr zu wissen und mehr zu tun.
 

Artikel