必备工具:
利用有效的现金流模板发展业务

改善信用评分的技巧
改善信用评分的技巧

必备工具:
利用有效的现金流模板发展业务

增大以所需条款获得自己所需设备融资的可能性。

您的信用评分与您的专业知识、管理技能或按时且按预算完成工作的记录没有关联。然而,作为企业主,您的信用评分是金融机构用于评估您贷款申请的关键因素。您的信用评分可以让您轻松获得 重型设备融资贷款或者造成难以克服的困难。如果您的信用评分并非为最佳状态,则可以寻求一些改进建议。

您应该坚持阅读有助于确保信用评分尽可能高并且准确的特定指南,同时要了解长期维持和改进评分的技巧。
 

信用评分是什么?

信用评分是帮助确定您个人信誉度的一个数字,这会显著影响贷方是否会延长对您的优惠以及相关协议的期限。信用评分由多个组织使用各种指标得出,并且这些信用机构通常使用不同的度量方式来确定您的信用评分。不过评分通常直接表示为 介于 300 和 850 之间的三位数值(见Investopedia解释)。低于 640 的数值通常被视为对贷方有较大风险。换句话讲,贷方更有可能提供吸引力较低的条款来帮助他们缓解这种情况的借方带来的风险。而介于中间值和较高值(700)之间则意味着借方信用风险较低。这类可带来诸如更低利率等好处。信用评分具有流动性,会根据个人采取的行动而变化。
 

有助于信用评分的五大方面:

有助于信用评分的五大方面:可用信用的额度或百分比准时还款的历史记录现有信用记录的时长所用的不同类型的信用历史信贷申请出于这种考虑,您该如何应对自己的信用评分并着力于改进它?申请和审查您的报告您可以行使自己的权利向三大信用报告机构提出年度免费报告申请,这是审查您当前信用情况并根据需要开始改进流程的最佳方式。可经由 年度信用报告网站提出申请来访问 Equifax、Experian 和TransUnion报告。务必要求提供全部三种报告。每种报告可能包含影响您信用评分的不同数据。获取到所有这些报告的纸质版或电子版后,您便可以开始仔细审查其中包含的所有详细信息。请勿直接跳转到有关账单缴付、信用使用情况 以及相似事项的信息。首先应当确保您的个人数据(从地址到您的社会保险号以及有效银行账户和信用账户的列表)准确无误。不正确的信息可能导致信用报告出现问题。

而后,您应该审查特定信用信息并检查是否存在问题,例如您认为已经全额支付实则未支付的债务,或者您确定自己已经准时付款却收到账了单延迟付款的报告。如果您发现任何问题或错误,可创建包含所有具体信息的列表。然后,以书面信函联系发布报告的信用机构以及提供信息的组织。根据《公平信用报告法案》,这些相关方应负责修正您报告中的不准确信息。您需要遵照特定的步骤来实现从报告中删除不正确信息的最佳机会。联邦贸易委员会就信用机构与公司之间 解决纠纷提供了详细指示,包括可供自定义并且发送给双方的示例信函。时间流逝的价值确保准确的负面消息从信用报告上消失的最佳方式是等待足够长的通过时间。一般而言,负面详情会在您的报告上停留 7 年,而破产信息会保留 10 年。正常而言,负面信息最终会消掉。但也有一些例外情况,例如,民事和刑事法庭案件审理时、申请高新职位、申请超高信用额度和人寿保险额度时,会调查所有的负面信息。
 

如何提升信用评分

您可采取特定措施来提升信用评分并获得更高数值带来的好处。CNN Money 表示, 最容易着手之处是账单付款。始终准时支付账单,永远不要让账单搁置 30 天或更长时间。出于疏忽而让账户超出 30 天还款期限是信用评分产生负面报告的常见触发因素。您有多种方法确保迅速结算账单:通过设置活期存款账户或信用卡自动付款,或者每个月按计划时间仔细检查每张账单的状态。要留意的另一方面是您申请新信用额度的频率。采用保守的方式来 办理新的信用卡以及采取相似行动。Experian 指出,仅仅为了增加 总体可用信用额度(以及您的信用评分)而开卡的价值非常小,因为这通常不会有多大影响。

相似地,您应当避免注销现有未使用的卡。如果您当前有不能立即付清的债务,注销这些卡并降低您的可用信用会对您的评分造成不利影响。另外,让信用卡长期保持有效状态会对您的评分产生积极作用。另一个需要考虑的方面是债务管理。CNN Money 指出,让单个账户和所有账户的信用利用率保持在 30% 以下是关键的高评分因素。不要过于依赖某一张卡。您还应当制定强有力的计划以随时间推移减少债务,因为零利用率对您的评分最有利。提升您的信用评分需要时间,但如果您按照所述步骤解决易于修正的错误,您会发现信用会逐月得到改善。信用评分高会给您带来大量优势,例如租赁房屋更加容易、重型设备贷款或租赁的条款更具吸引力等等。若想详细了解如何获得企业取得成功所需的设备,请马上联系 Cat 融资。

商业洞察

助力贵企业取得成功所需的信息