是否到了应该修改租赁协议的时间?

是否到了应该修改租赁协议的时间?
是否到了应该修改租赁协议的时间?

您如何确定应该在什么时候修订设备租赁协议?

每隔 12 个月进行回顾和审查,确定设备对您当前业务模型的适用情况,以及它是否能帮助您实现下个增长目标。

在不断变化的世界中,贵公司需要及时跟进,否则会面临被竞争对手超越的风险。

由于经营所处的环境不断在变化,最好是定期审查自己的 融资方案,从而确定是否到了应该修订任何现有租赁或其他金融合同的时间。

根据ELFA2016年设备融资活动调查可知,设备融资 在 2015 年期间增长了 12.4%。

在该领域中,建筑业占所有融资设备的 12%,而农业占 9%。

 专属融资机构占资金来源的 30%,是该类别第二大资金来源,在该领域的同比增长率达到了 3.3%。

此外,新的业务量增长在所有细分市场涌现。

由于增长如此之多,这意味着您的公司应当能够在必要时作出改变。

用一点时间来审查自己的租赁可能会为您的公司节省资金,让运营灵活应对不断变化的商业周期。

 

我可以修订设备租赁中的哪些内容?

通过专属融资公司进行的设备租赁通常设计了对您有益的内在灵活性。

您可购买一件可带来不同最终结果的设备,如同“选择您自己的冒险”故事一样。

例如,尽管您可签署基于 60 个月 融资租赁的购买协议,但您并不会始终受到这一决定的约束。

随着业务的发展和对市场的适应,您可能会发现自己的需求已经发生了改变。

在 36 个月之后,您可从多个方案中进行选择,包括:

完全买下设备将设备返还出租人继续当前租赁这种灵活性使您不会被可能不再适合您业务的条款所拖累。

毕竟在 60 个月、36 个月甚至是 12 个月的时间里,可能会发生很多事情。

租赁选择灵活性的另一个示例是:早期购买选择权支持您轻松修订当前协议。

此选择权允许贵公司完全买下设备并提前终止租赁。

其他 经营性租赁方案包括:

通过设置更高的期末购买金额降低月付款额在预先确定的日期之前退还租赁的设备通过更高的期末购买金额提供较低月付款额的 TRAC 租赁拥有各种选择既能确保业务不会陷入困境,又能赋予您选择最佳方案的自由。请与当地代理商讨论您的选择,更好地了解您当前租赁协议的灵活性。
 

我如何确定何时修订自己的租赁?

很遗憾,对于何时考虑修订您当前的租赁安排没有普遍适用的答案。

不过,您可以遵循几个信号来帮助自己确定最佳时机。

审查租赁协议的信号之一:获得的新设备达到每个周年之际。

每隔 12 个月进行回顾和审查,确定设备对您当前业务模型的适用情况,以及它是否能帮助您实现下个增长目标。

您可能会发现修订当前的安排更为有利,具体方式可以是从长期租赁改变为完全买下设备,反之亦可。

提醒修订时机的另一信号是跟进您公司中的重大变化。

转向新的领域、达成预先确定的业务目标或管理层改组、快速扩张或运营变革:这些都是审查当前责任和租赁的最佳时机,以便您了解可以在哪里做出反映新现实的变化。

Cat 融资为您提供丰富的设备租赁选项,以最适合您公司的利率,提供您发展业务所需的灵活性。

马上了解我们的租赁选项并 索取报价。

商业洞察

助力贵企业取得成功所需的信息