有效使用现金与 信贷购买设备

企业获取重型机械和设备的最佳方式指南

人民币
人民币

有效利用现金与信贷购买设备

一些建筑业专业人士可能认为,现金和信贷为同一目的提供了不同手段 :为公司购买设备、机器和其他资产以及应对额外费用需求。

企业主必须了解这两种金融资产的相同点和不同点以及每种金融资产的潜在利弊。在做出重大购买决定时(例如购买新的重型设备),这些知识尤其重要。

我们来看一看现金和信贷的对比情况:

使用现金购买重型设备和机器使用现金储备购买设备和机器的直接好处是交易非常简单。您的企业向设备代理商付款后,您就会收到设备。您的组织无需进行租赁或贷款,并且完全拥有新购买的设备。

不过,现金有一些必须注意的限制条件。

现金是一种比信贷更有限的资源。即便是高收入、高利润的健康企业也容易偶尔遇到可用现金有限的情况。只使用现金的公司购买所需大型资产的能力有限,而这类资产有时极为重要。

仅使用现金可能会与积极规划未来购买发生冲突。规划未来购买是避免延误和无法使用设备的一个主要方法,如果出现这些不利情况则可能中断业运营,对收入的稳定性和收入额产生负面影响。完全依赖现金也使得利用潜在扩张变得更加困难。如果实现运营增长需要更多设备才能获得成功,缺乏可用现金意味着响应时间变慢,并且可能会完全错失良机。

这种完全使用现金的方式也意味着出于同种原因避免了信贷,而且只依靠现有资源,能够让人更加安心(尽管前面提到了一些担忧)。

虽然这种态度是可以理解的,但完全依赖现金没有充分考虑到以负责任和有组织的方式使用信贷的许多积极因素和极少数负面因素。

为什么信贷成为重大购买的优选?信贷通要涉及更多的要求。

与企业有可使用的必要现金相比,申请信用额度需要更长的时间。

公司还需要在分享财务报表和获得批准方面花费精力。

信贷还涉及利息支付,并且通常还包括首付。

对希望进行大额购买的组织而言,使用信贷涉及的这些额外条件不会让信贷自动成为合适的选择。

但是,信贷也有许多优点。对于拥有稳固财务状况的公司而言,为大额购买申请信贷比较容易。

在与 专属融资公司合作时,信贷的优势更为明显。

企业可以与熟悉其行业的供应商合作,并合作选择满足业务独特需求的条款和条件。

由于在获取设备融资方面涉及许多变数,专属融资公司常常可以为寻求信贷的企业提供最合适的条款。

通过补充现金扩大购买力,使用信贷也为组织创造了更大的灵活性。

许多公司喜欢将现金的使用限制在特定的经营领域,如工资、租金和类似方面。

信用额度既能满足企业在关键运营方面的财务需求,又支持其利用信贷进行重大购买并创造或维持新购买的能力。

与此同时,现金可用于支付信用额度相关的每月款项,将支付利息保持在最低水平。

拥有固定或循环信贷可以提高企业的整体灵活度,帮助抓住增长机会并积极优化机器和设备。

如需了解主要设备采购选择的更多信息,请访问  Cat 融资。

商业洞察

助力贵企业取得成功所需的信息