新款 Cat® 836 垃圾填埋压实机
新款 Cat® 836 垃圾填埋压实机

新款 Cat® 836 垃圾填埋压实机采用经过升级的重负荷结构以及标准技术,其可靠性和性能得以提高

 

全球发布:2023 年 5 月
发布编号:163PR23

新款 Cat® 836 垃圾填埋压实机凝聚了 Caterpillar 数十年的丰富经验,在严苛的作业环境中可以提供杰出的机器性能和可靠性。新款垃圾填埋压实机的轮轴和变速箱经过工程设计升级,有助于提高重负荷主结构的耐用性,从而能够实现多个生命周期。凭借多种新标准技术,操作员达到压实目标所需的作业趟数更少,节省燃油,从而提高机器效率。

Cat 变矩器配有锁止离合器,避免了变矩器损耗,同时降低了系统热量,并能将更多动力传递到地面,以提高牵引力。借助高级生产率电子控制系统(APECS,Advanced Productivity Electronic Control System)变速箱控制装置,经由换档点传输动力,有助于压实机在斜坡上提供更强的动力并节省燃油。

为 836 提供动力的 Cat C18 发动机具有两种配置选项,使压实机能够满足世界各地的排放法规要求。经过改进的散热器进气门密封性和残留物压力罩外壳有助于减少发动机室的清理需求。数据经过收集,有助于改进保养计划,提醒关键人员发动机空气滤清器的剩余使用寿命。

先进压实技术

Cat Compact 技术融合了先进的压实度测量、驾驶室内制导和报告功能,助力快速一致地实现压实目标,并减少作业趟数,节省燃油。该系统包括安装在 836 顶部的全球导航卫星系统(GNSS,Global Navigation Satellite System)接收器以及驾驶室内的测绘显示屏。

带有作业趟数测绘功能的标准 Cat Compact 可提供高度精准的作业趟数计数,便于操作员在 10 in(254 mm)显示屏上监控作业覆盖区域和作业趟数。选装的 Compact 高程测绘将作业趟数计数和高程坡度监控相结合,以规划、控制压实层厚度,实现更优的压实密度。

标准 Cat Link 技术通过 VisionLink® 实现远程可视化,可提供机器位置、作业时间、油耗、怠速时间、事件和诊断代码信息,从而改善设备机群管理。通过具有用户友好界面的 3G 触摸屏,操作员能够查看重要信息管理系统(VIMS™,Vital Information Management System)数据,了解机器运行状况,从而优化机器的正常运行时间。

坚固可靠,保养便利

新款 Cat 836 采用直径更大的轴和 Cat 锁止式差速器,延长了驱动系统的使用寿命,提高了方向换档速度,并增加了在废料流中的牵引力。终传动齿轮组经过升级降低了应力,延长了齿轮的点蚀寿命。新的风扇电机护罩有助于防止包缠,同时新型 5 in(127 mm)高效燃油滤清器可为发动机提供更清洁的燃油。

新款压实机经过精心设计,大多数主要部件都可以从地面或机器平台上接触到,便于维修和检查,并注重安全性。使用冷却液、变速箱和液压油目测表进行快速肉眼检查并最大限度地减少油液污染。轮轴周围防护能力增加,降低了部件损坏的风险。利用 VIMS 数据,操作员和技术人员可以在故障发生前解决机器问题。

性能高效

836 的操作员环境得到了改善,车窗玻璃位置设计地更低,前方铲刀和车轮视野更佳。其标准后视摄像头增加了机器后部的视野,有助于提高操作安全性。加压调温型驾驶室旨在提高操作员的舒适度,并且内部噪声级别低至 72 dBA。Cat STIC™(转向和变速箱集成控制,Steering and Transmission Integrated Control)将转向、档位选择和其他功能整合到一个操纵杆中,最大限度地提供响应能力和控制能力,减少了操作员的疲劳感,提高了性能。   

新款 836 提供五种车轮和轮齿配置,专为 Cat 垃圾填埋压实机设计,可优化压实效果。桨形轮齿设计更轻,能够以更少的油耗提供高性能和牵引力,而传统的十字轮齿设计则能增加在边坡上的稳定性。组合轮齿车轮结合了桨形和十字轮齿,可实现性能和燃油经济性与边坡稳定性之间的绝妙平衡。Caterpillar 独有的菱形轮齿车轮具有市面上较长的轮齿寿命,并且切碎机轮齿设计在压实湿/软废料方面表现出色。

新款 Cat 836 垃圾填埋压实机计划于 2023 年 8 月上市。5 月 2-4 日,新奥尔良 WasteExpo 2023 展会的与会人员将抢先一睹新款压实机的风采,该机器将在 1519 号 Caterpillar 展位展出。更多关于 Cat 836 的详细信息,请联系 Cat 代理商或访问 www.cat.com 获取。 

 

836 产品技术规格

 

发动机

Cat® C18

净功率 – T3/Stage IIIA,hp(kW)

502(374)

总功率,T3/Stage IIIA hp(kW)

562(419)

净功率 – T4F/Stage V,hp(kW)

502(374)

总功率,T4F/Stage V,hp(kW)

562(419)

重量,T3/Stage IIIA,lb(kg)

123321(55939)

重量 – T4F/Stage V,lb(kg)

124063(56275)

最大速度 f/r,mph(km/h)

7.8(12.6)/8.2(13.2)

标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处测得的功率。

 

 

下载新闻稿和图片

立即下载

 

 

/

Cat 836 垃圾填埋压实机

查看全尺寸图像
/

Cat 836 垃圾填埋压实机

查看全尺寸图像
/

Cat 836 垃圾填埋压实机

查看全尺寸图像
/

Cat 836 垃圾填埋压实机

查看全尺寸图像
/

Cat 836 垃圾填埋压实机

查看全尺寸图像
/

Cat® 836 垃圾填埋压实机采用重负荷主结构设计,能够实现多个生命周期,配备 Cat C18 发动机、单操纵杆转向、加压驾驶室和车轮/轮齿选件,可延长使用寿命。采用的 Cat Compact 技术可提供精确的压实数值和 3D 测绘,进一步提高了压实性能和一致性。

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

# # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与独立代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与 Cat 代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、VisionLink、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2023 Caterpillar 保留所有权利

 

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Kate Kenny:Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo