全新 Cat® R2900 XE 柴油电动井下铲运机
全新 Cat® R2900 XE 柴油电动井下铲运机

全新 Cat® R2900 XE 柴油电动井下铲运机装载速度更快、更高效、功能更强大

高效电力驱动系统有助于减少油耗和温室气体排放以及降低总拥有成本。

 

全球发布:2023 年 5 月
发布编号:123PR23

全新 Cat® R2900 XE LHD 是 Caterpillar 推出的首款柴油电动井下铲运机(LHD),满足了井下采矿行业对更大有效负载、更快装载速度和减少排放的需求。这款全新 LHD 基于 Caterpillar 备受欢迎的井下铲运机平台而打造,采用经过优化的提升臂和部件几何结构以及负载感应液压系统,与 Cat R2900G 相比,挖掘力提高了 35%。

R2900 XE 在恶劣条件下工作速度更快,加速效率比 R2900G 提高 52%,机器响应能力更出色。0-24 km/h(0-14.9 mph)加速只需 6.4 秒,斜坡行驶速度提升了 7%。变量活塞泵能够实现更高流速,缩短液压油缸循环时间,提供强大的提升力。全新 LHD 机型的有效负载更高,达到 18.5 公吨(20.4 短吨),可缩短装载时间,与 Cat AD63 卡车搭配实现 3-4 斗满载匹配,大大提高了效率。这些功能相结合,使得 R2900 XE 的生产率提高了 20%。

铲运机铲斗经过重新设计,提供四种尺寸,容量为 7.4-9.8 m3(9.7-12 yd3),可满足各种装载、运输和倾倒作业条件下的材料密度需求。全系列 Cat 铲斗护齿(GET,Ground Engaging Tool)包括模块化焊接式、螺栓固定式半箭头和 Durilock™ 机械安装式护罩,在生产率和铲斗使用寿命之间实现了出色的平衡。各种焊接或机械安装式尾罩、耐磨板和杆可供选择,为铲斗提供更多保护。

Cat C15 发动机可靠耐用,提供多种减排和后处理选件,包括欧盟 Stage V/美国 EPA Tier 4 Final 配置和柴油颗粒滤清器。功率高达 335 kW(449 hp),符合作业需求,与 R2900G 相比,该机器的燃油效率提高了 31% 以上。发动机转速较低,可减少油耗和热耗、降低噪音和废气排放以及减轻振动,同时提高动力和生产率。

高效电动装置
全新 R2900 XE LHD 凝结了数十年的经验,采用久经考验的开关式磁阻电力驱动系统。它由 Caterpillar 设计、集成、验证并提供支持,其无级变速控制功能可提高动力并缩短循环时间。由于没有传动系或动力传动系冲击载荷,转向更平滑;采用虚拟档位,提高了机器的可控性。自动缓速控制可在斜坡上保持行驶速度。驱动系统可防止空档滑行,再结合防回滚功能,进一步提高了操作安全性。

采用新的轴设计可增大部件尺寸,配合四齿轮行星式终传动总成,提供了更大的强度和更长的使用寿命。轮轴承更大、制动器尺寸增加,进一步延长了终传动的使用寿命。法兰固定式轮辋可以更安全地更换轮胎和轮辋。差速器和终传动专为承受高扭矩和冲击负荷而打造,能够提供数倍扭矩,从而降低动力传动系应力。牵引力控制系统可在恶劣路面状况下减少轮胎打滑,从而提高生产率、延长轮胎寿命并降低耗材成本。

舒适高效
新一代操作员环境基于成功的 R1700 平台而打造,并融合了生产率、安全性和舒适性方面的最新改进。驾驶室采用封闭式设计,通过空调提供新鲜、加压的调温空气循环,以提高操作员的舒适性并减轻疲劳。ROPS/FOPS 结构以弹性方式安装在机架上,可使操作员免受振动影响,驾驶更舒适。驾驶室设计包含两个紧急出口,同时提供后视摄像头和前后向侧视摄像头,机器周围视野更佳,从而提高操作员和其他工作人员的安全性。

标配的 STIC™ 转向和变速箱集成控制装置将方向选择、虚拟档位及转向操作整合到一个操纵杆中,最大限度地提高机器响应能力和操控性。省力型电动液压操纵手柄控制装置能够实现同时升降和倾斜功能,可优化操作效率。双踏板设计,间距和位置均已改进,可实现更有效的脚踏控制。

在崎岖地形下操作时,选装的行驶控制装置可缩短循环时间和提高负载能力。通过在预设速度下接合/分离行驶控制系统,该系统会自动缓冲铲斗挖掘力并稳定机器,从而减少前后平斜移动。它在提升回路中集成了一个氮/油蓄能器系统,用作减震器。

可扩展的技术解决方案
全新 R2900 XE 出厂时便配备了 Cat MineStar™ 信息化系统解决方案,这是业界最全面的技术产品套件。从机器运行状况监测到全自动执行运输和卸载循环,这些不同级别的技术都可以定制,以满足各个矿场的独特需求。通过标配 Product Link™ Elite,铲运机能够收集设备运行状况和工况监控信息并将其传输到本地或云托管的应用程序中,进而提高了机器连接性。

提供多种 MineStar 技术供矿场选择,包括:

  • Command for Underground 井下自动化系统 – 实现 LHD 机器的远程操作,具备从简单的视距远程控制到全自主操作的能力,使操作员能够转移到安全、舒适的位置,以提高生产率、效率和安全性。
  • 用于井下作业的 Detect – 使用对等接近检测系统,让您在黑暗中“看得见”,从而减少人机意外接触的风险。
  • 用于井下作业的 Fleet – 可以让您实时获取循环时间、有效负载、铲运机位置和其他关键操作参数等准确的信息,并自动跟踪和记录价值链上下游的数据。
  • Health – 收集和传输设备运行状况数据,从而实现主动维护服务和预测性设备分析。

新的自动挖掘技术通过自动执行挖掘循环的关键环节来优化装载。当与 Command for Underground 井下自动化系统相结合时,自动挖掘功能让机器完全实现自动化,实现高速自动驱动行驶和全循环自主操作。Cat 有效负载管理(CPM,Cat Payload Management)包括一个车载有效负载称重秤,具有物料管理、循环计数、时间记录以及无线生产详细报告功能。R2900 XE 全面集成了可选的胎压监测,使操作员能够即时确定轮胎充气是否正常。

专为方便维修、长途运输而设计
借助更可靠的结构、更持久耐用的动力传动系、使用寿命更长的部件、更方便的保养以及更长的维修间隔,全新 R2900 XE 保养时间缩短,有助于降低每吨作业成本。与传统的机械驱动系统相比,该机器的电动装置减少了活动零件的数量。换油周期延长,再配合电动传动系,减少了机油的使用量。在地面上即可看到目测表,简化了液位检查,所有滤清器均垂直放置,易于维修,且不会使油液溢出。电气接头经过密封,可防止灰尘和湿气进入,而且线束带有防护层。

机器设计为无需使用铸件且重量减轻,延长了机架的使用寿命并增加了强度,且性能毫不逊色。机架、动力传动系、发动机和部件专为翻新而打造,因此您能够使用全新、再制造或翻新的零部件,使矿场可享受媲美新品件的性能以及多个生命周期,进而降低运营成本。

有关全新 Cat R2900 XE 井下 LHD 的更多详细信息,请联系 Cat 代理商或访问 https://www.cat.com/R2900XE

 



下载新闻稿和图片

立即下载

 

 

/

新一代操作员环境基于成功的 R1700 平台而打造,并融合了生产率、安全性和舒适性方面的最新改进。驾驶室采用封闭式设计,通过空调提供新鲜、加压的调温空气循环,以提高操作员的舒适性并减轻疲劳。

查看全尺寸图像
/

这款全新 LHD 基于 Caterpillar 备受欢迎的井下铲运机平台而打造,采用经过优化的提升臂和部件几何结构以及负载感应液压系统,与 Cat R2900G 相比,挖掘力提高了 35%。

查看全尺寸图像
/

铲运机铲斗经过重新设计,提供四种尺寸,容量为 7.4-9.8 m3(9.7-12 yd3),可满足各种装载、运输和倾倒作业条件下的材料密度需求。

查看全尺寸图像
/

全新 Cat R2900 XE LHD 是 Caterpillar 推出的首款柴油电动井下铲运机(LHD),满足了井下采矿行业对更大有效负载、更快装载速度和减少排放的需求。

查看全尺寸图像

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

# # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与独立代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与 Cat 代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、VisionLink、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2023 Caterpillar 保留所有权利

 

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Kate Kenny:Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo