独有的新型 Cat® 履带磨损传感器可提供远程、无接触式磨损监测,并在关键磨损百分比处发出警报

 

全球发布:2024 年 7 月
发布编号:169PR24

 

  • 远程监控底盘系统履带磨损情况,扩大设备机群覆盖范围
  • 磨损间隔达到 40%、70% 和 100% 时发出警报,便于制定保养计划
  • 耐用的防水设计,电池寿命长

 

凭借 120 年的底盘系统经验,Caterpillar 不断创新,帮助客户从投资中获得尽可能高的收益。专用于 Cat® 机器和底盘系统的 Cat 履带磨损传感器(CTWS)可远程监控底盘系统磨损情况,从而更好地预测磨损程度、制定保养计划并延长机器的正常运行时间。

新型 CTWS 在 Cat 磨损管理系统内进行监控,通过无线方式将重要的履带连杆磨损信息从机器传送到代理商处进行监控。定时警报间隔 – 40% 磨损警报表示衬套可能转动,70% 磨损警报表示需要测量和订购更换零件,100% 磨损警报表示需要更换 – 这就改进了检查计划,简化了更换零件的订购。实时履带磨损状态可实现无接触式履带连杆测量,通过自动检查提高设备机群覆盖率,在偏远地区运行时提供履带磨损信息,并通过帮助优化人工检查来确定服务访问的优先时间。

经过现场测试,在整个预期履带寿命期间的可靠性已得到验证,目前已有 2000 多台 Cat 机器采用了创新的传感器技术。小型电子传感器安装在履带连杆的定制口袋中,以提供保护。每个连杆组件都有一个智能连杆,因此机器上配两个传感器,每侧一个。CTWS 可承受高频冲击负荷,并满足传感器功能和环境测试要求。根据工作条件,传感器电池寿命可长达七(7)年。

磨损传感器是新款 Cat D5、D6 和 D8 推土机以及 953 和 963 履带式装载机的标配,并计划在未来扩展到推土机系列中的其他型号。它可以加装在符合要求的推土机底盘系统上。

有关新型 Cat 履带磨损传感器的更多信息,请联系 Cat 代理商或访问网站:www.cat.com

 

下载新闻稿和图片 

立即下载

 

 

/
/

底盘系统和 CTWS

查看全尺寸图像
/

机器上的 CTWS 连杆

查看全尺寸图像
/

在这篇详细的评论中了解革命性的 Cat® 履带磨损传感器(CTWS),看看它们如何改变您的设备机群管理和维护。CTWS 专为 Cat 机器设计,可实时监控底盘系统磨损情况,从而提高可靠性。这种创新型传感器可在关键磨损点自动发出警报,确保优化性能并显著减少停机时间。

 

 

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

 

# # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与独立代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与 Cat 代理商确认产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、VisionLink、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Caterpillar Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

© 2024 Caterpillar 保留所有权利

 

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Kate Kenny:Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东
Amy Doughty:Amy.Doughty@cat.com