Cat® PM300 冷铣刨机系列
Cat® PM300 冷铣刨机系列

Caterpillar 宣布对 Cat® PM300 冷铣刨机系列进行更新

 

全球发布:2024 年 3 月
发布编号:104PR24

 

  • 最新型发动机提高了峰值扭矩和总功率
  • 设计升级,改善操作员的工作环境
  • 输送机密封的重新设计可容纳更多材料并减少堆积

 

如今的 Cat® PM310、PM312 和 PM313 冷铣刨机采用了多项设计增强功能,有助于提高机器性能、操作舒适性和铣刨能力。PM300 系列适用于需要具备高生产能力的紧凑型高机动性机器的中小规模应用。

最新的 PM300 型号集成了 Cat C9.3B 发动机,根据标准性能测试,总功率和可用扭矩都有所提高。

Cat C9.3B 的总功率为 256 kW(343 hp),其可用配置符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准或巴西 MAR-1 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA)。

Cat C9.3B 发动机降低了复杂性,改进了电子、燃油和空气系统。发动机机油滤清器更容易检修,简化了保养工作,而多件筒式发动机滤清器则减少了浪费,降低了更换成本。

性能和舒适性升级

最新的 PM300 系列设计包括重新设计主传送带和装载传送带之间的过渡泛水板,从而提高了物料的密闭性,减少了前机架上的堆积物。通过增强右侧板、腔室到传送带密封以及装载输送带密封的功能,可进一步密闭物料。位于驱动电机前方的前履带挡板可提供额外保护,防止碎屑冲击和堆积,从而延长使用寿命。

由于左侧摄像头增加了可调屏幕引导线功能,操作员现在可以从机器的任意一侧跟踪铲刃。地面人员现在也可以从后方地面控制障碍物跨越能力,以提高铣刨效率。

PM310、PM312 和 PM313 配有宽范围 LED 工作灯和 LED 道路灯,可提高铣刨和工地运输过程中的安全性和能见度。排气挡板在不使用时可以收起,将废气导离建筑物和地面人员,改善工作环境。选装除尘导管经过重新设计,以进一步提高密封性和吸力。

有关 Cat PM310、PM312 和 PM313 冷铣刨机最新更新的更多信息,请联系 Cat 代理商或访问 www.cat.com

 

下载新闻稿和图片 

立即下载

 

 

/

Cat PM310 冷铣刨机

查看全尺寸图像
/

Cat PM312 冷铣刨机

查看全尺寸图像
/

Cat PM312 冷铣刨机

查看全尺寸图像
/

Cat PM312 冷铣刨机

查看全尺寸图像
/

Cat PM313 冷铣刨机

查看全尺寸图像

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

 

# # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与独立代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与 Cat 代理商确认产品的供应情况和技术规格。


CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、VisionLink、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

© 2024 Caterpillar。保留所有权利 

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Kate Kenny:Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com