Cat(卡特)智能
Cat(卡特)智能

远程资产监控解决方案

将设备、技术和服务相结合,助您取得成功。

/

CAT® 智能 – 提升价值,减轻压力。

/

了解 Cat® 智能远程资产监控和 Cat RAM 移动应用如何协同工作,让您安心无忧,并支持您随时随地监控您的电力系统。

连接设备的步骤:

1. 将硬件安装到位。
2. 选择订阅。
3. 整合数据。

查看订阅
Cat 智能订阅
Cat 智能订阅

CAT 智能案例研究

了解 Cat® 智能如何帮助其他电力客户。
 

查看案例
CAT 智能案例研究
CAT 智能案例研究

了解您的运营和业务需求

随着您的业务变得越来越复杂,控制成本的需求也越来越高,您将不断面临提高工作效率的压力。您能否远程监控操作对于提高效率和更智能地工作至关重要。Cat 智能可帮助您监控、管理和改善运营,从而使您可以更好地进行现场控制。

监控生产并管理效率。
  • 跟踪所有建议的维护和服务,并节省不必要的现场考察人工成本。
  • 远程监控使用情况以发现培训机会。
  • 不再需要第三方监控。
  • 通过以峰值性能运行来正确使用您的投资。
削减成本
/
Cat 智能帮助您削减成本的 6 种方法

使用设备产生的数据有助于设备保持最佳状态,并避免计划外停机,从而为您创造更多财富。降低生命周期成本可以提高您的竞争力,增加您的优势,即使在最具挑战性的市场条件下也不例外。通过以下六种方法可以充分利用您的数据,帮助您管理资产,降低运营成本。

 

1. 预防性维护

利用电子数据、警报和记录来安排并完成所有建议的维护和服务。

2. 维持峰值设备性能

使用警报来预防可能降低燃油效率的问题。以峰值性能运行可正确使用您的投资,从而对您的最终收益产生积极影响。

3. 场外支持

将诊断信息发送给场外专家,有助于消除系统整个生命周期中技术人员不必要的现场考察,从而降低人工成本。

4. 故障前维修

使用设备数据和电子警报及早发现小问题。快速安排维修,以避免出现故障,并将修理成本控制在较低的水平。计划外停机可对您的盈利能力和可持续性产生巨大影响。

5. 监控操作员培训

操作实践会极大地影响性能和部件磨损。远程监控您的日常使用情况以发现培训机会。

6. 记录保存

自动收集有关设备历史记录、部件使用寿命和运营成本的数据。良好的记录可帮助您确定高成本或存在问题的领域,并控制支出。

延长机器正常运行时间,降低运营成本。
  • 确保机组正确负载且在线,以满足您的电力需求。
  • 监控运行时间和消耗的燃油,以确保整个设备机群的使用情况保持一致。
  • 尽早发现问题并迅速安排维修。
  • 确定效率低下的维护实践及潜在的技术人员发展需求。
提升性能
/
使用 CAT 智能帮助您提升性能的 6 种方法

电力是您业务的命脉。使用设备数据来管理您的设备机群将有助于确保较高的系统性能,以及更高效、更可靠的电力生产。

 

1. 监控发电机组负载

使用设备数据确保单台机组正确负载,并确保在线机组的数量最优,以满足您的电力需求。

2. 正确的设备机群使用

监控运行时间和燃油消耗,以确保整个设备机群的使用情况保持一致,并管理维护和大修间隔。

3. 掌握全局

将所有设备机群数据集中在一个地方。全面了解设备机群概况可帮助您消除重复的工作和效率低下的维护实践,改善流程,并确定技术人员的发展需求。

4. 制定维修计划,以避免发生意外情况

利用检查、设备性能数据、油液取样和电子警报,及早发现问题。及早安排维修有助于避免出现故障和性能问题,例如机油消耗过多,或无法以额定负载运行。

5. 改善操作员培训

为您的操作员提供培训,说明如何随时关注设备警报。迅速采取行动有助于避免您的设备遭遇长时间停机。

6. 随时可运行

使用电子警报,确保您的资产可在需要时启动并运行。

增强感知功能,确保人员和设备安全。
  • 在适当的时间,运用适当的能力,使用适当的资源。
  • 最大限度地延长正常运行时间并延长设备使用寿命。
  • 充分利用设备数据事件日志。
  • 接收有关易于纠正的状况的警报。
管理风险
/
通过 CAT 智能降低风险的 5 种方法

有效管理设备是减轻某些日常风险影响的一种方法。

 

1. 资源有限

通过了解需要关注的设备,您可以在适当的时间运用适当的能力,更好地使用适当的资源,从而集中精力处理优先事项。

2. 计划外停机

进行预防性维护是避免发生重大设备故障的一种最佳方法。此外,还应充分利用电子警报和设备数据事件日志来帮助及时发现小问题,从而避免导致更大的问题。

3. 现金流有限

计划外维修或过早更换设备会削弱您的现金流。良好的设备管理有助于最大限度地延长正常运行时间并延长设备使用寿命。

4. 无法启动

设备警报让您可以倍感安心,知道简单的问题不会在您需要时妨碍发电机组启动并承担额定负载。

5. 保护您最宝贵的资产

操作员的快速响应可以预防发生重大故障,并降低对您的业务及您最宝贵的资产 — 员工构成的风险。


了解其他客户如何使用 Cat 智能远程资产监控来改善性能、正常运行时间、可靠性等。    
 

/
/

Cat 代理商服务

Cat 代理商网络可随时为您提供帮助。查找您的代理商,阅读电力服务和支持方面的最新信息。

立即取得联系
Cat 代理商
Cat 代理商

延保服务

借助防止产生意外修理成本的多种选项,您可减少管理设备的时间,将更多的时间投入业务运营。

浏览 ESC 选项
延保服务
延保服务

价值宝

Cat 所设计和制造的设备在其整个使用寿命内可提供最大的生产率和最经济的操作。Cat 代理商可通过 Cat®(卡特)价值宝(CVA,Customer Value Agreement)帮助您维持这种内在价值。

获取详细信息
价值宝
价值宝