更新数据 中心电力 系统

 

Chad E. Dozier
 电力事业部市场开发顾问


 

引言

拥有老化数据中心的财富500 强公司正面临着其设施 电力可靠性的挑战。由于电网会偶尔断电,并且在从 一个电源切换到另一个电源时,数据中心备用电源系 统会出现故障,无疑需要可靠的应急电源。其他问题 包括数据中心建成后实施的新监管要求以及高能源消 耗,这些要求明显高于数据中心最初建设时的预期。 该数据中心建于20 世纪70 年代,负责管理该全球组 织数据的60%。如果该据中心完全失去电力,那么公 司每小时的成本可能高达400 万美元。

数据中心还有几个漏洞。它使用的是过时的不间断电 源 (UPS) 技术,以及过时的配置和程序。在将负载从应 急电源切换回公用电力时,在开关设备中发生过故障。 数据中心使用手动开关设备来传输负载,属于劳动密 集型工作,并且存在人为错误的可能:完成转换过程 需要四到五个人,并且需要高度集中和协调。

 

数据中心的解剖

在20 世纪70 年代中期,财富500 强公司从1978 年 开始设计了一个新的数据中心建筑。该数据中心需 要100,000 平方英尺的空间,并由四台Cat® D399 柴 油发电机组提供支持。UPS 系统的两侧都是通过这一 组发电机组供电。在20 世纪80 年代早期,增加了 第五台发电机组,即Cat D399,并在20 世纪80 年 代后期增加了第二组发电机组,三台Cat 3516,并没 有立即与UPS 系统相连。现在每组的额定容量约为 4500 千瓦。发电机组配置在两个独立的房间中,A 侧有五个发电机组,B 侧有三个发电机组。关键数据 中心支持系统,即冷水系统、MCU (模块化冷却单元) 和楼宇监控系统,分为两个发电机组。如果发生电 源故障,可以保持关键的建筑基础设施不断电,以 便数据中心能够不间断地继续运行。

1995 年,从另一个结束施工的设施搬迁新的UPS 系 统时,更换了原来的UPS 系统。虽然新系统从未投入 使用,但安装时间已经过去大约两年。每个UPS 侧由 一个系统机柜和三个冗余电源模块组成。只更换了 UPS,没有更换任何开关设备或单个应急电力电源。 该UPS 被称为UPS 1 (A 侧) 和UPS 2 (B 侧),其大小可 以冗余地支持整个数据中心负载。

到2008 年,现有UPS 系统已达到最大容量,因此增 加了第二个UPS 系统、ATS 和所有相关的开关设备, 以满足不断增长的需求。新的UPS 系统将A 侧和B 侧分开在单独的柴油机组之间,称为A1.UPS 和 B1.UPS。这建立了从应急电源到IT 负载的系统+系统 冗余,但是开关设备没有任何自动化。要将UPS 负 载切换到一侧以进行系统维护,需要一个复杂的手动 程序和经验丰富的员工。

最初的UPS 系统仍然将A 侧和B 侧都连接到同一个发 电机组,并且需要一个高度劳动密集型的过程来手动 切换。开关设备分布在三个楼层,每个楼层都需要技 术人员来管理这个过程。UPS 1 和UPS 2 有许多单点故 障,并且变得难以维护。这些传统单元还共享相同的 物理空间,产生可能会占用两个UPS 系统和40%数据 中心负载的单点故障。因此,UPS 1 和UPS 2 成为了数 据中心基础设施中潜伏的漏洞。

/

图1

/

图2

/

图3

/

图4

/

图5

/

图6

/

图7

卡特彼勒了解数据中心

当数据中心最初建成时,财富500 强公司选择使用 Cat 发电机组和辅助动力设备,并再次转向卡特彼勒 以重组电力系统。Cat 团队能够利用他们从服务众多 行业和全球地区所获得的丰富的发电专业知识,开 发出可满足设施独特备用电源需求的定制解决方案。 例如,Cat 团队可以实施先前由卡特彼勒设计用于海 洋、采矿或建筑和施工行业的解决方案或解决方案 的某个要素。卡特彼勒工程师与数据中心的工程师 合作开发了一种解决方案,可以使用现有的发电机 组并安装新的Cat 双转换UPS 系统、新的Cat 开关设 备和新的Cat 自动转换开关 (ATS),并且全部符合最 新法规。该决定使项目成本降低了约三分之一,原 先估计耗资1500 万美元的项目最终只花费了550 万 美元就已完成。

CAT 团队还帮助设计新设备的物理布局,从而简化操 作并提高效率。在原来的数据中心,设备分布在三个 楼层:UPS 系统位于三楼,柴油发电机组位于一楼, 变电站和ATS 位于二楼。新的CAT UPS 系统和CAT 开 关设备不仅更高效、更可靠,而且比传统系统更紧凑, 同时保持了相同的高级功能。传统CAT UPS 系统的电 池比新系统的电池大得多,并且传统ATS 所需的物理 空间与旧开关设备的尺寸呈函数关系。项目完成后, 每个UPS 侧、ATS 和相关的开关设备都位于同一个房 间内,与每个电池组分开。

两个冗余系统的新设备安装在相同大小的空间中,这 一空间以前只能容纳UPS 1 和UPS 2 的电池。现在所 有设备都只安装在同一楼层的两个相邻房间内,需要 20,000 平方英尺的空间,仅为原来空间的五分之一。 这种新配置为数据中心腾出了大量空间,因此可以继 续跟随业务的增长速度扩容。

解决方案

该项目的主要目标之一是将两组发电机组 (A 侧和B 侧) 连接在一起,以增加另一层冗余来保护数据中心。 由于A 侧和B 侧均以半载荷运行,如果一组发电机组 发生故障 (A 侧),其负载可以无缝传输到另一侧 (B 侧)。 Cat 团队利用他们在采矿业的经验,建议通过触摸屏 自动控制所有控制器,而在必要时系统仍然可以手动 操作。触摸屏将消除对多台个人计算机的需求,并且 需要的空间显著减少。此外,操作员的操作将显著简 化,只需要与单个触摸信息显示屏连接。它还可以简 化切换过程,并且所需的人力时间更少。

整个转换过程中的一个重大挑战是,在安装新设备时 将关键数据中心操作的正常运行时间保持在100%,将 两组发电机组捆绑在一起并拆除过时的设备。Cat 团队 通过创建备用电源方案实现了这一目标,其中一组发 电机组 (A 侧) 作为备用,而另一组 (B 侧) 的新设备正 在安装和调试。在更换完全结束之前,没有设备脱机。 唯一的总冗余不可用时间是物理输出总线从传统UPS 切换到新UPS 时。每侧完成整个过程需要6 到8 个小 时的连续工作。

鉴于数据中心较旧的发电机组以及当前需要为已不 是最初调试状态、管理大量数据的系统维持关键电 源,选择用两个Cat 双转换UPS 系统来取代两个传 统的UPS 系统。这种UPS 系统包含足够的电池备用 时间,以便在紧急情况下使发电机组启动并运行。

为了开始这一过程,对用于B 侧发电机组 (UPS B2) 的 新型Cat 双转换UPS 系统进行了安装、调试和负载测 试,同时保持了传统UPS 系统 (旧UPS 2) 的运行 (参见 图1)。系统的冗余侧仍由旧UPS 1 (A 侧发电机组) 供 电。此时,数据中心有两个冗余电源。

接下来,连接并打开新的Cat 双转换UPS 系统 (UPS B2) (参见图2)。

一旦完全投入运行,旧UPS 2 系统就会脱机并移除其多 组电池 (参见图3)。

完成此步骤后,引入第二台双转换UPS 系统,在调 试过程中为A 侧发电机组供电 (参见图4)。

为了保持一致的电源,全部电力负载分配到A 侧发电 机组, 同时在B 侧进行转换 (参见图5)。这一步促进 了A2 侧的调试,需要在S 侧和B 侧捆绑在一起之前 进行。

将两个系统与控制器连接在一起可以从同一个触摸屏管理A 侧或B 侧发电机组,即使它们都是独立运行的也不例外。这个共享的命令点使两个新的Cat 双转换UPS 系统能够相互“ 对话”,并通过将负载转移到适当的发电机组来立即响应电源故障。无论故障发生在哪里,电网还是发电机组,数据中心现在总是具有备用电源,并增加了冗余度量 (参见图6)。

从发电机组A 侧到B 侧的切换现在完全自动完成,只需通过触摸屏界面即可进行管理 (参见图7)。这提高了数据中心运营的效率,显著减少了实施切换过程所需的人员数量,并提高了可靠性,尤其是在对设备进行日常维护时。它还在管理不断增长的数据方面提供可扩展性,以支持这家财富500 强公司未来的数字增长及其可以为经销商和客户提供的服务种类。

选择合作伙伴

Cat 团队为客户提供无与伦比的解决方案:他们的独 特视角,基于全球各行各业的发电专业技术,以及您 所在行业的详细领域专业知识,帮助您解决所面临的 独特挑战。在这种专业知识与技术的支持下,会有一 个Cat 团队成员,了解您的特定业务的私密细节,以 及它所依赖的整个发电系统,并且可以与您协作构建 最佳解决方案,以优化业务运营。