Cat®发电机提高了孟加拉国的电力稳定性和容量

客户

Acorn 基建服务有限公司

位置

Jhulda, 孟加拉国

客户业务问题

本地电力需求

解决方案

台 Cat 16CM43 发电机组

卡特彼勒经销商

Bangla Cat-达卡,孟加拉国

/

孟加拉国电力发展局已经在Jhulda执行快速租赁发电厂,向当地电网供电。

 电力需求

孟加拉国电力发展局(BPDB)是四十年前由孟加拉国水利发电局创建的。 BPDB提供发电,输配电服务,并将其发电量从200兆瓦增加到6,727兆瓦。

今天,孟加拉国只有49%的人拥有电。 人均用电量只有236千瓦时,是该地区最低的。 不稳定的电网导致频繁的停电,而高峰时段的天然气短缺和负荷不足导致情况恶化。 

目前的电力需求为6,000兆瓦,但由于天然气短缺和负荷下降,电网只能产生4,500〜4,750兆瓦。 由于电力对经济增长和生活质量至关重要,政府制定了若干短期和长期计划,以确保全国发电平衡发展。

解决方案

政府的长远计划是探索燃料多样化,并安装额外的1.5万兆瓦的发电能力,有些项目也正在加大发电能力。自2009年1月以来,共签署了近40个合同,使用轻型柴油,天然气或重油(HFO)增加产能4,504兆瓦。

在这些项目中,Jhulda /吉大港(Chittagong)的快速租赁100MW HFO发电厂是向当地电网供电的。总部设在达卡的Acorn基础设施服务有限公司(AISL)的投资者与BPDB和卡特彼勒发电系统签订了为期五年的租赁协议。根据协议,卡特彼勒提供8台Cat® 16CM43 HFO型发电机组设备和服务。本地Cat经销商Bangla Cat支持该项目的现场监督和工程服务。

Cat 16CM43发电机组能够产生高达14.4兆瓦的功率,具有集成子系统,使用寿命长,维护简单,效率高,排放低的先进设计特点。发电机组由四冲程发动机驱动,额定发电功率为13.2 兆瓦。

除了八台发电机组,AISL还与卡特彼勒签署了一项工程服务协议,提供操作、培训、维护和紧急维修。 Bangla Cat首席执行官Nazim Haque先生说:“我们在这里,随时准备支持客户的需求。我们的工程师不仅提供零件服务,还提供相关设备、维修工具和应急服务。”

结果 

随着Cat发电机组的安装,吉大港的发电量增加了100多兆瓦,电网的稳定性明显提高。 “卡特彼勒非常自豪能够协助孟加拉国政府提供安全,可靠和高效发电的努力。”卡特彼勒电力系统执行主任Clive E. Nickolay先生说:“电力对于该地区的经济增长至关重要,我们认为这个新设施的安装只是我们在孟加拉国投资的开始。我们当地的经销商Bangla Cat为电力项目也提供了极好的支持。”

下载电力档案,读取详细信息。