客户: AS Grüne Fee Eesti.
地址: 爱沙尼亚塔尔图
解决方案: 4 台 Cat® G3516A 发电机组
卡特彼勒经销商: Wihuri Estonia and Witraktor Finland
基于天然气发动机的热电联产(CHP) 系统是一个对投资者有吸引力的解决方 案,可以提供可靠的热能和电能以满足他 们的工业或生产需求,同时能最大限度 地提高其投资回报率。 AS Grüne Fee Eesti 位于爱沙尼亚塔 尔图市。 由于运 营温室需要电能且电价上涨,位于 爱沙 尼亚首都塔林东南方 200 km 的温室需 要现场 发电系统,以最大限度地增加蔬 菜产量。 此外, AS Grüne Fee Eesti 需要一个较低的能源价格,以 保持 高的生产效率。
在温室中采用 CHP 是最大限度地利用 天然气的一种绝 佳方法,因为 CHP 可 以产生热量、二氧化碳和电能。 温室需 要热量和二氧化碳以促进植物生长,并 且需要电能以维持设施运转。 当然,消 耗二氧化碳是一个环保的解决方案。 4.12 MW 发电厂为客户带来了生态、经济 和社会效益。
首批两台额定功率为 1070 kW 的 Cat® G3516A 发电机 组已经于 1998 年安装, 这使得 AS Grüne Fee Eesti 成为了爱 沙尼亚的首个利用天然气现场生产热能 和发电的温室,从而开始。 AS Grüne Fee Eesti 的总经理 Raivo Kulasepp 表 示: “我们对 G3516A 非常满意。 因 此为了进一步投资,我 们决定通过安装 更多 Cat® G3516A 发电机组以扩大 我们的 温室规模。”为了实现 温室的扩 展,2003 年和 2006 年安 装了另外两台 发电 机组。 所有 Cat G3516A 发电机 组都是在 100% 负荷下运行。
由于所使用的技术推动了温室的大规模 生产,AS Grüne Fee Eesti 成为了爱沙 尼亚南部电能的主要消费者。 在管理 温 室所需的总电能当中,G3516A 发电 机组 提供的电能占到 75%。 发电机组 可以与电网并 联运行,AS Grüne Fee Eesti 从当地公用电网中购买了 25% 的 所需电能。
热回收系统将会利用水套水、机油冷却 器、后冷却器和废气中的热量。 该系统 还采用了贮存箱负载平衡。 因此,效率 有了显著改善。 AS Grüne Fee Eesti 使 用了 两个 1100 立方米的热量贮存箱。 在冬季,Cat G3516A 发电机组 和高峰 负荷锅炉可以满足热量消耗需求。 在夏 季, 热量只在夜间使用。 第二个后冷却 器电路用于土壤加热。 对于额外加热, 锅炉将会产生二氧化碳,并且使用量也非 常少。 内部照明仅在阴天和夜间使用。 当地 Cat® 代理商 Wihuri Estonia and Witraktor Finland 提供了用于保护和同 步发电机的控制系统。 AS Grüne Fee Eesti 开发出了用于 热回收控制的控制系 统。 热回收控制可以与温室温度控制 监 控和数据采集 (SCADA)系统集成。
生产控制实现了自动化,因此植物生长所 需要的条件接近于完美。 例如,温度可 以在 1/10 度的精度内 进行调整。
由于运营温室所需的电能增加且电价上 涨,AS Grüne Fee Eesti 成为波罗的海 国家/地区的一个模范企业,通 过实施新 技术实现了各种蔬菜的常年供应。 AS Grüne Fee Eesti 可以提供生菜和其 他草本植物,并 且每年每平方米可以生 产 126 公斤黄瓜。 AS Grüne Fee Eesti 成为爱沙尼亚该领域的最大生产商,并且 取得了卓越的 成果,可在消费者的餐桌 上常年提供健康的食品。
截止到 2009 年 2 月底,4 台 Cat® G3516A 发电机组累计运 行了 130000 小 时。 该发电机组已经连续提供热能和电 能长达 10 年之久。 Wihuri Estonia and Witraktor Finland 的销售经理 Ivar Kitler 表示:“AS Grüne Fee Eesti 坚信 G3516A 是性能非常可靠的发动机,并且始终都没有 出现过严 重的问题。”
通过他们的网站,消费者可以购买新鲜且安 全的产品,这些产品在抗害虫方面实现了生 物控制,并且符合国内生产商标“爱沙尼亚 生长”的质量要求。 该公司可以使用现场 生成的能源,扩大种植面积并且使品种多样 化。